公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

【LED】LITIX™ Basic+ ERRN引脚在故障状态下的行为如何?

【LED】LITIX™ Basic+ ERRN引脚在故障状态下的行为如何?

minwoo
Level 2
Level 2
First solution authored 25 replies posted 10 replies posted

措施、解决方案与更新:ERRN引脚是用于故障通信和设备停用的双重功能引脚。当多个设备在共享同一个ERRN网络(有共享的RERRN)时发生故障,只要发生故障的设备进入故障状态,IERRN(故障)[P_7.5.2]就拉到地电位。其他设备的ERRN引脚电位被拉低。当VERRN < VERRN(th)时,D引脚电位开始上升。当VD > VD(th)时,这些设备的输出通道被关闭。

此原理图所示的是两个LITIX? Basic+ IC共享同一个ERRN网络的情况:

 微信截图_20211220161133.png

共享同一个ERRN网络的两个IC的故障检测与通信的原理描述如下:

发生故障的IC:

(1):输出通道之一中出现OL或SC

(2):VOUT比较:是否发生故障

(3):如果发生故障,则IERRN(故障)把ERRN引脚拉到地电位

(4):如果VERRN < VERRN(th),则检测到有故障存在

(5):如果检测到故障至少存在tfault (约80微秒),则从D引脚输出上拉电流ID(故障),其电位开始上升

(6):当电位达到VD(th)时,所有通道关闭


处于同一个ERRN网络但未发生故障的IC

(1):如果ERRN引脚上的电位符合VERRN < VERRN(th)

(2):D引脚上电位上升

(3):当 VD > VD(th),输出通道关闭


了解有关LITIX? Basic+诊断功能的更多信息,请参阅《LITIX? Basic+ LED驱动器系列:诊断与故障管理》应用指南


0 点赞
1121 次查看
12 评论