公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

【LED】板卡免费送!火热申请中~

【LED】板卡免费送!火热申请中~

minwoo
Level 2
Level 2
First solution authored 25 replies posted 10 replies posted

如果买一辆汽车,你们最看重什么呢?

超级“颜控”的豆豆说:一定要有五颜六色的氛围灯,随心情变换;还要有超大的显示屏,导航听音乐看视频切换自如;最好内饰有喜欢的樱花粉;无框式车门也很好看!

而工程师说:汽车的动力参数是多少,发动机排量多大,是否配备自动泊车;

即使如最小的车灯,都有很多学问:是不是LED,是不是自适应的,有没有故障警报,反应时间是多少。

颜值与性能,都要!

既然说到汽车车灯,英飞凌要免费送LED车灯驱动开发板TLD 5191了,点击链接或扫描二维码赶紧申请吧:https://jinshuju.net/f/UCyYzI

思源黑体.png

那么,这块开发板如何使用,有什么特点,比如其模拟调光、PWM调光,非线性调光等?点击视频查看:英飞凌LED LITIX?板卡使用指南


TLD 5191是什么?

LED的中文名字就是发光二极管,所以它本身就是一个二极管。它的伏安特性和一般的二极管伏安特性非常相似。

QQ截图20230531160930.png

在LED工作区可以看到,正向电压细小的变化就会引起LED电流很大的变化,而LED的发光强度与电流是成正比的,因此为了保证在使用过程中LED发光强度稳定,需要给LED一个独立的恒流源控制。

而TLD 5191,英飞凌的4开关H 桥 DC-DC 控制器,可以做到恒流恒压调节,用最高的系统效率和最少的外部元件驱动高功率LED。

汽车电压变化范围大,高到27V,低到4.5V,LED驱动器必须要有很宽的输入电压范围,还能基于负载的工作状况,自动调节,保证输出电流不变。那么,TLD5191就可以做到自动在Buck,Boost、H-bridge (4 switches)切换,还可以保证很高的电流精度。

下面这个就是TLD 5191开发板:

QQ截图20230531161047.png

为了方便测试,板子上做了很多测试点。想要真正的了解TLD 5191,那就从实验开始吧!

实验展示硬实力

  • TLD 5191效率实验

对于电源芯片来说,效率是非常重要的一个参数,关系着整个系统的工作能量损耗情况。尤其现在的电动汽车,以提升效率来增加续航里程是各大厂商追求的目标。

TLD 5191的数据手册标注的是在各种情况下,TLD 5191的效率可以最高可达96%。究竟TLD 5191效率表现地怎么样呢?

QQ截图20230531161209.png

1)输入电压12V,输出电压20V,TLD 5191效率高达98%

2)输入电压7V,输出电压20V,TLD 5191效率为92%

3)输入电压25V,输出电压20V,TLD 5191效率高达98%

从上面的实验可以看出,在不同模式下,TLD 5191均可以保证高效率输出,居然比datasheet中标注的效率还要高,意外惊喜啊。

有没有人注意到,在这么高效率下工作,TLD 5191芯片温升居然非常低。这其实是TLD 5191的效率高带来的一个优点,温升低,工作时不需要额外加散热片。

  • TLD 5191调光

现在的汽车车灯越来越智能化了,不仅仅是照明,还可以做到各种自适应模式,比如会车时左侧车道灯光减弱,避免对面车辆炫目。

车灯智能化的背后,就需要对LED进行精确的调光控制,这个活谁来干呢?没错,就是高精度的LED驱动器。

TLD 5191的LED调光有两种模式:模拟调光和PWM调光(数字调光)。

模拟调光,体现在TLD 5191开发板上,就是通过改变分压电阻值,完成模拟调光。

QQ截图20230531161241.png

PWM调光,通过调节PWM脉冲的占空比来控制输出电流,调节LED亮度。不同占空比的PWM,会反复切断、闭合LED电流。如果PWM的频率高于120Hz,LED开、关切换的闪烁效果,人眼是感受不到的,只能看到可感知的平均亮度。TLD 5191的PWM调光可以支持LED无色偏的亮度调节。

  • 独有的非线性调光

LED车灯从暗到亮是一个从低到高的过程,如果这个调光的曲线一条直线上去,人眼就会感觉到车灯突然变亮,就会觉得刺眼。而如果让这个曲线按照非线性曲线上升,人眼就会感觉车灯是慢慢变亮的,非常平滑。

QQ截图20230531161315.png

如果系统中专门去做非线性曲线,需要的电路比较多,而TLD 5191内置非线性调光,不需要再额外设计,就可以完成,简单便捷又节约成本了。内置非线性曲线让客户可以无需使用MCU便能实现上电时渐亮的效果,便宜又好用。

下面就可以通过调节电压可以看到,电压的变化与占空比的变化呈现非线性关系。

微信图片_20230531161439.png

上面的这些实验仅展示了TLD 5191的部分“实力”,TLD 5191在其他方面也是非常的优秀:

1)宽范围的输入输出电压,

2)高达3%的电流精度

3)内置抖频降低EMI噪声。

4)TSDS024封装降低PCB贴片的成本。

免费申请LED驱动开发板

优点是秀完了,你们是不是也手痒痒了。老规矩,上板卡给大家亲自上手体验TLD 5191。

免费获得TLD 5191的方式很简单,扫描下方二维码填写信息,即有机会获得,数量很多哦。

思源黑体.png

申请时间:2023年5月15日-6月15日

公布时间:2023年6月30日

寄送时间:2023年7月3日-7月7日

获得板卡的各位,如果将TLD 5191的使用心得整理发布在英飞凌技术社区,还有机会获得额外大礼奖励!

0 点赞
705 次查看
2 评论