公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

【LED】为什么在TLD7002-16ES中输出的PWM波形与加在GPINx引脚的PWMI不同 ?

【LED】为什么在TLD7002-16ES中输出的PWM波形与加在GPINx引脚的PWMI不同 ?

minwoo
Level 2
Level 2
First solution authored 25 replies posted 10 replies posted

因为GPINx引脚不应用于PWM至LED的传输,而仅作为输出的激活器,并且输出将生成预定义的占空比,该占空比存储在OTP配置中                               

GPIN0_MAP和GPIN1_MAP OTP寄存器内存储的是,当GPINx为“高电平”时,哪些LED处于打开状态。DC0_OUTi和DC1_OUTi寄存器存储的是,当GPINx“高”被应用时,在输出处(映射到该GPIN)生成的占空比的信息。 

 GPINx引脚具有2个控制选项

    PWM解码:一种可用于启用或禁用LED输出的输入PWM信号。

    将输入PWM占空比<25%解读为关闭,禁用GPINx映射输出

    将输入PWM占空比>75%解读为打开,启用GPINx映射输出

    非PWM解码

    高=>禁用GPINx映射输出

    低=>启用GPINx映射输出                                   

如果未选择解码选项,并且在GPIN0处应用占空比,则可能在输出时出现闪烁,因为器件将对GPIN0进行采样并尝试随机输出打开(在DC0_OUTi上指定占空比),然后输出关闭                            GPINs引脚的用法在TLD7002-16用户手册(UM)中有说明,数据表中也有一些说明(参见下面的屏幕截图) 

Image

0 点赞
225 次查看