公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX TC3XX启动文件解析

AURIX TC3XX启动文件解析

Quanqiu
Employee
Employee
First like received 100 comments on blog 50 comments on blog

启动文件流程图:

TC3xx系列MCU复位后会从Ifx_Ssw_Tc0.c文件的_START()函数开始启动,启动的时候都会从CPU0开始运行,直到在__StartUpSoftware_Phase6()函数中才会根据用户配置依次启动其他核。

 

 

 启动文件.JPG

 

_START()

_START()的地址由link文件中RESET决定,以Tasking为例. 在Link文件中:

 

 

 

 1.JPG 

   

这个地址也必须和BMHD中的应用程序起始地址定义一致。

 

 

2.JPG

   

_START()代码解析:

 

 

3.JPG

 

__StartUpSoftware()

__StartUpSoftware()主要用来设置A1寄存器,设置PSW寄存器,以及判断是否是Application Reset, 从而进行不同的跳转。

在Tricore中A0,A1,A8,A9是全局地址寄存器,此处的A1所指向区域用来存放small RODATA, 所谓small data区域就是可以直接寻址。

PSW的默认值设的是0x980, 即Supervise mode, Global Address Register Write Permission Enable, Call Depth Count Enable, User Stack

 4.JPG

 

__StartUpSoftware()代码解析:

 

5.JPG

 

__StartUpSoftware_Phase2()

在这个API里面,会根据用户的配置,执行EVRC的初始化配置,LBIST测试,MONBIST测试。

 

 

6.JPG 

    

__StartUpSoftware_Phase2()代码解析:

 

7.JPG

 

__StartUpSoftware_Phase3PowerOnResetPath()

 

在这个API里面, 会初始化上下文,所谓的上下文就是SP指针和CSA。

在Tricore中,SP是A10寄存器,在这里会把栈顶地址赋给A10.

CSA是存放上下文的区域,在Tricore中,每当调用子函数或者进中断时,都会把一些通用寄存器自动存放在CSA区域 (Push),然后等到子函数返回或中断返回时,再把这些寄存器恢复(Pop)。

__StartUpSoftware_Phase3ApplicationResetPath代码解析:

 

 8.JPG

 

 

__StartUpSoftware_Phase4

在这个API里面,会首先进行对CPU0 watchdog和safety watchdog进行一次喂狗(注意:复位后CPU0 watchdog和safety watchdog是使能的),然后根据用户配置,完成时钟初始化以及MBIST测试。

 

 

9.JPG

10.JPG

 

__StartUpSoftware_Phase5

在这个API里面, 只有SMU配置的一个API,但是这个API只是个空函数,所以其实在这里什么都没有做。

 

__StartUpSoftware_Phase3ApplicationResetPath

和__StartUpSoftware_Phase3PowerOnResetPath()一样。

 

__StartUpSoftware_Phase6

根据用户配置启动不同的内核。

 

11.JPG

 

 

SYSCON寄存器的BHALT位用来设置Core是否启动,PC用来设置程序指针,Ifx_Ssw_startCore()中设置这两个寄存器,来启动其他内核。

 


 12.JPG

 

__StartUpSoftware_Phase6()代码解析:

 

13.JPG 

__Ifx_Ssw_startCore()代码解析:

 

 

14.JPG

 

以TC38x为例,如果所有4个内核都启动,那么__StartUpSoftware_Phase6()中会启动CORE1。这个时候,__Core0_Start()和__Core1_Start()是同时运行的,在__Core1_Start()的最后会启动Core2,然后跳转到__Core2_Start(),在_Core2_Start() 最后会启动Core3, 然后跳转到__Core3_Start().

 

__Corex_start

以__Core0_Start()为例,在__Core0_Start()中,会根据配置使能PCACHE和DCACHE,设置A0, A8, A9地址,配置Trap和中断向量表起始地址,配置中断栈指针,初始化全局变量。

CACHE配置:

是否使能CACHE,通过配置下面两个宏:

 

15.JPG

 

 

通过配置PCON0的PCBYP位来使能PCACHE:

16.JPG

 

通过配置DCON0的PCBYP来使能DCACHE:

 

17.JPG  

 

Trap和中断向量配置:

BTV寄存器用来设置Trap向量表的首地址,在工程中Trap向量表的首地址在link文件中设置,通过下面语句会把link文件中Trap向量表地址赋给BTV.

 

 18.JPG  

 

 

BIV寄存器用来设置中断向量表的首地址,在工程中中断向量表的首地址在link文件中设置,通过下面语句会把link文件的中断向量表地址赋给BIV. 注意在Tricore中,默认状态下,中断向量是32字节对齐的,中断向量的位置不是固定的,而是由中断优先级决定的。

 

 

19.JPG

 

配置ISTACK:

在Tricore中,栈分为USTACK和ISTACK, 他们的使用由PSW.IS位来决定,默认配置PSW.IS=0,即在线程中的函数调用时,会用USTACK(A11)部分作为CPU的栈,而在中断函数中会用ISTACK(ISP)作为CPU的栈。USTACK和ISTACK大小和位置是在Link文件中配置的。下面语句设置ISP:

 

 

20.JPG

 

对于CPU0,在__StartUpSoftware_Phase3ApplicationResetPath()已经把USTACK的栈顶指针赋给了A10. 对于其他CPU,在各自的__Corex_Start()把USTACK的栈顶指针赋给了各自CPU的A10。

 

初始化全局变量:

下面函数用来初始化全局变量 (这个函数是编译器来实现的),全局变量分为两部分:Data和BSS。

Data: 存放有初始化全局变量,有初始化的全局变量的初始值最初是放在Flash中,在这个函数里面,会把初始值从Flash赋给全局变量。

BSS: BSS段用于存放没有初始化值的全局变量,在这个函数里面会把没有初始化值的全局变量清零。

 

 

21.JPG  

 

 

对于其它__Corex_Start()而言,和__Core0_Start()的流程基本一样,另外增加了把USTACK栈顶指针赋给A10的操作和PSW初始化操作。

 

在各个CPU的__Corex_Start()最后会跳转到各自的corex_main()中运行。

AURI

0 点赞
5993 次查看
18 评论
JackLiu
Level 3
Level 3
5 comments on blog First comment on blog 25 replies posted

学习啦

0 点赞
wins
Level 1
Level 1

学习了,谢谢!

0 点赞
小four
Level 1
Level 1
50 comments on blog 25 comments on blog 10 comments on blog

很详细的资料,感谢分享。

0 点赞
MarcoLee
Level 0
Level 0
First comment on blog Welcome! First reply posted

很详细的TC3XX启动解释。

0 点赞
harvis
Level 5
Level 5
10 solutions authored First like received First like given

非常清晰的启动顺序描述,有图,有表,有文字描述。

0 点赞
我叨叨叨叨叨叨
Level 1

学习了,谢谢!

0 点赞
drcbuilder
Level 1
Level 1

谢谢分享,学习

0 点赞
拉拉了
Level 1
Level 1
10 replies posted 5 replies posted 5 questions asked

BMHD里面默认的cpu启动地址是多少啊?


没有看到手册里面写啊

0 点赞
拉拉了
Level 1
Level 1
10 replies posted 5 replies posted 5 questions asked

BMHD指定的cpu默认启动地址是多少?


怎么把更改后的UCB值刷到芯片中,有那几种刷新UCB的方式(除了软件自编程)

0 点赞
marchcui
Level 3
Level 3
25 replies posted 10 replies posted 5 replies posted

学习了!!!

0 点赞
明媚88
Level 1
Level 1

学习了

0 点赞
皮球村
Level 1
Level 1

学习了!

0 点赞
海中水
Level 5
Level 5
750 replies posted 500 replies posted 250 replies posted

很详细!

0 点赞
jiangyimfs
Level 0
Level 0

不错,学习了

0 点赞
小four
Level 1
Level 1
50 comments on blog 25 comments on blog 10 comments on blog

有图有说明,详细

0 点赞
BABY1
Level 5
Level 5
5 solutions authored First solution authored First like received

感谢分享

0 点赞
zhangquanshun
Level 1
Level 1

专业,希望能多讲讲上电启动的功能安全和信息安全相关的操作

0 点赞
LCW
Level 1
Level 1
10 sign-ins First like given First comment on blog

学习了

0 点赞
作者