公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX超强板卡TC275强势回归,邀您试用!

AURIX超强板卡TC275强势回归,邀您试用!

飞飞不能哭_版主_
Level 1

犹记去年的盛夏,英飞凌汽车电子生态圈带着火热的TC275 AURIXTM板卡刮起了学习风,圈友们不仅拿出了好玩的项目,还以短视频的形式展示了他们最棒的创意,但是很多圈友因为各种原因与板卡失之交臂。时隔一年,英飞凌汽车电子生态圈带着TC275强势回归,去年没有申请到板卡的圈友们今年可不能再错过机会了,抓住机会,赶紧上车~


第一批板卡申请通过名单:戴*;骆*平;*乐


第二批板卡申请通过名单:陈*宇;冯*屹;王*凯;李*超;申*林;*强;龙*超


注:所有获得板卡试用的用户,均已联系并发出了板子,没有收到我们私信的小伙伴本次就没有哦,但是大家不要灰心,后面还会有精彩的板卡的试用活动等着你!最后再次恭喜上面的获得板卡的小伙伴啦!


20元京东券获得名单:

unlimited008,NOBUG,猫,蜗牛蜗牛,小王同学,跑道,阿木电子,俗世怂人,Automan(版主),Mdebug,小申,lol888666,ylm110,了鸦,chen000000009,wh5987505211,allentfy,vinca,tlled,Sirius88

最佳发帖:

vv,kay,远方111

最佳视频:

unlimited008,LIUYI,刺猬小


活动时间:

2019年9月2日~2019年11月15日


板卡申请截止时间:

2019年10月7日


板卡申请对象:

高校学生团队或工程师


板卡数量:

TC275板卡  10块


申请要求:

10月7日之前,在本帖下方回复申请,可以是个人亦或者团队参赛。

回帖格式:个人/团队名称+计划做的项目描述(含项目思路+详细计划安排)+提交开发心得以及视频的时间。

此处提供命题参考:多核计算、网络通信、发动机管理及智能小车等,应用性和趣味性高的项目优先考虑。可自选其他命题。


板卡发放:

活动期间,管理员将从申请者中挑选出可获得板卡的申请者,每周在本帖上方公布名单,并于1周内将板卡寄出。


项目要求:

板卡申请成功的用户需在11月15日之前按要求完成项目,拍摄10分钟左右的创意短视频;并发布不少于1篇开发心得文章,分享内容可以围绕项目开发的代码,项目例程,您在开发过程中遇到的问题以及解决方案。

 

视频拍摄完成后,请发送至3375806059@qq.com,如需视频剪辑协助请在邮件正文中说明;开发心得请发布至“说事论飞“版块下的”AURIX单片机专区“。

往届项目参考:http://www.infineon-autoeco.com/bbs/detail/7812


视频要求:

(1)视频需配语音或文字讲解,逻辑清晰,结构清楚,重点体现项目思路和开发成果,有创意更佳;

(2)视频需包含项目整体介绍、开发板在本项目中承担的角色、使用到开发板的哪些功能、项目待改进的地方;

(3)视频可包含花絮部分,可适当记录制作过程,调试过程,团队协作过程中的精彩时刻。

视频形式参考:http://www.infineon-autoeco.com/bbs/detail/7812

(如需视频剪辑协助,可以联系活动管理员提供相关素材,以附件形式发送至3375806059@qq.com)

试用结束后,如果您认真完成项目,提交的视频或者开发心得足够用心,吸引眼球,板卡将赠与您,无需回收,望您珍爱。But,如果您未符合后续试用要求,将会联系您将板卡寄回哦~


活动福利:

申请有礼:20名,从回帖参与申请的用户中随机抽取,各获得20元京东券奖励

最佳发帖:3名,从所有提交开发心得的用户里,挑选最佳创意项目分享,各获得闪迪SSD固态硬盘/小米护眼台灯/200元京东卡1个(三选一)

最佳视频:3名,从所有提交视频的用户里,挑选最佳创意视频,各获得德飞莱逻辑分析仪/优利德万用表/300元京东卡1个(三选一)

1.png

注意事项:

· 板卡不允许做任何形式的修改。不允许焊接。

· 板卡如果因为人为原因损坏,需要承担相应的维修费用,并且在第一时间联系主办方。

· 如若板卡遗失,需要承担板卡的成本费,并且在第一时间联系主办方。

· 板卡默认借出时间到11月15日截止。如果有特殊需要想要延长借卡时间,请在备注里写明时间以及理由。一旦确定时间请在规定时间之前交还。

· 板卡属于精密电子产品,请使用者能够爱惜,避免一些不必要的损害。如果在使用过程中出现恶意损坏板卡的行为,使用者须照价进行赔偿。


板卡亮点:

包含Mini wiggler,以及GUI 的基本demo代码或者串口调试工具,是世界上较小的 AURIX 开发板。TC275 32 位多核处理器,符合 Arduino 标准,兼容多种可用应用屏。

如果想进入汽车电子领域,掌握该系列单片机便是最有力的敲门砖,是高端实时嵌入式工业和汽车应用以及学生和业余爱好者入门的理想选择。

具体介绍资料请看下方。

4DE9``P3`YKVPN(BTP~T565.png

板卡相关资料:

TC275 基础例程、产品说明书、实验指导书

AURIX系列开发板开发环境使用说明

SAK-TC275TP-64F200N DC介绍以及相关文档

AURIX_TC275评估板介绍以及相关文档

AURIX_TC275评估板套件介相关介绍

TC275项目应用案例心得汇总

大神TC275相关经验分享

如何获取英飞凌AURIXTM产品资料

期待您的申请,英飞凌汽车电子生态圈有您更加精彩!

0 点赞
14106 次查看
73 评论