公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX相关FAQ汇总

AURIX相关FAQ汇总

Quanqiu
Employee
Employee
First like received 100 comments on blog 50 comments on blog

以下汇总了英飞凌汽车电子生态圈目前网友们对英飞凌AURIX系列的FAQ,在此分享出来供大家研究参考。

Q:大家一般选择AURIX哪个型号来做控制器?现在EPS现在的电机大多是BLDC还是PMSM?

A:1)EPS 上主流推荐的 AURIX 是TC23x。电机低成本用DC 方案,也会有PMSM 的方案。

2)TC234L,若有加密需求TC234LP,若仅需实现功能TC212够用(同等资源对比优于2803x) PMSM。

出自:https://www.infineon-autoeco.com/KnowledgeBase/Detail/341


Q:AURIX时钟配置问题——如何配置模块的时钟分频?

A:1)EB文件中有一个MCU_Clock_Calculator计算的excel表格,找到这个表格: 1 在calculator一栏,有Fosc晶振输入和Fpll期望时钟输出,根据板子的型号,内部晶振频率和Fpll系统时钟频率输入到表格中; 2 点击calculate,显示Success,可以看到配置锁相环PLL的各个参数,选择需要的各个模块时钟; 3 在RESULT界面,会给出配置的各个模块的预分频值和参考时钟频率。 然后将这些参数输入到EB或Davinci项目的时钟配置。

2)这个问题可理解为与时钟管理单元有关:时钟与系统管理有一个PLL模块,这个模块包括正常模式、预分频模式和自由模式。在预分频模式下,输入频率经过分频因子K1后输入给fPLL,相关寄存器位域有OSCCON.PLLLV等,具体可以在用户手册中查到。

出自:https://www.infineon-autoeco.com/KnowledgeBase/Detail/410

 

Q:请问AURIX中两个模块VADC与DSADC之间的使用及其区别是什么?

如果是功能安全的话,对resolver等反馈元件的采集信号两个都要同时使用吗?

A:VADC(Versatile Analog-to-Digital Converter):多功能模数转换器,就是我们平时用的模数转换器,有许多的通道,具体的功能可参照用户手册;DSADC(Delta-Sigma Analog-to-Digital Converter):专门用于旋变位置解码,内部集成了旋变激励信号发生单元(Carrier Generator) ,可以通过编程得到自己想要的正弦信号,同时可以对反馈信号进行同步采样,通过读取内部寄存直接得到正余弦电压转换结果,简单点,这个模块可以通过软件来解码旋变位置,不需要专门的旋变位置解码芯片了(如:AD2S1210)

出自:http://www.infineon-autoeco.com/knowledgebase/detail/821

 

Q:如何系统的理解GTM构架以及寄存器基本配置?

1.英飞凌AURIX系列MCU多核系统和时钟有关系吗? 2.如何系统的理解GTM的时钟结构? 3.编写应用程序是不是不能脱离底层比较好?

A:GTM的时钟来源于系统时钟分频而来,内部时钟包括时钟管理模块CMU和时钟基准单元TBU用来触发ccu0、ccu1生成复杂信号。

出自:http://www.infineon-autoeco.com/knowledgebase/detail/838

 

Q:AURIX是英飞凌目前的微控制器系列产品,在性能和安 全性方面完全满足汽车行业的需求。其多核架构能搭载多少个CPU?

A:从CPU架构来看,最多可以达到8核。目前最高的是AURIX 2G系列,有4核和6核的。

出自:http://www.infineon-autoeco.com/knowledgebase/detail/1080

 

Q:Aurix系列单片机时钟系统有哪些特点?

A:(1) 支持独立的时钟配置,CPU、SRI、SPB及各个外设模块都可以独立设置时钟; (2) 具有100 MHz备用时钟; (3) ERAY模块具有独立的PLL-ERAY; (4) 支持两路时钟输出; (5) 内部集成两路负载电容; (6) 支持关键始终的监控。

出自:http://www.infineon-autoeco.com/knowledgebase/detail/1094

 

Q:AURIX编程TASKING好还是hightech好?

A:从编译速度上讲TASKING有优势,从提供资源上还是TASKING有优势,HIGHTEC的好处是可以免费用下,还是有就是GNU对某些程序员增加了灵活度。

 

相关FAQ汇总帖:

英飞凌AURIX常见问题汇总

英飞凌AURIX开发工具FAQ汇总

英飞凌AURIX TC275/TC234 常见问题FAQ汇总


相关AURIX聚合内容如下:

1.AURIX 资料汇总

2.Aurix TC275开发案例分享

3.AURIX资料获取方式

4.【读书笔记汇总】《英飞凌多核单片机应用技术——AURIXTM三天入门》

5.XIAN乐高视频案例

6.AURIX 产品视频汇总

7.AURIX 解决方案汇总

8.AURIX 开发案例汇总

9.AURIX 开发工具汇总

0 点赞
4001 次查看
2 评论