公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX开发案例汇总

AURIX开发案例汇总

Quanqiu
Employee
Employee
First like received 100 comments on blog 50 comments on blog

以下汇总了英飞凌汽车电子生态圈目前所有关于AURIXTM系列产品的开发案例,在此分享出来供大家研究参考。项目简介及方案链接如下:

1、以下是AurixTM TC275开发板的开发案例视频:

基于TC275的AEB系统

该项目出自湖北汽车工业学院的张仪夫、阮海庭、陈恳三人,项目基于大陆公司ARS408-21 77GHz长距离毫米波雷达,通过英飞凌TC275开发板接收雷达信号,制定控制策略,并给出碰撞预警信号。并借助实体车完成了简单工况(36km/h,单一障碍物)下的紧急制动实验。

直流减速电机在线/无线调速第1讲

直流减速电机在线/无线调速第2讲

直流减速电机在线/无线调速第3讲

该项目出自中国地质大学的李杰,项目基于英飞凌TC275开发板实现了直流减速电机的PWM在线物理按键及无线上位机调速功能,视频详细展示了该系统的硬件组成,基于ILLD库开发的软件结构以及综合效果,还拓展了光敏模块(ADC采集)及OLED显示模块的应用。

TC275发动机转速模拟上集

TC275发动机转速模拟下集

该项目出自北邮电控的张海强,项目基于英飞凌TC275开发板加上一个简单的按键外设实现了发动机转速60-2齿信号的人工模拟,转速可由按键调节,并能通过示波器观察,具有控制灵活,信号输出稳定的特点,可在发动机模型开发中有广泛应用,视频展示了该项目的系统结构、实现代码以及综合效果,还有工程师的帅气出镜。

车载辅助系统

该项目出自博世汽车的汽车电子工程师毛安平,项目实现CAN收发器和PC串口端的双向数据收发,视频详细展示了该系统的实现代码以及双向收发数据的效果。

Simulink TSP应用示例

该项目出自济南大学的王灿和王冬雪,视频展示了基于英飞凌TC275开发板,用自己开发的Simulink支持包开发应用程序的方法,实现了LED闪烁以及ADC采样、发送数据的功能。

基于TC275的交通信号灯模拟

该项目出自南京理工大学泰州科技学院的仇嘉军,项目设想实现基于英飞凌TC275开发板的交通信号灯模拟,视频展示了焊接后的交通信号灯模块。

基于TC275的BLDC控制

该项目出自上海东软载波微电子有限公司的工程师刘仁银,项目实现了基于英飞凌开发板TC275的BLDC控制,可通过按键控制电机的启动,停止及方向切换,视频展示了系统的组成部分,基于英飞凌IR2136的电机驱动电路以及demo演示。

TC275电机控制器失败后的温度采样

该项目出自扬州大学的成刚,项目设想基于英飞凌开发板TC275和驱动芯片IR2110S做一个电机控制器,视频展示了温度采样模块的构成图以及实现代码。

TC275自主玩转别踩白块

该项目出自吉林大学的王超,项目设想基于英飞凌开发板TC275实现自主玩转“别踩白块”游戏。视频展示了该项目的硬件、软件部分以及部分调试的成果。

CAN及CAN FD的通信

该项目出自华侨大学的郝都杰,项目设想基于英飞凌TC275开发板实现两块板子间的CAN及CAN FD的双向通信。视频展示了该项目单向CAN通信的实现代码以及TC275 Demo演示。

基于TC275的无刷直流电机控制

该项目出自电子科技大学的潘盛涛,项目基于英飞凌TC275开发板实现了对BLDC电机的控制,视频详细介绍了BLDC电机的基本原理及其驱动设计,最后展示了上位机软件效果。

FOC电机控制

该项目出自北京艾瑞思机器人技术有限公司的工程师赵俊涛,项目基于英飞凌TC275开发板实现了FOC电机控制,视频展示了项目的硬件组成、电机上电后数据的实时传输、实现程序以及闭环控制时电机的变速情况。

点最小灯系统

该项目出自同济大学的甄永成,项目基于英飞凌TC275开发板实现了点最小灯系统,使板子上的灯循以一定周期亮灭,视频展示了该系统的实现代码以及成果演示。

永磁电机控制及应用

该项目出自哈理工的谢瑞,项目设想基于英飞凌TC275开发板实现永磁电机控制,视频则详细介绍了永磁电机的控制及应用知识。

2、以下是AurixTM开发案例文档:

基于Aurix TC275的电机控制板硬件方案(部分)实例讲解

3、以下为生态圈的网友分享的AurixTM开发板使用心得:

作者:凌风2018(版主)

TC275-D step开发板调试日志——初始项目-点亮流水灯

TC275调试日志——最小系统搭建:电源模块说明

TC275调试日志——最小系统搭建:TC275D开发板电源方案分析

TC275调试日志——最小系统搭建:时钟电路配置

TC275调试日志——最小系统搭建:时钟系统分析

TC275调试日志——最小系统搭建:时钟参数配置

TC275调试日志——最小系统搭建:时钟输出函数

TC275调试日志——最小系统搭建:时钟输出函数2

TC275调试日志——最小系统搭建:复位功能及复位电路

TC275调试日志——最小系统搭建:启动说明及启动配置1

TC275调试日志——最小系统搭建:启动说明及启动配置2

TC275调试日志——最小系统搭建:最小系统方案

TC275调试日志——GPIO配置

TC275调试日志——STM

TC275调试日志——时间片调度系统

TC275调试日志——中断系统

TC275调试日志——中断系统2:STM0比较中断

TC275调试日志——中断系统3:外部中断

TC275调试日志——中断管理

TC275调试日志——DMA

TC275调试日志——DMA请求处理

TC234开箱测评

TC234最小系统方案


作者:江南才俊

基于AURIX开发板的Lockstep故障注入开发案例

基于AURIX开发板的GPT12正交编码器输入译码开发案例

基于AURIX开发板的CCU6电机Complex Driver开发案例


作者:Even

基于AURIX开发板的TLE5012三线转四线SPI开发案例


作者:Automan(版主)

TC2x5 Application Kit开发板简评

发个TC2x5开发板子的原理图以供参考

TC21x TC22x TC23x 启动模式选择说明

Aurix/Tricore实验分享之二: 最简单的程序HelloWorld与LED闪灯

Aurix/Tricore实验分享之三十七: VADC+音频采样实验

Aurix/Tricore实验分享之八十五: TC234开发板STM测试

Aurix/Tricore实验分享之八十六: TC234软件中断

Aurix/Tricore实验分享之八十七: TC234 DTS测试

Aurix/Tricore实验分享之八十八: TC234 ERU测试

Aurix/Tricore实验分享之八十九: TC234简单GPIO驱动LED测试

Aurix/Tricore实验分享之九十: TC234串口救砖

Aurix/Tricore实验分享之105: TC234上的网页控制LED实验


作者:benson2018

TC275学习序列1:开发环境建立

TC275学习序列2:GPIO例程(板卡亮相)

TC275学习序列3:内核1的GPIO输入测试


作者:PST

TC275D--使用入门


作者:韵动动力

AURIX - 32位多核TriCore? TC275KIT_开发板原理图入门资料


4、AURIX 2G助力联网汽车&自动驾驶实现安全的数据共享和访问控制

本视频使用乐高汽车来展示XAIN的嵌入式客户端访问控制协议如何在真实汽车中工作。该技术使用英飞凌AURIX TC399开发板,展示了如何将安全的数据共享和访问控制策略应用于联网汽车和自动驾驶汽车。

更多AURIX 产品相关开发案例将会在本帖持续更新,敬请期待!

相关AURIX聚合内容如下:

1.AURIX 资料汇总

2.Aurix TC275开发案例分享

3.AURIX资料获取方式

4.【读书笔记汇总】《英飞凌多核单片机应用技术——AURIXTM三天入门》

5.XIAN乐高视频案例

6.AURIX 开发工具汇总

7.AURIX 产品视频汇总

8.AURIX 解决方案汇总

9.AURIX 相关FAQ汇总

0 点赞
6246 次查看
1 评论