公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

挑选一款合适的汽车级IGBT模块: 解读国内首部车用IGBT标准

挑选一款合适的汽车级IGBT模块: 解读国内首部车用IGBT标准

Quanqiu
Employee
Employee
First like received 100 comments on blog 50 comments on blog


作者语:

随着新能源汽车行业的蓬勃发展,越来越多的IGBT产品应运而生。汽车零部件时常暴露在恶劣的气候条件下,因此必须保证汽车级产品在高温、高湿、高压条件下可靠运行。如何选择合适的汽车级半导体器件,对于Tier1和OEM的产品可靠性及其成本至关重要。本文将从汽车行业的IGBT模块环境试验的要求出发,介绍汽车级功率半导体器件IGBT模块需要满足的条件。

英飞凌技术专家 李鹏


IGBT全称为绝缘栅双极晶体管,是电力电子行业广泛应用的半导体器件。这里讲述的模块是一种具体的封装形式,它是IGBT芯片的载体并起到保护作用。


近些年随着新能源汽车行业的蓬勃发展,越来越多的汽车级IGBT产品应运而生。了解汽车行业的半导体标准,可以加深对器件特性的理解,帮助开发者选择合适的产品。 


半导体标准

在半导体标准体系内,有JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council),IEC(International Electrotechnical Commission)等标准。


汽车行业标准

在汽车行业有AEC(Automotive Electronics Council)标准,车载IGBT模块的可靠性试验规范AQG324由ECPE(European Center for Power Electronics)发布,早期命名为LV324,由汽车厂商大众、奥迪、宝马、保时捷和戴姆勒编制而成。


QC/T 1136 汽车级 IGBT 标准

国内由CATARC牵头,中国一汽主笔编写了《QC/T 1136-2020 电动汽车用绝缘栅双极晶体管模块环境试验要求及试验方法》,并于2021年4月1日首次发布,是国内首部车用IGBT模块的标准,用于规范半导体供应商在IGBT模块可靠性试验的项目及其要求,作为起草组成员之一,英飞凌参与了标准制订。


IGBT标准.png


QC/T 1136-2020规定了电动汽车用IGBT模块环境适应性的要求和试验方法。全文分为八个部分,分别是前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、符号和缩略语、环境适应性要求、试验方法和附录。其中第五章节为环境适应性要求(见表1)、第六章节为试验方法。所有试验在无特殊规定时,应在下列环境条件下进行:


-环境温度:+18℃~+28℃;

-相对湿度:45%~75%;

-大气压力:86kPa~106kPa;

-海拔:不超过1000米。若超过1000米,按GB/T18488.1-2015有关规定进行修正。


表1. QC/T 1136汽车级IGBT模块环境试验要求和参考标注


Capture.JPG


在表1中试验项目可以归纳为芯片可靠性和封装可靠性两大类,其中:


01 芯片可靠性

与芯片可靠性相关的试验项目有高温阻断试验、高温栅极偏置试验、高压高温高湿阻断试验和功率循环(秒级)试验。

表2. 芯片可靠性试验要求


表2.JPG


考虑到汽车零部件时常暴露在恶劣的气候条件下,因此必须保证汽车级产品在高温、高湿、高压条件下,避免出现腐蚀或氧化。其中高温高湿阻断试验基于AEC-Q101要求的80V电压下进行,但考虑到实际运行工况中母线电压要远大于80V,所以设计了HV-H3TRB试验。为通过加严的高温高湿阻断试验,在芯片设计中需要特别关注钝化层的设计。


图2.JPG

PCsec试验是为了模拟实际应用中负载变化引起的绑定线和芯片结温的变化,试验结果为特定温升条件下的寿命(循环次数)。试验过程中IGBT模块通入秒级的负载电流,同时调节冷却系统温度使结温达到最大允许工作温度。在这个过程中,主要考验绑定线与芯片的连接点以及IGBT芯片与DCB焊接层的可靠性。试验终止条件为导通压降超过初始值的5%或系统热阻超过初始值的20%。


图3.png


02 封装可靠性


与封装可靠性相关的试验项目有机械振动/冲击、功率循环(PCsec/PCmin)、温度冲击、温度循环(被动)、高/低温贮存,锡焊温度及其可焊性的试验。


表3. 封装可靠性试验要求


表3.JPG

在机械振动方面,考虑到安装位置对于振动等级(严酷度)的要求差异,因此在这里没有给出具体的限值,需要根据在车身上的安装位置选取振动等级(参考GB/T 28046.3-2011)。机械振动试验会导致绑定线自身的开裂、绑定线与其它相关连接件的松脱以及封装外壳的开裂等,因此IGBT模块必须满足相关的严酷度等级。


图4.JPG


功率循环试验(PCsec/PCmin)与温度循环/冲击试验设置的主要差别在于发热源,功率循环是通过负载电流使芯片发热,而温度循环/冲击是由外部热源加热整个封装。


1 功率循环(PCsec):检验绑定线与芯片的连接点可靠性以及芯片与DCB焊接层的可靠性。

2 功率循环(PCmin):检验绑定线与芯片的连接点可靠性,芯片与DCB焊接层的可靠性以及DCB与Baseplate焊接层的可靠性。

3 温度循环(TC):从Baseplate底部缓慢加热整个封装,检验具有不同热膨胀系数的材料之间连接的可靠性。

4 温度冲击(TST):将IGBT模块迅速(<30s)从高温(低温)环境放置于低温(高温)环境,检验模块在快速温度交变场景之下的适应性。


图5.png


高低温贮存试验是考量IGBT模块在特定温度环境下最小贮存时间。焊接温度和可焊性是针对IGBT模块上信号Pin提出的,对于压接的信号Pin也要满足可焊性的要求。


最后总结一下,QC/T 1136-2020是针对汽车级IGBT模块环境可靠性试验的推荐标准,其中包含模块内芯片可靠性和封装可靠性相关的试验项目和要求。英飞凌在功率半导体行业积累了多年的实战经验,致力于为广大客户提供高可靠性的汽车级产品。



0 点赞
2479 次查看
21 评论
小four
Level 1
Level 1
50 comments on blog 25 comments on blog 10 comments on blog

好资料,先收藏。

0 点赞
shakencity
Level 2
Level 2

学习学习,厉害

0 点赞
徐小瑞
Level 1
Level 1
100 comments on blog 50 comments on blog 25 comments on blog

很好奇指定国标时,这些数据是怎么来的?

0 点赞
乘风fzm
Level 0
Level 0
谢谢分享,学习下
0 点赞
wanggaoyong
Level 4
Level 4
10 comments on blog 5 comments on blog First comment on blog

看上去失效最终都会归结于物理,材料

0 点赞
TerryChan
Level 0
Level 0
作者专业
0 点赞
明翠
Level 0
Level 0

很详细的分享,赞

0 点赞
User22064
Level 5
Level 5
10 sign-ins First like given 5 sign-ins

感谢分享,学习学习

0 点赞
阿东_
Level 0
Level 0
Welcome! 100 comments on blog 50 comments on blog
学习了,感谢分享
0 点赞
honey_
Level 1
Level 1

收藏+1

0 点赞
honey_
Level 1
Level 1

感谢分享

0 点赞
TerryChan
Level 0
Level 0
可靠性胜出
0 点赞
dairicheng
Level 1
Level 1
10 sign-ins 10 comments on blog 5 comments on blog

谢谢分享

0 点赞
marchcui
Level 3
Level 3
25 replies posted 10 replies posted 5 replies posted

非常感谢

0 点赞
TerryChan
Level 0
Level 0
非常不错
0 点赞
HeStepha
Employee
Employee
10 sign-ins 5 sign-ins Welcome!

感谢分享!

0 点赞
乘风fzm
Level 0
Level 0
厉害厉害,国产崛起
0 点赞
海中水
Level 5
Level 5
750 replies posted 500 replies posted 250 replies posted

这些不得不说在选择IGBT过程应该是重点考虑的。

0 点赞
乘风fzm
Level 0
Level 0
不错的介绍
0 点赞
shakencity
Level 2
Level 2

学习学习

0 点赞
JCET-GAO
Level 3
Level 3
Distributor - Jingchuan(GC)
100 comments on blog 50 comments on blog 25 comments on blog

 学习了

0 点赞