公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

基于TC1782的纯电动车整车控制器【定期更新】-第一部分

lock attach
Attachments are accessible only for community members.

基于TC1782的纯电动车整车控制器【定期更新】-第一部分

斌子
Level 0
Level 0

定期更新-新能源整车控制器硬件设计及底层代码实现

第一部分:前沿—总体设计

    广义新能源汽车是指除柴油、汽油发动机之外所有使用其它能源的汽车,除此之外还包括纯电动汽车、太阳能汽车和燃料汽车等[1]。纯电动汽车指的是以车载动力电池作为唯一能量来源的电动汽车,电池的能量由充电桩等装置外部供给。纯电动汽车能够实现真正的零排放。纯电动汽车的结构不同于传统汽车,结构非常精简。在传统的发动机汽车中要依靠传动装置来实现速度和转矩按照期望特性变化。但是在纯电动汽车中,采用弱磁等技术就可以得到几乎相似的特性。纯电动汽车的装置运行更加容易,产生的损耗也会极大的降低。此外,由于可以自由进行电力回收,所以纯电动汽车可以得到更高的效率。随着互联网行业的发展,纯电动汽车的发展也呈现出轻量化、智能化、网联化的发展趋势。总体来说,纯电动汽车的研究方向主要有三个方面,分别是动力总成控制系统、动力电池及电池管理系统、驱动电机及其控制系统。

1、汽车电子环境及整车控制器开发流程

传统的汽车电子模块的开发使用的串行开发模式,这种开发模式不利于算法的实时仿真,只有当硬件条件完全具备的情况下才能对设计的算法经行验证。使用这种开发方式很难对出现的问题经行有效的分析,也很难查找问题的源头。随着汽车电子技术的发展对汽车电子模块功能和可靠性需求也随着提高。因此,为了缩短汽车电子产品的设计生产周期一种更加快速灵活的设计方法应用而生。这就是基于图形建模、快速原型和代码自动生成等先进开发技术的现代开发方法。这种开发方法可以快速的构建开发流程,无缝衔接的集成式一体化开发平台可以满足汽车电控系统开发高可靠性、快速和低成本等诸多要求[15]。也就是V模式开发流程。V模式的开发流程如下:


2、纯电动汽车整车控制策略

      

纯电动汽车主要包括电驱动系统、能源系统以及辅助系统三部分。电力驱动系统又包括了电机控制器、功率驱动器、电机和传动装置等。能源系统则主要是给整车提供动力的动力电池以及电池管理系统。辅助系统中则有电子驻车系统、助力转向系统、温控单元等。功率驱动器的主要作用就是利用动力电池提供的能量驱动电机旋转,但是电机状态的控制则需要电机控制器的参与。这其中还包括能量的回流,这主要是因为纯电动汽车制动的制动能量的再生,吸收的该能量可以给动力电池充电,提高整车的续航里程和提高能力利用效率。

3、纯电动汽车整车控制器方案设计

整车控制系统由驾驶员操作系统、通信模块、整车控制器、以及各种零部件子系统构成。整车控制器的主要功能一方面是通过判断驾驶员的操作意图来保证驾驶操作,另一方面是统一协调整车系统当中的各个子系统,使得整个系统能统一协调运转,提高驾驶员的驾驶体验的同时优化能量分配,提高整车续航能力。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg


0 点赞
2695 次查看
14 评论
郝_
Level 4
Level 4
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted

好东西  感谢  跟更中~

0 点赞
hubeilzb
Level 1
Level 1
5 sign-ins 100 comments on blog 50 comments on blog

非常好,谢谢分享

0 点赞
yanhaijian
Level 4
Level 4
250 replies posted 100 replies posted 50 replies posted

SAK-TC17B2F-320F-180HL功能挺强大。

0 点赞
zrk787
Level 1
Level 1
First like given 25 comments on blog 10 comments on blog

谢谢楼主分享!

0 点赞
benson2025
Level 0
Level 0
100 comments on blog 50 comments on blog 25 comments on blog

谢谢楼主分享!

0 点赞
Vincent2
Level 4
Level 4
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted
好贴,谢谢分享
0 点赞
大铁蛋
Level 0
Level 0
感谢分享,学习学习
0 点赞
cqdxlhm
Level 4
Level 4
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted

感谢分享,多多益善

0 点赞
蜗牛123
Level 0
Level 0
好东西
0 点赞
不适用
不适用
感谢分享
0 点赞
莉莉杨
Level 1
Level 1
250 replies posted 100 replies posted 50 replies posted
感谢分享
0 点赞
niefei
Level 0
Level 0
First comment on blog Welcome! First reply posted
tc17b2?不是1782吗?
0 点赞
小睿
Level 0
Level 0
这个厉害
0 点赞
sufrigate
Level 0
Level 0
5 sign-ins 100 comments on blog 50 comments on blog

谢谢分享

0 点赞