公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

[免费申请]AURIX™超强板卡TC275,TC264,邀你上手体验 !

[免费申请]AURIX™超强板卡TC275,TC264,邀你上手体验 !

youy
Level 2
Level 2
5 sign-ins 50 comments on blog 25 comments on blog

AURIXTM超强板卡TC275,TC264,邀你上手体验 !


英飞凌汽车电子生态圈开放千元级别高阶AURIXTM板卡,供想要深入学习单片机的你上手体验,并发挥自己的创意做出好玩的项目以短视频的形式分享给大家。ps:回帖就有机会获得参与奖哦!


名单揭晓!!!

第一批获得板卡使用的申请者为:(1)275: PST;努力的人;卡农;小小莫;alexmao;

                                                      (2)264: 杰克船长

第二批获得板卡使用的申请者为:275: 凌风2018;斌子;张仪夫;

第三批获得板卡使用的申请者为:(1)275:hbzjt2011;江南布衣;dzguang;Velkan29;球球jj;jhcj2014; 箜白1226;

                                                       (2)264: CCED;Linton;




开头.png

☆☆☆回帖格式:

团队名称+申请板卡型号+计划做的项目描述(含项目思路+详细计划安排)+提交视频的时间


活动时间:

2018年6月25日至2018年10月15日


板卡申请对象:

高校学生团队或工程师


板卡名称及数量:

本次活动共计14块板卡(含15块TC275,4块TC264),不设申请结束时间,直到板卡申请完为止。

申请成功的用户需在10月15日之前按要求完成项目(可自主命题,也可从我们命题的项目中选择其一),并拍摄不低于5分钟创意短视频即可。视频形式参考:

示范1:http://www.moore8.com/courses/lecture_video/1998/26564

示范2:http://www.moore8.com/courses/lecture_video/2001/26572

示范3:http://www.moore8.com/courses/lecture_video/2005/26574

具体拍摄要求详见下方。


申请流程:

1,回帖申请---发挥你的创意,阐述你可以结合板卡做出什么好玩的项目?(可自主命题,也可从指定命题选择其中之一)规则:跟帖回复你的团队名称,项目思路和时间计划安排,

回帖格式:团队名称+申请板卡型号+计划做的项目描述(含项目思路+详细计划安排)+提交视频的时间

备注:管理员会挑选更用心参与的申请者,请详细描述。

      指定命题请点击此处(命题含引擎声响、点亮交通灯、无刷电机驱动、串口监控CAN口收发状态及智能小车等

2,板卡发放---管理员将从申请者中挑选出可获得板卡的申请者,每周在论坛贴中公布名单,并于1周内将板卡寄出。

3,正式试用---拿到板卡的用户需按照申请中描述的项目在收到板卡后于10月15日前完成项目制作,并拍摄短视频。

4,视频制作提交---在完成项目制作后,拍摄5分钟成果展示创意视频,以附件形式发送至:mengxiang@eefocus.com

拍摄工具:摄像机,相机,手机不限;

视频形式:抖音,快手,秒拍不限;

视频时间:不低于5分钟;


视频要求:

(1)视频需配语音或文字讲解,逻辑清晰,结构清楚,重点体现任务思路和成果价值,并具有一定创意;

(2)视频需包含项目整体介绍、开发板在本项目中承担的角色、使用到开发板的哪些功能、项目待改进的地方;

(3)如果能记录记录制作过程,调试过程,团队协作过程等精彩点滴也可以成为加分项;

5,板卡返还---试用结束后,请将板卡寄回至:苏州市工业园区仁爱路99号D1座201室 徐梦香(收)18550461121

特别福利如果您提交的视频作品让我们大跌眼镜、叹为观止、创意十足、惊为天人,我们将认定您为惜物之人,板卡将赠予君子,不必归还,想必您定会像珍惜梦想一般待之、爱之、收藏之


板卡介绍及相关资料(板卡能做什么呢?):

板卡型号1: TC275开发板

亮点:包含Mini wiggler,以及GUI 的基本demo代码或者串口调试工具。如果想进入汽车电子领域,掌握该系列单片机便是最有力的敲门砖。

基本信息:如图:27525.jpg

GUI的基本demo代码或者串口调试工具:(待更新)


板卡型号2: TC264控制板

亮点:一款专为智能小车设计的高性能板卡,无需供电电源,可以直接从控制板取电,此外,自带接口,可以直接插在小车的控制板上。

23.png

更多以上板卡的资料查询帮助:

TC275KIT_V20_评估板简介

TC275项目应用案例心得汇总

TC264_SmartCar_控制板简介

AURIXTM培训视频

中文应用笔记

如何获取英飞凌AURIXTM产品资料

HighTec_Appkit_TC275_Console

HighTech编译例程相关串口发送接受测试说明


活动福利:

积极参与奖:50名,从回帖参与申请的用户中随机,各获得10元红包奖励;

最佳视频奖:3名,从提交视频的用户里,选择3个最佳创意视频,各获得SSD固态硬盘1个。(3个最佳创意视频也将在一年一度的IADC千人大会上展示)

物料补助奖:2名(凭发票报销)

500元补贴  1名 选择TC264控制板,并成功做出中级及以上功能小车项目的用户;

200元补贴  1名 成功完成项目拍摄出创意小视频的用户,并使用外设硬件超过200元的用户;


 注意事项:

· 板卡不允许做任何形式的修改。不允许焊接。电源使用配套的电源。

· 板卡如果因为人为原因损坏,需要承担相应的维修费用,并且在第一时间联系主办方。

· 如若板卡遗失,需要承担板卡的成本费,并且在第一时间联系主办方。

· 板卡默认借出时间到10月15日截止。如果有特殊需要想要延长借卡时间,请在备注里写明时间以及理由。一旦确定时间请在规定时间之前交还。如若项目在时间内没有完成可以重新填写板卡申请。

· 板卡属于精密电子产品,请使用者能够爱惜,避免一些不必要的损害。如果在使用过程中出现恶意损坏板卡的行为,使用者须照价进行赔偿。

本活动最终解释权归摩尔吧(www.moore8.com)和英飞凌汽车电子生态圈所有。

【提醒】回帖格式:团队名称+申请板卡型号+计划做的项目描述(含项目思路+详细计划安排)+提交视频的时间

0 点赞
23391 次查看
114 评论
郝_
Level 4
Level 4
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted

Action+TC275+(电机控制器)分模块研究TC275,7月底前完成平台搭建及熟悉,8月低前完成硬件搭建,10月15前完成程序及视频录制+2018年10月15日

0 点赞
Reality
Level 0
Level 0
基佬又来
0 点赞
郝_
Level 4
Level 4
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted

你不也来了。。。


0 点赞
飞马
Level 5
Level 5
100 comments on blog 50 comments on blog 25 comments on blog

 想申请,但是没时间。能申请到的抓住机会,是一个很好的练手项目。

0 点赞
alexmao
Level 0
Level 0
Welcome! First comment on blog First reply posted

主办方,你好:

我是一名汽车电子工程师,看到你们在提供体验板块,我对AURIXTM超强板卡TC275很感兴趣,对其同时具有一路CAN, 一路LIN,还有RJ45, GPIO丰富的接口,因此,我想申请使用一份。


初步创意,通过ODB接入实车,读取(破解)部分CAN信号,车速等,再配合其他设备,实现一个车载辅助系统。

敬请批准


0 点赞
求豆麻袋
Level 0
Level 0

我们是天津汽车电子团队,申请264,计划做个CAN bootloader,通过CAN来做pflash和dflash的烧写,后期可能要做一些加密处理之类的东西,提交视频的时间10月15日

0 点赞
Tong1
Level 0
Level 0

本人一名大3学生,社团最近也组办了奥托立夫的智能车比赛,队友也在忙着参加飞思卡尔杯的比赛,觉得以后汽车智控很有发展,想申请过来试用一下,还可以有社团很多小伙伴技术支持,相信自己能有很大的技术突破的

0 点赞
waitxhurt
Level 0
Level 0

锦荣队+TC264控制板+智能小车制作-高级(电磁寻迹+舵机控制方向+直流电机控制速度+板载资料近可能最大化利用)+提交视频时间10月15之前

0 点赞
waitxhurt
Level 0
Level 0

取消申请,不好意思

0 点赞
wf9415
Level 0
Level 0

团队名称:小孚医疗

申请板卡型号:TC2X5KIT_V20

项目名称:尿沉渣样本传输器CAN调试器

项目计划:使用板卡的以太网、CAN、TF卡三个功能,使用PC以太网发送数据到板卡,板卡转换为CAN数据发送到样本输送器,以及回传功能,同时使用TF卡记录收发的命令数据到TF卡。

计划提交视频时间:7.30。

视频内容:使用PC通过以太网发送命令控制样本传送器动作并回传命令执行状态,同时TF记录命令首发记录。

备注:由于医疗设备需要通过各种认证所以在医疗设备上应用了很多汽车技术,再了解这个芯片之后可以将这个芯片应用于医疗设备的主控板,目前使用的芯片是stm32f4但是stm32没有ECC功能,这样对医疗设备是有较大的风险。这三个功能的代码量较大如果没有第三方库的支持完成可能要延后。


0 点赞
低调的智
Level 0
Level 0

这个主板没用过没有经验,现在我手上的车子是8个寻迹模块(模拟量),4个超声波,麦克纳姆轮,一个OPMV3,一个MPU6050带串口输出的,主控在用407的,实现阻止别的车上高台,现在能用opmv识别的是小车的轮廓,其余的还在完善

0 点赞
youy
Level 2
Level 2
5 sign-ins 50 comments on blog 25 comments on blog

感谢你的申请,可以将您要做的项目描述的更详细一些噢!!

0 点赞
youy
Level 2
Level 2
5 sign-ins 50 comments on blog 25 comments on blog

时间是持续到10月15号,就算最后没做出成品,记录做的过程,拍摄小视频,也可以的噢,欢迎积极参与!

0 点赞
youy
Level 2
Level 2
5 sign-ins 50 comments on blog 25 comments on blog

最重要的是学习和体验,没有用过没关系,我们会尽可能多的给您提供资料的!你是想申请264这个板子,用在你的小车上么? 如果是,麻烦回复一下具体的板卡型号噢~~


另外,如果你挑战264这个板卡,我们会有一些额外的补助给到你。谢谢支持

0 点赞
youy
Level 2
Level 2
5 sign-ins 50 comments on blog 25 comments on blog

谢谢!写的很认真,格式也可以供接下来的申请者参考!


我们会重点考虑你的哟。

0 点赞
CCED
Level 0
Level 0

团队名称:四月兄弟

申请板卡型号:TC264

项目名称:小挖机

计划制做小车,车载机械手,行车过程中,如果遇到小型障碍可自动调用机械手清除障碍。

目前已经完成了机械手部分设计,正在调试机械手清障功能

小车车体部分正在设计。



0 点赞
crystal_rao
Employee
Employee
5 solutions authored First solution authored 250 replies posted

非常欢迎大家提出申请~

0 点赞
LED2013
Level 5
Level 5
First like received 1000 replies posted 750 replies posted

真是好活动

0 点赞
相量子
Level 0
Level 0

桂电1队 + AURIX(TM)TC275 + 实时图像边缘处理(项目思路:自动驾驶过程中需要对路况进行实时分析,我们要采取一种方案使之更容易、快捷的对图像特征提取和数据分析;详细计划安排:7月低前完成项目的基本架构,包括具体方案和采用的算法,9月低前完成硬件和代码的设计,10月份进行最后的测试和验证;提交视频时间:2018.10.10)

0 点赞
ZHULIANG
Level 0
Level 0

团队名称:    LGD小车

开发板型号:TC275

项目名称:    多传感器数据融合的智能小车

项目计划:    使用板卡的CAN总线 以太网接口实现多传感器暑假融合 此开发板板载仿真器便于调试,并打算利用官方提供的GUI例程,将传感器数据实时显示便于分析

备注:我是西理工在校学生,一种在做智能小车开发,用过飞思卡尔的和ti的开发板,但是却没有用用过英飞凌的开发板,英飞凌是汽车电子行业的领军企业,没有使用过是最大的遗憾,所以希望借助此次机会申请一款TC275开发板,用于学习研究,希望可以申请到谢谢

0 点赞
家宝--
Level 0
Level 0

你好:

      我是一名电机的硕士,英飞凌的TC系列由于具有多核,安全系数高等优点,被广泛的应用于汽车主驱动中,看到你们的TC275体验板子,结合自己我打开做一套同步磁阻电机控制系统。同步磁阻电机具有优良的高速性能。同步磁阻电机对恶劣的工作环境有更高的适应能力。

    “磁阻涡轮助力队”+TC275+(项目思路:随着环境的恶化极端天气越来越频繁,暴雨和暴雪天气频出,对汽车的安全提出了挑战,在冰面以及积水路段传统的汽车并不能很好的适应这种情况,对于那些对汽车行驶安全性要求高,极端天气频发的用户来说为汽车增加额外的动力来源也变的迫在眉睫,在此基础上我们团队拟为汽车设计类似于飞机“涡轮风扇发动机”。计划:1.利用高速性能良好的同步磁阻电机实现“涡轮风扇”助力。2.实现同步磁阻电机传统驱动方式和“涡轮风扇”助力的切换)+提交时间拟定于10月初


0 点赞
Armyzw
Level 0
Level 0

Control+TC275+亮眼类型:点亮交通灯。模拟十字路口,用信号灯指挥车流,保障交通流
畅+10月上旬完成基本要求+2018年10月15日提交视频

0 点赞
sxgaocong
Level 2
Level 2
50 replies posted 25 replies posted 10 replies posted

主办方,你好

    我是一名刚入行不久,也接触英飞凌单片机不久的开发者,现在在公司使用tc275来进行开发,我就想说的是,希望英飞凌官方能够提供更多面向应用、实际开发方面的技术资料,来让更多的初学者更加快速的上手!希望能够给我们提供一个更加良好的开发环境!

0 点赞
wlf198903121
Level 1
Level 1

旺旺队+TC264控制板+串口监控CAN口收发状态-高级(OBD转串口模块 提取车辆速度参数传递给微波雷达 雷达通过本身车速计算相对车速)+提交视频时间10月10之前

0 点赞
卡农
Level 0
Level 0

吉林大学研究生+TC275+无刷电机驱动,分模块研究TC275,7月底前熟悉使用各模块并能初步搭建实验框架,8月低前完善实验方案以及程序,10月15前完成视频录制+2018年10月15日

0 点赞
卡农
Level 0
Level 0

    本人是一名吉林大学研究生,在实习过程中接触TC275并对其产生浓厚兴趣,想借此机会熟练掌握TC275的各模块的使用。我的基础不太好,所以暂时还没有很创新的想法。曾经参加过智能车比赛,通过调试各种功能对单片机有了深刻的认识,所以这次想通过本次实验,了解Muttican通信、CCU6、ADC和GTM.ATOM GTM.TOM等对电机启停、调速等的控制。

    如果实验顺利,我会在制作视频的时候对我的实验过程、学习过程进行详细讲解,可能会对初步接触TC275的同学有一定的帮助。

    非常感谢?(?ω?)?

0 点赞
Eng2Mot
Level 0
Level 0

很好的活动,但是没时间弄,蜜汁尴尬

0 点赞
箜白1226
Level 0
Level 0

团队名称:济大研究生电机小分队

申请板卡型号:TC275开发板

项目名称:三相不对称状态下的PMSM故障诊断及控制

项目描述:分析定子绕组一相,两相或者三相不对称状态下的故障指标,根据故障类型的不同,有针对性的设计PMSM控制策略。

提交视频的时间:10月15日之前

0 点赞
Vincent2
Level 4
Level 4
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted

凑个热闹,不要板子,哈哈哈

0 点赞
斌子
Level 0
Level 0

团队名称:汽车研究院

申请板卡型号:TC275开发板

项目名称:汽车尾气后处理ACU系统

项目描述:使用该办卡完成尾气后处理系统中温度、气压等传感器数据的采集,并控制各路继电器以及喷嘴。

提交视频的时间:10月15日之前


0 点赞
斌子
Level 0
Level 0

团队名称:汽车研究院

申请板卡型号:TC275开发板

项目名称:汽车尾气后处理ACU系统

项目描述:

ACU需要检测的外部输入信号有:尿素箱液位传感器信号、尿素箱温度传感器信号、尿素泵温度传感器信号、尿素泵压力传感器、环境温度传感器、催化器上游温度传感器、催化器下游温度传感器;DOC前端温度传感器、DPF前温度传感器、DPF后温度传感器、DPF压差传感器、计量单元上游温度传感器、计量单元上游压力传感器、计量单元下游压力传感器。

开关输入量有:主继电器加热诊断、回流管路加热诊断、吸液管路加热诊断、尿素泵加热诊断、压力管路加热诊断;故障诊断输入/输出信号;

输出信号有:尿素喷嘴控制,尿素箱加热电磁阀,尿素泵反向电磁阀,BOSCH尿素泵,加热主继电器,压力管路电加热器继电器,回流管路电加热器继电器,吸液管路电加热器继电器,尿素泵加热器继电器,诊断指示灯,OBD指示灯驱动电路。

计量单元切断阀,燃油喷射阀。

使用该办卡完成尾气后处理系统中温度、气压等传感器数据的采集,并控制各路继电器以及喷嘴。

提交视频的时间:10月15日之前


0 点赞
youy
Level 2
Level 2
5 sign-ins 50 comments on blog 25 comments on blog

我们特别添加了一个275的资料汇总贴:http://www.infineon-autoeco.com/bbs/detail/1974  希望能帮到你。

0 点赞
youy
Level 2
Level 2
5 sign-ins 50 comments on blog 25 comments on blog

写的非常棒,我们会优先考虑您哦!希望其它同学或者工程师可以参考此格式。感谢支持。

0 点赞
LED2013
Level 5
Level 5
First like received 1000 replies posted 750 replies posted

真是一个好活动

0 点赞
老杰瑞
Level 0
Level 0

大吉大利队+TC275+做一套智能家居控制系统(连接传感器外设,做一套可以手势识别的控制系统,先训练网络,然后移植,配上传感器,信号处理系统)+九月30日

0 点赞
Shawn_Liu
Level 0
Level 0

团队名称:传墨科创

申请板卡型号:TC264控制板

项目描述:项目主要是制作一款自动巡游机器人小车,通过TC264控制板控制小车的行驶和壁障等操作,并添加树莓派以及麦克风。通过百度语音API、百度人脸识别API接口实现识别特定人物,与人交流和跟踪目标移动等功能。

提交视频的时间:收到板卡后1个半月内

0 点赞
tonyning
Level 0
Level 0
NHG+ TC264控制板+智能跟随机器人,分模块研究,7月底前完成平台搭建,8月底前完成硬件设计,10月初完成程序及视频+ 2018年10月15日
0 点赞
bitedcat
Level 0
Level 0

团队名称:澄阳科技

申请板卡型号:TC264控制板

项目描述:以TC264控制板作主控,配合姿态传感器mpu6050,巡线传感器ccd,制作一款直立的二轮平衡小车, 实现直立,速度,转向三种控制算法。

7月底完成总体方案设计,8月底前完成硬件设计,10月初完成程序及视频

0 点赞
芒果先生
Level 0
Level 0

南工4621+TC275开发板+想做一个gui界面的多功能控制器,可以用于过程控制中的各种变量过程,实现图像监控+8月份视频

0 点赞
努力的人
Level 1
Level 1
Welcome! 10 comments on blog 5 comments on blog

团队名称:卡布奇诺

申请板卡型号:TC275KIT

项目名称:基于TC275的PMSM/BLDC电机控制器的设计

一、项目计划:

1、硬件部分

1)驱动&采样的方案与参数选择:

a.考虑成本,选择英飞凌的子品牌IR的驱动芯片,搭建驱动电路

b.选择MOS管,根据选择的管子确定驱动电阻等

c.母线电压采用电阻分压+运放的方式,相电流采样使用电流霍尔传感器方式,并评估不同品牌的传感器。

2)位置传感器接口方案选取

3)系统电源方案需求与分配

2、软件部分

1)完成底层软件程序,包括:GPIO、互补PWM、ADC采样和定时器中断程序

2)完成电机开环驱动的程序

3)看时间安排,可以的话,进行闭环程序开发与调试

二、项目安排

1、7月底完成硬件的设计与测试

2、8-9月进行底层软件与控制软件的设计

3、计划提交视频时间:10月初。

4、视频内容:

1)分享开发过程当中的硬件原理图设计与参数

2)分享底层软件的设计与控制软件的设计思路

3)项目完成程度展示


0 点赞
pbcomein
Level 0
Level 0

团队名称:泛网无线通信教育部重点实验室

申请板卡 TC275

项目思路 计划使用TC275做嵌入式主控板,使用其CAN模块控制四轮小车,实现基于SLAM技术的室内智能避障导航小车

项目详细安排 7月实现硬件设计和测试,8月联调TC275和电机驱动模块等各种硬件模块,软件系统有现成代码,计划9月份实现软件结合,综合调试。

提交视频时间 9月15

0 点赞
whsailing
Level 0
Level 0

 支持支持

0 点赞
sxgaocong
Level 2
Level 2
50 replies posted 25 replies posted 10 replies posted

嗯 好的  希望有更多的大神能够分享学习体会、心得

0 点赞
爱的青鸟
Level 0
Level 0

主办方,你好:

我是一名在校研究生,看到你们在提供体验板块,我对AURIXTM超强板卡TC275很感兴趣,对其同时具有一路CAN, 一路LIN,还有RJ45, GPIO丰富的接口,因此,我想申请使用一份。


初步创意,通过ODB接入我自己DIY的小车,通过电机驱动来控制汽车车速,以及实时情况等,再配合其他设备,实现一个可以自动识别前方障碍物并规划路径小车。。

敬请批准


0 点赞
TJLQJ
Level 0
Level 0

TJU贝塔智能车小组-TC264-项目计划:完成智能车参数测试;2018.8完成除主板外各模块的设计搭建;2018.9完成底层编写与算法实现;2018.10完成包括对小车目标速度加速时间,功耗指标,控制稳定性做出评估,并与自行设计的主板进行对比,完成视频拍摄-2018.10.12前后完成视频上传

0 点赞
小嘿嘿
Level 0
Level 0

主办方您好,

申请板卡,

团队名称:小嘿嘿爱吃肉

申请板卡型号:AURIXTM TC275

计划做的项目描述:多路温度监控报警 通过 VADC 配合外部电路接一路或者多路 PT100,或者电偶或者类似工业温度计. 配合芯片自带片上温度计监控当前所监控的温度/片内温度, 精度要越高越好 (片外传感器至少达到+-0.5 度). 能通过串口或类似的接口配置报警阈值, 超 过阈值要报警(IO 输出)

提交视频的时间:2018.10.15

0 点赞
懒瓜
Level 0
Level 0

湘潭大学实验小组  TC275   建立英飞凌27系列芯片的一些简单实用的库函数为以后研究使用27系列芯片提供一定的基础  2018年10月15日之前录制视频

0 点赞
杰杰_MCU
Level 0
Level 0

创客飞梦空间,申请AURIXTM超强板卡TC275开发板,尝试接入摄像头,做一个识别的东西,或者做汽车电子的主控核心板,使用can总线,10月中旬之前上传视频。

0 点赞
巴啦啦魔法能量
Level 0

没啥项目,基佬又来了

0 点赞
凌风2018_版主_
Level 4

团队:电控达人

申请板卡:TC275开发板

项目:基于AURIX多核微控制器的发动机转速模拟器


描述:本人工作在一家提供燃油喷射系统解决方案的公司,以往的ECU平台是基于英飞凌XC2000系列的16位机。现在的想法是将以往的16位机平台无缝切换到32位机,加上AURIX板卡以及正在申请的TASKING试用版,完成开发平台的搭建。所以申请TC275板卡的主要目的是尝试建立32位机的开发平台,测试32位机跑模型的效果。

           对于开发课题,发动机转速模拟器,发动机转速控制是电控系统的核心。为了方便开发人员的调试,可以开发一种模拟发动机转速的发生器,匹配发动机齿形,如60-2齿、36-2齿等等。同时模拟发动机转速故障状态,传感器短路、损坏等等。


研发计划:7月份-8月份:搭建软硬件开发平台,编写开发板的底层驱动。

                 9月份:编写转速模拟系统代码,搭建调试环境,对系统进行调试。

                 10月份:编写试用报告,拍摄视频。

(由于刚入手英飞凌的32位机,可能第一阶段会用时很长。主要是为了熟悉Tricore32位机,可以的话最好能自己搭建TC275的最小系统。)

0 点赞