公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

功率器件

流覽社區

MOSFET (Si/SiC)

Power MOSFETs已成为大多数工业和汽车应用的组成部分。英飞凌提供业界领先的解决方案,满足各式各样的需求。英飞凌创新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低压和中压Power MOSFETs在电源系统设计的关键规格方面始终满足最高的质量和性能要求,例如导通电阻和品质因数。此外,CoolMOS™超级结MOSFET为消费、工业和汽车应用提供了丰富的选择,如照明、电视、音频、服务器/通信、太阳能、电动汽车充电、DC-DC转换器、车载充电器等。在本论坛中,你可以发布你对英飞凌工业级和汽车级Si/SiC MOSFET的问题、评论和反馈。

360674 543

IGBT

英飞凌的IGBT(分立器件和模块)产品种类齐全,从600V到6500V,具有不同的额定电流和不同的拓扑结构,几乎可以满足所有应用。使用英飞凌提供的产品和评估板,在英飞凌社区获得全方位技术支持。

291865 409

HEMT (GaN)

英飞凌的CoolGaN™是一种高效的GaN(氮化镓)晶体管技术,适用于高达600V的电压范围内的功率转换。其引领潮流的质量确保了最高的标准,是市场上所有GaN HEMT中最可靠、性能最好的解决方案。使用CoolGaN™的开关电路可以拥有更高的能源效率和更大的功率密度,而这一点,即使是最先进的硅器件也无法实现。在本论坛中,你可以发布你对CoolGaN™器件及其应用的问题、评论和反馈。

29538 33

二极管和晶体管 (Si/SiC)

英飞凌是电力二极管和晶闸管的市场领军企业,核心技术应用广泛,从10kW到10GW,一应俱全。我们提供高效的硅或CoolSiC™碳化硅二极管的分立外壳,以及具有最高灵活性的裸模,都符合工业和汽车要求。在本论坛中,您可以就英飞凌的任何二极管/晶闸管部件发布您的问题、评论和反馈。您可以注册我们的免费通讯,及时获得第一手的新闻和更新。

43610 90

智能电源开关

在智能低边开关和高边开关论坛,你可以发布任何有关我们市场上的智能电源开关组合(如PROFET™、HITFET™、SPOC™、SPIDER和FLEX产品系列)的问题、评论和反馈。欢迎发布任何技术问题或浏览现有的内容!

110748 121

门级驱动器

每个开关都需要驱动器--有正确的驱动器才能正常工作。在我们社区中有超过500个EiceDRIVER™栅极驱动器芯片解决方案,您可以为任何电源开关和应用找到适配的驱动器。

101909 126

LED 驱动芯片

英飞凌提供创新、高性能的LED驱动器芯片解决方案,这些解决方案采用了一流的技术,可广泛用于各种LED照明应用,包括汽车和工业照明。在本论坛中,您可以发布您对英飞凌所提供的LED驱动器产品和评估板的问题、评论和反馈。您可以注册我们的免费通讯,及时获得第一手的新闻和更新。

48475 93

智能功率模块

发布您关于英飞凌智能电源模块(IPM)的问题。根据所需的集成度和功率,有不同的半导体和驱动器可选。它们封装方式各异,适用于不同电压和电流等级。CIPOS™ IPM是高度集成的紧凑型电源模块系列,适用于家用电器、风扇、泵和通用驱动器等应用中的电机。

24776 36

D类音频放大器芯片

在本论坛中,您可以发布您对英飞凌Merus系列中等功率和高功率D类放大器的问题、评论和反馈,这些放大器的功率范围为10瓦到5000瓦!英飞凌的Merus音频放大器从用于家庭、专业和售后汽车放大器的仿真输入分立D类放大器,到用于便携式和家庭有源扬声器的高度集成的数字I2S输入D类放大器。在下面发布您的问题,以获得我们的音频专家团队的反馈。为了得到最快的回应,请分享您的部分原理图、布局和配置数据。在下面你还可以找到最新的板块页面、GitHub、文档和常见问题的链接。

25606 25

电机控制芯片

本论坛讨论电机控制芯片相关话题-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等

142294 189

电源管理芯片

"与电源管理相关的讨论区,涵盖以下产品类别: OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ 线性产品 OPTIREG™ 交换器 DC-DC 转换器 交流-直流电源转换 汽车传统动力系统芯片 无线充电芯片 隔离式工业接口 非接触式电源和传感向芯片 固态继电器 发布您的技术问题或浏览现有内容!"

415175 383

非接触式电源和传感ic

欢迎参加NFC标签侧控制器NAC1080和NGC1081论坛!探索和讨论这些微控制器的功能,包括能量收集,NFC通信和电机控制。与开发人员联系,分享经验,并了解如何将这些控制器集成到物联网,智能设备和工业自动化等项目中。现在加入解锁新的可能性!

5373 9
filter icon

最新讨论

排序方式
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
您好,,我想问一下在组件的情况下,2x 三角形的含义是什么?我正在添加物品的照片。谢谢smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/JANTXV2N7237-Case-Markings/td-p/701491 Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
您好 Infinion POWER_DRILL2GO论坛, 我有一个关于三相逆变器测量结果的问题。 我的逆变器的每个开关使用 4 个 IRF100B201 Mosfets。 栅极是隔离的,开关电压为 +-15 V。 栅极电阻为 10 欧姆。 我用 20 A 电流进行 U 型转换,并测量高压侧和低压侧... Show More
Translation_Bot
电源管理芯片
我在使用 ICE5QSAG 时遇到了一个基本问题。 集成电路启动失灵。 POWER_DRILL2GO使用外部 15V EVAL_NLM0011_DC_RE电源启动 IC。 删除外部EVAL_NLM0011_DC_RE POWER_DRILL2GO后它会继续工作。 应用详情 :1. 应用 :铅酸(7A... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
您能否确认一下关于TOLT的以下两点?   ① 我认为数据表中列出的两种类型的RthJA的定义文字如下: 我脑子里没有图像,所以你能告诉我在什么条件下热阻是多少吗? 特别是,我不知道“用于漏极连接的6cm²铜箔面积”指的是哪个部分。 另外,可以理解这是一个关于RthJA的故事,当连接散热器时,如下图... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
如何计算高频EVAL_NLM0011_DC_RE - EVAL_NLM0011_DC_RE转换器的变压器损耗和电感器损耗(如 DAB 配置)?   请在这方面帮助我  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/high-freq... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
お世話になります。 基本的な事ですが教えてください。 imyh200024m1hの裏面のヒートシンクはアクティブでドレインでしょうか。 データシートに記載がないので質問させていただきました。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-Si... Show More
Translation_Bot
IGBT
大家好,IGBT使用的开通电压是15V,关断电压是0V,IGBT门极信号关断后会产生一个3-6V的电压尖峰,超过IGBT的阈值电压,可能导致误开通。请教一下该电压尖峰的产生导线以及如何解决该现象。谢谢!# FS75R12KT4_B15smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
您好,我们希望设计 6KW 隔离式EVAL_NLM0011_DC_RE - EVAL_NLM0011_DC_RE升压转换器 输入-24 伏 输出-96 至 100V POWER_DRILL2GO 6KWsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET... Show More
FalconChen
智能电源开关
我在对高边开关进行负载开路和负载短路的过程中,想模拟出先正常工况再通过延时开关串联和并联的方式分别实现负载开路和负载短路的异常工况情况,但是在过程中不会使用仿真平台上的延时开关,请问如何设置能够实现在特定的时间段让它闭合或打开? 谢谢。 Show More
Translation_Bot
门级驱动器
在数据表(第 8 页)中,目标引脚(HIN、LIN、ITRIP、EN)列在 Vin、钳位部分。 此外,内部电路图显示,HIN 和 LIN 引脚的内部电路中有一个钳位二极管,这表明引脚被钳位在 5.2V 电压下。 (Page13)但是,没有为 ITRIP 和 EN 引脚的内部电路列出钳位二极管。哪种描... Show More