Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好:

想請教一下,我的LLC開關電源用的IRS2795,為什麼運行了一段時間之後自動停止工作呢,和諧振網絡的參數選取有關係嗎?什麼原因才會造成這樣的情況呢?

諧振網路參數為Lr=100uH,Cr=22nF,Lm=500uH。

謝謝!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/td-p/675971

21 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

Hi @huoqingzhu ,

很高興再次與您合作。

首先,您需要確認是PFC部分還是LLC部分的異常。

我記得在您的上一個問題中,您嘗試過直接將外置電源施加在VBUS上做為LLC部分的供電,在這種情況下LLC還有類似的問題嗎?

如果是LLC部分的問題,您可以提供更詳細的故障現象描述嗎?例如測試時間,關鍵波形等?是否有不正常的溫升出現,或有部品損壞?

BR,

Neo

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/676785

0
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

當然是LLC部分嘛,現在沒有用PFC,幫我看看佈局應該沒問題吧。只驅動了一個LED指示燈,沒有其他負載,MOS管TSF20N50,Ron=280mΩ,應該不至於過電流保護吧。 CT/SD腳只接了一個510pF電容,迴路回授現在可以不用,也就是把光耦的3,4腳直接短路,15K電阻直接並聯18K電阻到RT腳,用的IC是IRS27952。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/676981

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

驅動波形如下圖,最大電壓10.8V,閘極串聯電阻47Ω,是不是太大了。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/677001

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

可以運作了,原來說因為閘極驅動電阻47Ω太大了,MOS管開通不充分,導致VS腳過流保護。

想請教CT/SD腳可以拉低退出使能,就是說可以用外部MCU的GPIO腳拉低CT/SD腳使IC停止工作對嗎,內部無法拉低CT/SD腳的吧?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/677020

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

可以運作了,原來說因為閘極驅動電阻47Ω太大了,MOS管開通不充分,導致VS腳過流保護。

現在就是輸出電壓只有16.25V大概,變壓器原邊36匝500uH,副邊4匝,正常輸出24V才對呀.

想請教CT/SD腳可以拉低退出使能,就是說可以用外部MCU的GPIO腳拉低CT/SD腳使IC停止工作對嗎,內部無法拉低CT/SD腳的吧?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/677021

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

可以運作了,原來說因為閘極驅動電阻47Ω太大了,MOS管開通不充分,導致VS腳過流保護。

現在我把PFC電路加進去之後插上市電沒有輸出,拔掉市電LLC才有輸出,PFC輸出395V左右是正常運作的。這是怎麼回事呀?

想請教CT/SD腳可以拉低退出使能,就是說可以用外部MCU的GPIO腳拉低CT/SD腳使IC停止工作對嗎,內部無法拉低CT/SD腳的吧?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/677030

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

可以運作了,原來是因為閘極驅動電阻47Ω太大了,MOS管開通不充分,導致VS腳過流保護。現在我把PFC電路加進去之後插上市電沒有輸出,拔掉市電LLC才有輸出,PFC輸出395V左右是正常運作的。這是怎麼回事呀?現在是給PFC和LLC兩個控制IC的VCC連在同時供電的,需要PFC的VCC先供電,PFC跑起來後,LLC才開始工作嗎?想請教CT/SD腳可以拉低退出使能,就是說可以用外部MCU的GPIO腳拉低CT/SD腳使IC停止工作對嗎,內部無法拉低CT/SD腳的吧?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/677129

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

想請教CT/SD腳可以拉低退出使能,就是說可以用外部MCU的GPIO腳拉低CT/SD腳使IC停止工作對嗎,內部無法拉低CT/SD腳的吧?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/678572

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

麻煩您給解釋一下唄,感謝感謝! ! !

想請教CT/SD腳可以拉低退出使能,就是說可以用外部MCU的GPIO腳拉低CT/SD腳使IC停止工作對嗎,內部無法拉低CT/SD腳的吧?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/679810

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

Hi @huoqingzhu ,

您的理解是正確的。

正常運轉時CT/SD接腳波形為鋸齒波,電平在3V~5V之間。

即使IC的VCC 高於VCCON,也可以透過將CT 腳拉至睡眠閾值VEN2 (0.85V Typ)以下,將IC 主動推入電流消耗低於200uA 的微功耗休眠模式。此模式允許使用者在應用待機模式期間停用諧振電源轉換器,以滿足監管標準(Blue Angel, Energy Start, Green Power等)。此IC停用功能也可用於實現其他系統保護功能。

BR,

Neo

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/680397

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

LLC 開關POWER_DRILL2GO電源的問題可能與諧振網路參數有關。 若要解決這個問題:

1.檢查共振網絡參數:
驗證 lr(電感),cr(電容器)和 lm(磁電感)的值是否適合您的應用。 確保它們符合設計規格和諧振頻率要求。

二.共振頻率匹配:
確認 LLC 電路的共振頻率符合設計準則。 如有必要,可調整 lr、cr 和 lm 以達到所需的共振。

三.溫度考量:
檢查 IRS2795 或任何其他元件在操作過程中是否過熱。 過熱會影響性能。 可能需要足夠的冷卻或散熱。

4.暫態分析:
執行暫態分析,以識別操作期間的任何尖峰或干擾。 調整參數以最大程度地減少元件上的應力。

5.反饋系統:
確保反饋系統穩定,不會對 IRS2795 造成過度負載。 檢查各種操作條件下的反饋迴圈,補償器設計和穩定性。

六.元件品質:
驗證所使用的元件的質量,尤其是 IRS2795。 不符合標準的元件可能導致可靠性問題。 考慮使用信譽良好的製造商的組件。

七.請參閱資料表和應用說明:請
參閱 IRS2795 數據表和相關應用程序說明,以獲取與您的應用程序相關的任何特定指南或建議。

如果問題仍然存在,請向製造商的支援或針對您的特定POWER_DRILL2GO電源設計的相關論壇尋求協助,這可能會提供有價值的見解。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontrollers/IRS27951/m-p/686070

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,
      非常感谢您的回复!!!
       还是工作只可能只有几秒的样子,之前用外部供电IRS2795就可以正常输出了,PFC+LLC。
       我现在不考虑效率的问题,谐振腔应该也没有关系啊,应该不是CT/SD引脚保护了吧?
现在的电路是IRS2795的供电脚一直有14V的电压,由于工作几秒就停止了,反馈绕组的电一直没供
过来的,应该就是供电有问题吧?

        还想请问下IRS2795的VCC引脚有过压保护功能吗,就是说VCC引脚的电压超过上限值25V了会保护吗?谢谢!!!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/688387

0
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

          您好,经过各种实验,最后发现不加PFC就工作正常,加PFC就只能工作十几秒大概,去掉PFC电路就可以正常工作,想请问这是什么问题啊?电路我有修改,不是完全按照附件的。

      感谢感谢!!!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/688834

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

Hi @huoqingzhu ,

IRS2795的VCC引脚没有内部钳位,因此在任意时刻,不能使VCC电压超过25V, 因此,应特别注意T1主绕组与辅助绕组的变比。

从您描述的故障现象看,我认为大概率仍然是VCC_LLC网络的供电的问题。在通过R32/Q4/R37/R38完成高压启动后,LLC变压器的辅助线圈要同时为PFC & LLC控制器供电。一方面,LLC半桥的MOSFET驱动需要很大的脉冲电流,很有可能等不到V24电压建立C14电压已下降到足以触发IRS27952的UVLO保护,IC停止工作。另一方面,即使辅助绕组启动,由于VCC_PFC与VCC_LLC 几乎同步启动,LLC谐振腔有可能在很低的VBUS下开始能量传输,存在过流保护的可能性。

这样的供电电路之前有成熟的使用经验吗?一般来说,对您这种分立的PFC+LLC二级架构,采用一个独立的辅助供电电源(一般是一个简单的flyback电路)是更可靠的选择。

Neo_Qin_0-1707041635799.png

BR,

Neo

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/689014

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好          

          非常感谢您的回复。          

          我量了启动后Q4一直没有断开,就是说启动电路一直在供电,按照我参考的电路应该是启动以后把Q4关闭。不知道这个有没有影响?          

          LLC电路没有电流采样电路,怎么过流保护的呀?             

          独立的辅助供电电源(一般是一个简单的flyback电路)是单独用一个flyback控制芯片,就相当于一个单独的flyback开关电源供电吗?有没有参考电路呢?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IRS27951/m-p/695994

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

       独立的辅助供电电源(一般是一个简单的flyback电路)就是单独做一个反激开关电源供电,正常启动后再关掉反激开关电源是吗?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IRS27951/m-p/698046

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好

          非常感谢您的回复。

          我量了启动后Q4一直没有断开,就是说启动电路一直在供电,按照我参考的电路应该是启动以后把Q4关闭。不知道这个有没有影响?

           LLC电路没有电流采样电路,怎么过流保护的呀?

            独立的辅助供电电源(一般是一个简单的flyback电路)是单独用一个flyback控制芯片,就相当于一个单独的flyback开关电源供电吗?

          

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IRS27951/m-p/695973

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,非常感謝您的回覆。還是工作可能只有幾秒十幾秒的樣子,現在的電路是IRS2795的供電腳一直有14V的電壓,應該不是供電不足的問題吧,我現在不考慮效率的問題,諧振頻率應該也沒有關係啊,應該也就CT/SD腳保護了吧,可能是什麼原因到底保護了呀。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/686393

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好:

非常感謝您的回覆! ! !

現在還是工作幾秒鐘就停了,之前用外部電源給IRS2795供電可以正常工作,PFC+LLC。

我現在不考慮效率的問題,應該不是諧振腔的問題吧,因為用外部供電可以工作。

IRS2795的VCC腳一直有14V的電壓,PFC一直在工作,但反饋繞組的電源一直沒有供過來,應該是供電的問題吧?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/IRS27951/m-p/686406

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好          

          非常感谢您的回复。          

          我量了启动后Q4一直没有断开,就是说启动电路一直在供电,按照我参考的电路应该是启动以后把Q4关闭。不知道这个有没有影响?          

          LLC电路没有电流采样电路,怎么过流保护的呀?             

          独立的辅助供电电源(一般是一个简单的flyback电路)是单独用一个flyback控制芯片,就相当于一个单独的flyback开关电源供电吗?有没有参考电路呢?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IRS27951/m-p/695993

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

Hi @huoqingzhu ,

按照我对供电电路的理解,Q4只是在上电阶段短暂启动,当辅助绕组接管系统供电后,随着Q7的导通Q4被关断。因此我怀疑目前供电电路的参数设置并不能正常工作。但这是一个十分复杂的模拟电路,建议您通过仿真或手动计算的方式对该电路参数进行重新确认。

IRS2795系列IC可以通过VS引脚对low-side MOSFET电流进行检测(利用MOSFET的Rdson),如果下管开通时VS引脚电压高于内部阈值,IC会进入Current Fault Mode. 详请参考手册中的相关章节。

独立的辅助供电电源需要使用一颗分立的flyback控制器(定频PWM或变频QR都是常见的方案),系统上电后无需关闭,直接为PFC级和DC-DC级控制器供电,节约了辅助绕组的需求。为了简化设计,这个辅助flyback电源一般将著功率开关集成在控制IC内,如英飞凌CoolSET™系列产品:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/ac-dc-power-conversion/ac-dc-integrated-power-stage-co...

典型的参考设计如下:

EVAL_2KW_48V_CHAR_P7

https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval_2kw_48v_char_p7/

BR,

Neo

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IRS27951/m-p/698444

0