空調WM_MOTOR_CONTROL_01和壓縮機控制器PCB TLE9243QK_BASE_BOARD

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

在我們的空調電路中實施 XMC4400。
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_xmc_plt2go_xmc4400/

目前我的要求如下

工作電壓 5v EVAL_NLM0011_DC_RE ,類比輸入:2,數位輸入:9,數位輸出:4。

數字輸入包括按鈕,連接設備的狀態監控。 數位輸出包括繼電器供電、燈管控制和 NO/NC 觸點。

參考第 12 頁,目前可用的 GPIO 引腳有 4 個,因此請建議使用任何輔助COOLDIM_PRG_BOARD來完成應用程式或可以利用現有引腳。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Air-conditioner-motors-and-compressor-controller-PCB-based/td-p/675783

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Itsvijay_k

對延遲響應的道歉。

TLE9243QK_BASE_BOARD關於您的查詢:

您能詳細說明一下「工作電壓5v EVAL_NLM0011_DC_RE 」嗎?

1) 如果您的意思是COOLDIM_PRG_BOARD的電源電壓為 5V,則 XMC_2GO COOLDIM_PRG_BOARD電壓為 5V

2)您是否希望COOLDIM_PRG_BOARD上的XMC 4400控制器在5V下運行,那麼否,XMC 4400的供電電壓範圍是3.13 - 3.63V。

您可以參考 XMC 1000 系列控制器以了解上述要求。
請參考下面的6EDL_SPI_LINK 。

6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-induscial-microcontroller-based-on-ar...

3)如果您希望 IO 在 5V 下運行,是的,有一個用於“XMC4400 Platform2Go 5V” TDA5235_868_5_BOARD的電平轉換器, XMC4400 Platform2Go 上的附加電壓電平轉換器和 Arduino 連接頭允許使用 3.3V 的 Arduino SHIELD_AUTONOM_BGT60或5V邏輯電平。

對於另一個問題,您使用的COOLDIM_PRG_BOARD滿足類比輸入:2、數位輸入:9、數位輸出:4 的要求。

您不需要任何輔助COOLDIM_PRG_BOARD來完全填充應用程序, COOLDIM_PRG_BOARD上的現有引腳可以滿足您的要求。

請參閱數據表或使用 XMC 引腳工具,以便您可以查看可以用哪個端口引腳滿足以上要求。

請參閱以下鏈接。

6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XMC_Pinout_ToolV2.1.x_GettingStarted-GS-v01_01-EN.pdf ?fileId=5546d4625696ed7 601561d3

希望這有所幫助,如果您有任何其他疑問,請告訴 mw。

最好的問候
普拉德普.

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Air-conditioner-motors-and-compressor-controller-PCB-based/m-p/685134

在原始文章中檢視解決方案

0
4 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Itsvijay_k

對延遲響應的道歉。

TLE9243QK_BASE_BOARD關於您的查詢:

您能詳細說明一下「工作電壓5v EVAL_NLM0011_DC_RE 」嗎?

1) 如果您的意思是COOLDIM_PRG_BOARD的電源電壓為 5V,則 XMC_2GO COOLDIM_PRG_BOARD電壓為 5V

2)您是否希望COOLDIM_PRG_BOARD上的XMC 4400控制器在5V下運行,那麼否,XMC 4400的供電電壓範圍是3.13 - 3.63V。

您可以參考 XMC 1000 系列控制器以了解上述要求。
請參考下面的6EDL_SPI_LINK 。

6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-induscial-microcontroller-based-on-ar...

3)如果您希望 IO 在 5V 下運行,是的,有一個用於“XMC4400 Platform2Go 5V” TDA5235_868_5_BOARD的電平轉換器, XMC4400 Platform2Go 上的附加電壓電平轉換器和 Arduino 連接頭允許使用 3.3V 的 Arduino SHIELD_AUTONOM_BGT60或5V邏輯電平。

對於另一個問題,您使用的COOLDIM_PRG_BOARD滿足類比輸入:2、數位輸入:9、數位輸出:4 的要求。

您不需要任何輔助COOLDIM_PRG_BOARD來完全填充應用程序, COOLDIM_PRG_BOARD上的現有引腳可以滿足您的要求。

請參閱數據表或使用 XMC 引腳工具,以便您可以查看可以用哪個端口引腳滿足以上要求。

請參閱以下鏈接。

6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XMC_Pinout_ToolV2.1.x_GettingStarted-GS-v01_01-EN.pdf ?fileId=5546d4625696ed7 601561d3

希望這有所幫助,如果您有任何其他疑問,請告訴 mw。

最好的問候
普拉德普.

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Air-conditioner-motors-and-compressor-controller-PCB-based/m-p/685134

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好普拉德普,

感謝您的回复。

只要它適合我們的應用,我就會使用POWER_DRILL2GO電源轉換器來滿足應用的需求。

目前我正在使用 5V 繼電器來操作連接到電路的負載。 如果這些繼電器可以安裝在COOLDIM_PRG_BOARD本身上那就太好了。 使用 3 個繼電器負載電壓為 230 伏交流 15 A/24 伏特 5 A。 因此可以完全消除 5V。

引腳是用戶可以配置的,很棒。 去執行是很好的。

請提供可能性,以便我們可以使用 XMC_PLATFORM2GO 或 XMC 4400 控制器進行操作。我們也需要您的支持來編程邏輯在執行期間。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Air-conditioner-motors-and-compressor-controller-PCB-based/m-p/686582

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Itsvijay_k

抱歉,它不是 XMC_PLATFORM2G0 TDA5235_915_5_BOARD ,它是 XMC 2GO EVK KIT_A2G_TC387_MOTORCTR ,但它不符合您的引腳要求。

因此請繼續使用 XMC 4400 系列控制器。

您使用的是我們這邊的客製化TDA5235_915_5_BOARD或評估KIT_A2G_TC387_MOTORCTR嗎?

至於程式設計期間的其他支持,您可以在社群平台上發布您的疑問,我們很樂意為您提供協助。

最好的問候
普拉德普.

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Air-conditioner-motors-and-compressor-controller-PCB-based/m-p/689325

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好普拉德普,

謝謝您的意見。 感謝您的支持

 

最好的問候,

维杰伊

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Air-conditioner-motors-and-compressor-controller-PCB-based/m-p/691093

0