公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

传统微控制器 论坛讨论

Translation_Bot
传统微控制器
我正在尝试在 IMD111T-F040 微控制器中实现 UART FIFO 模式协议。 我把这个 pdf 文件当作参考(英飞凌 AN2021-10_How_to_use_imotion_Configurable_UART-ApplicationNotes-v02_00-EN)。 此 pdf 包含 F... Show More
huacon
传统微控制器
xe164fn不起振
Translation_Bot
传统微控制器
你好,亲爱的授权人,   我正在尝试通过 FlexSPI 接口通过 HyperBus 使用 HyperFlash,但在我的适用于恩智浦 IMXRT1064 MCU 的定制主板上进行测试时出现了一些错误。 经过一番研究后,我了解到 LUT 安装需要 LUT Instraction Set 才能使用 F... Show More
do-while
传统微控制器
在配置DRV8873独立半桥模式的时候遇到一些问题: 阅读数据手册后我修改了ic1控制寄存器配置为0x52(其他不变 以前驱动是用于全桥模式驱动pwm模式)除了这一处寄存器还有其他地方需要修改吗 ? 有没有熟悉这款芯片的  请教一下     之前配置的引脚EN/IN1是pwm输入,PH/IN2是控制... Show More
Translation_Bot
传统微控制器
对于我们的客户,我们需要放置 SAK-C505CA。 控制器需要在生产之前进行编程,我想知道是否可以在 PCB 上放置 SMD IC 支架,然后再安装微控制器。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontrollers/SMD... Show More
Translation_Bot
传统微控制器
嗨, 产品页面显示最低工作温度 (°C),最大值为 0, 70,但数据表显示为 -40, +85。 数据表是正确的,对吧?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontrollers/CY9AF344NBPMC-G-JNE2-O... Show More
Translation_Bot
传统微控制器
你好,我有使用 C167CS 微控制器的设备,我想复制它的编程以放到另一个类似的设备上,但我不知道该怎么做!哪个程序可以读写,将使用哪些引脚? 请指导我谢谢  位于拖拉机变速箱模块中。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microco... Show More
ryzebai
传统微控制器

Hi,

想制作一个BOOT代码,对跳转函数和链接脚本地址分配有点疑问。如有参考demo烦请提供一下,最好是IAR工程的。

谢谢

Translation_Bot
传统微控制器
你好。 我的一位客户询问了 EOL 通知 CY62128BNLL-70ZAXI。 当我检查我的公司时 EVAL_XDPP1100_Q040_DB 但我找不到。 如果有人有,请分享 EOL 通知和详细信息。 感谢您的支持! 酒吧,上原smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o... Show More
Weeden_ding
传统微控制器

你好,请问如何把一个变量定义在指定RAM地址? 例如把 i 变量定义在 RAM地址 0x0200,谢谢!