公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

传统微控制器 论坛讨论

Translation_Bot
传统微控制器
我使用的是 A7670C GSM 分线板和 ESP32。 接口: RX-TX TX-RX 接地-接地 根据产品说明,我正在为 GSM 模块提供 3.8 V 的外部电源。 当我向 GSM 模块发送 AT 命令时,Arduino IDE 的串行监视器上没有输出。 信息已成功发送到特定号码,但我没有从... Show More
Translation_Bot
传统微控制器
EE
solved msg Solved
我们订购了 S25FL256SAGMFB010 (AG = 133MHz 速度) 当他们到达时,零件上标有 “FL256SAVFR0”   我们的下一个订单我们订购了相同的 S25FL256SAGMFB010 (AG = 133MHz速度) 当他们到达时,它们被标记为 “FL256SAB FRO” ... Show More
Translation_Bot
传统微控制器
嗨~   我想知道 CY96610 系列(例如:CY96F612RBPMC-GS-UJE1)是否达到 ASIL 等级。 此外,我还想知道它是否具有 HSM 功能。 非常感谢 BRsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontro... Show More
Translation_Bot
传统微控制器
你好,我需要你的帮助。 非常感谢 程序从启动区跳转到应用程序区是正常的,但从应用程序区跳转到启动区后,应用程序区的程序不能正常运行,而是在一个地方循环。 程序一直在 0x00C00090 处循环。 现在可以肯定跳转指令没有问题,程序已经跳转到引导区,在跳转之前我已经关闭了中断。 或者提供一... Show More
Translation_Bot
传统微控制器
大家好,   通过这篇文章,我想了解一下,对于已经过时的 CYRF69103 芯片,是否有合适的继任者。 我有兴趣在我的一个项目中用几乎类似的芯片替换这个芯片。 我已经找到一个标有 CYRF6935 的产品。 这也是一种选择吗? 这款产品还能在市场上销售多久? 期待答复。 在此先感谢, 马丁  sm... Show More
Translation_Bot
传统微控制器
嗨,英飞凌。   MB9B110T 和 CY9B100A 在推荐工作条件下有最小和最大平滑电容器值。 (最小值为 1uF,最大值为 10uF)。 请确认以下链接的建议运行条件。   MB9B110T DS: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CY9BF116S_T_CY9BF117S_T_CY9BF118S_T_FM3_CY9B110T_Series_32-bit_Arm_Cortex_-M3_based_Microcontroller-DataSheet-v04_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0ede6d38635a... Show More
Translation_Bot
传统微控制器
Saf-XE167F-96F80L AC 需要帮忙解答一下尾缀ac 表示什么意思呀?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontrollers/SAF-XE167F-96F80L-AC-%E9%9C%80%E8%A6%81%E... Show More
Translation_Bot
传统微控制器
我需要从 SD 卡读取 512 字节的数据包,并通过 DMX512 协议发送,我使用了 UART 模块和两个 512 字节的缓冲区,交替读取和发送。 遗憾的是,控制器的速度(PSOC4 48MHz)不够快,两次发送之间会有 24 毫秒的停顿。如果我在不中断的情况下读取一个数据包,需要 10 毫秒,而... Show More
Translation_Bot
传统微控制器
嗨, 我正试图在 IMC102T 中使用霍尔作为驱动输入来实现霍尔功能,电机试图运转,但却无法运行。 如果有人能提出解决方案,将非常有帮助,在此先表示感谢。 我附上了 MCE 向导配置文件,供您参考smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Co... Show More
Translation_Bot
传统微控制器
在加载已构建的项目时,我得到"JTAG 链中未找到 Cortex-M 设备" 。 我在调试选项中选择了 J-Link /J-Trace,并在这里进行了查找,https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN2021-05_IMC300A_MCU_Getting_Started_Guide-GettingStarted-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d46279cccfdb0179f5dd8e3a188c... Show More