公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

传统微控制器 论坛讨论

d1d1d1d
传统微控制器
大家有英飞凌XC2287中文用户手册么?求赠送
Weeden_ding
传统微控制器
Hi,  客户使用114M的uart, 使用8M外部陶振,精度0.5%,主频8M,设置为115200波特率,波特率寄存器数值为68,理论波特率为115942,偏差为0.64%,一个时钟波形是86.3us,但客户测量波形实际为85.5us, 当波特率寄存器设置为69时,一个时钟周期测量确实86.6.跟... Show More
Fayne_Meng
传统微控制器

您好,

    我这边遇到个死机问题, 咨询一下114M复位引脚可识别的低电平和高电平是多少?复位脚拉低多久会复位?谢谢。

zgf_4772541
传统微控制器
你好:我来自上海,做汽车BMS,最近我们公司在做MB91F526D这个芯片,现在看它的 参考例程,例程是这里面看到对Main_Flash 操作是把程序放在RAM去执行,而我们原来程序直接擦除和写的会经常跑飞。是不是这个芯片的擦除FLASH都要在RAM运行。有这个系统芯片程序串口升级 的例程吗,参考... Show More
Lambert_li
传统微控制器
目前这颗CY95F564KPFT-G-UNCGE2样品供应困难,CY95F564KPFT-G-UNCGE2与之前停产的CY95F564KPFT-G-UNE2是完全PIN TOPIN ,不用任何更改通用? Show More
Weeden_ding
传统微控制器
Hi,   CLASSB  认证中有 RAM_TEST文件是asm文件,问题:1》里面的_Ramtest 函数请问如何在主程序C语言中调用?2》 Start address ,End address 参数如何传入?谢谢!_Ramtest:/* Tested RAM area:0090H~047FH,... Show More
hoji_1442086
传统微控制器
Dear Cypressers:我使用Cypress MCU MB9B618S实现了USB虚拟串口设备,并且增加硬件流控功能。主机通过CDC_SET_CONTROL_LINE_STATE正确设置RTS/DTR引脚状态 。通过Serial state notification (usbcdc11.pd... Show More
Lambert_li
传统微控制器

CY95F564KPF-G-UNE2与CY95F564KPFT-G-UNE2与CY95F564KPFT-G-UNERE2有什么区别?手册官网也找不到

wagu_1442321
传统微控制器

如题,看看我们是否支持?

wanjiangguo

stsh_4753511
传统微控制器
你好,我现在需要使用MB86967做产品, 这颗芯片是Fujitsu的,功能是LAN Controller with PC Card的mcu, 我联系过Fujitsu,他们说mcu的业务已经出售给CYPRESS了,我想问一下贵公司,这颗芯片你们还在做吗,有没有相关的开发资料和评估板,我想购买做个评估... Show More