你好,

我们上一批的一些主板在连接 XE164FM 时出现问题。 通常我们会连接 miniWiggler 然后第一次使用 Memtool 对电路板进行编程。 但是,在有问题的主板上,Memtool 无法连接,DAS Basic Client 显示 " DAS 错误:DEVICE_LOC " KED,系统会提示我们输入密钥。 我们不知道要输入什么密钥,因为我们从来没有分配过密钥。 该设备被标识为 xe166/xc2000-Family。

相反,我们尝试使用 BSL/ASC 模式进行连接。 在确保配置引脚的电平正确之后,我们就可以使用 Memtool 进行连接了。 但是,所有 PFLASH 扇区都已锁定,无法进行擦除或编程。 除 #15 之外的所有扇区都有蓝色的挂锁,#15 有黑色挂锁。 我们试图删除所有扇区(以及特定扇区)的保护,但是 Memtool 给我们的"保护操作失败了!"错误。 Memtool 日志显示以下内容:

  • 无法禁用保护! 密码错误?
  • 无法禁用保护! 密码错误?
  • 来自 FLASH 驱动程序的错误消息,命令 “保护”:
  • FLASH/OTP 操作失败

从锁定的扇区读取似乎行得通。 至少 Memtool 报告成功。

知道为什么会发生这种情况吗? 我们没有锁定任何东西。 XE164 会有故障吗? 还是电路板上的任何外部组件都会导致这样的问题? 如果是这样,我们应该从哪里开始看?

0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 dabo,

根据数据表,IFX交付的所有部件都没有保护。 所以你 CAN 检查供应链。

Kevin_Wu_0-1694412046598.png

有关内存保护,详情请参阅 UM 第 6 章。

谢谢,凯文

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Kevin 谢谢你的回复。

我会问主板的制造商。

您知道外部组件或未连接的引脚是否会导致 XE164FM 被锁定吗?我们正在努力确定电路板的制造过程中是否出了问题。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 babo,

根据数据表信息,保护应使用软件进行操作。 对硬件方面一无所知。

谢谢,凯文

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

当我们尝试从锁定的 PFLASH 中读取时,整个 PFLASH 中都会重复出现 0x9b1E 的模式。 Memtool 没有报告任何错误。 我们从来没有能够在这块主板上将任何东西编程到 PFLASH 中,所以我们不知道 0x9b1e 来自哪里,因为 PFLASH 本应从出厂时删除。

我们在工作板上也做了同样的事情,这里我们全是零。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 dabo,

我没有从那里得到任何关于 0x9b1e 的线索。 由于闪存保护,无法再获取正确的数据并擦除闪存中的数据。 如果确认了正确的供应链和许多锁定的案例,您 CAN 申请 FAR 分析。

谢谢,凯文

0 点赞