公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,英飞凌专家,

 

我曾将英飞凌 ICE2HS01G 用于电动汽车充电器应用的半桥LLC转换器。

额定功率为 1KW,输入为 410V 直流电,输出为 58V,最大为 20A。

我已经遵循了英飞凌 2KW,48V Charger 参考设计的设计步骤(仅限 LLC 部分),https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-bo...

转换器运行良好,但问题是纹波电压和纹波电流要求无法匹配。

我们的要求是 0.5V 的纹波电压和 0.5A 的纹波电流严格调节,对我来说 Bridge Rectified,100Hz 的纹波也穿过输出端。 输出端有 L 或没有 L 我们观察到 100HZ 纹波的响应相同

 

Kindy 建议我采取措施来减少这个 100Hz 的波纹(要么通过播放反馈路径,要么在频率响应&中拒绝 100HZ 分量、相应的 R、C 值和高频波纹)。我附上了电路和输出波形供你参考

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

通常,通过设计输出 LC 滤波器可以降低输出纹波。 (单独使用电感器效果不太好,而且会很笨重,不建议使用)

反馈路径会影响波纹。 由于转换器运行良好,因此反馈路径组件的变化会影响转换器的稳定性。

您 CAN 增加输入电容或与输入LC滤波器配合使用以减少纹波,建议(输入至LLC转换器)。

或者, CAN 设计一个陷波滤波器,在反馈环路入口处滤波这些频率。 (未测试)

 

问候,

GA

0 点赞