大家好,我尝试手动控制EVAL_NLM0011_DC_RE WM_MOTOR_CONTROL_01 (无 PC),您能帮忙吗?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/H-Bridge-Kit-2Go/td-p/690559

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@vit

通过正确配置 IFX9201SG 真值表上的 EVAL_NLM0011_DC_REWM_MOTOR_CONTROL_01DIS、PWM 和DIR_INDICATOR2GO 引脚TLE9243QK_BASE_BOARD 并对示例代码进行必要的更改,无需通过 XMC1100 MCU 使用终端接口(JLINK CDC UART 端口)即可控制 。

Sahil_K_0-1707290125631.png

作为参考,请参阅我们产品网页上提供的示例代码,并在修改它以适合您的特定应用后,您可以控制WM_MOTOR_CONTROL_01 。

Sahil_K_1-1707290125633.png

此外,XMC1100 的 P2.7、P2.9、P2.6、P0.15、P0.14、P0.0 和 P0.5 引脚还可根据应用需要用于其他用途。

注:- 请根据您的应用对网页上的示例代码进行必要的修改。 另外,请注意, 上的 PWM 和 DISCOOLDIM_PRG_BOARD 标记可以互换,以确保正确的引脚分配,请参阅 用户手册 的原理图@图 16。COOLDIM_PRG_BOARD

Sahil_K_3-1707290125755.png


最好的问候,
Sahil Kumar

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/H-Bridge-Kit-2Go/m-p/690850

0 点赞