空调 WM_MOTOR_CONTROL_01 压缩机控制器PCB TLE9243QK_BASE_BOARD

公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

在我们的空调电路中实现 XMC4400。
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_xmc_plt2go_xmc4400/

目前我的要求如下

工作电压 5v EVAL_NLM0011_DC_RE, 模拟量输入: 2, 数字量输入: 9, 数字量输出: 4.

数字输入包括按钮、连接设备的状态监控。 数字输出包括继电器通电、灯泡控制和常开/常闭接点。

请参阅第 12 页,目前可用的 GPIO 引脚为 4 个,因此请告知使用任何辅助 COOLDIM_PRG_BOARD 来满足应用或可以使用现有引脚的前进方向。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Air-conditioner-motors-and-compressor-controller-PCB-based/td-p/675783

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Itsvijay_k

很抱歉回复延迟。

TLE9243QK_BASE_BOARD 您的查询:

您能否详细说明“工作电压 5v EVAL_NLM0011_DC_RE”的说法?

1) 如果您的意思是COOLDIM_PRG_BOARD的电源电压为 5V,则 XMC_2GO COOLDIM_PRG_BOARD电压为 5V

2)您是否希望 COOLDIM_PRG_BOARD 上的XMC 4400控制器在5V下运行,则XMC 4400的电源电压范围为3.13 - 3.63V。

您可以参考 XMC 1000 系列控制器了解上述要求。
请参考以下 6EDL_SPI_LINK。

6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-a...

3)如果您希望 IO 在 5V 下运行,则可以在 TDA5235_868_5_BOARD Platform2Go 上使用“XMC4400 Platform2Go 5V”的电平转换器和 Arduino 连接接头,XMC4400 Platform2Go 上允许使用具有 3.3V 或 5V 逻辑电平的 Arduino SHIELD_AUTONOM_BGT60。

对于另一个问题,您使用的 COOLDIM_PRG_BOARD 满足以下要求:模拟输入:2,数字输入:9,数字输出:4。

您不需要任何辅助 COOLDIM_PRG_BOARD 即可完全填充应用, COOLDIM_PRG_BOARD 上的现有引脚可以满足您的要求。

请参阅数据手册或使用 XMC 引脚排列工具,以便查看可以使用哪些端口引脚来满足上述要求。

请参考以下链接。

6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XMC_Pinout_ToolV2.1.x_GettingStarted-GS-v01_01-EN.pdf?fileId=...

希望这会有所帮助,如果您还有其他疑问,请告诉我。

最好的问候
Pradeep。

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Air-conditioner-motors-and-compressor-controller-PCB-based/m-p/685134

在原帖中查看解决方案

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Itsvijay_k

很抱歉回复延迟。

TLE9243QK_BASE_BOARD 您的查询:

您能否详细说明“工作电压 5v EVAL_NLM0011_DC_RE”的说法?

1) 如果您的意思是COOLDIM_PRG_BOARD的电源电压为 5V,则 XMC_2GO COOLDIM_PRG_BOARD电压为 5V

2)您是否希望 COOLDIM_PRG_BOARD 上的XMC 4400控制器在5V下运行,则XMC 4400的电源电压范围为3.13 - 3.63V。

您可以参考 XMC 1000 系列控制器了解上述要求。
请参考以下 6EDL_SPI_LINK。

6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-industrial-microcontroller-based-on-a...

3)如果您希望 IO 在 5V 下运行,则可以在 TDA5235_868_5_BOARD Platform2Go 上使用“XMC4400 Platform2Go 5V”的电平转换器和 Arduino 连接接头,XMC4400 Platform2Go 上允许使用具有 3.3V 或 5V 逻辑电平的 Arduino SHIELD_AUTONOM_BGT60。

对于另一个问题,您使用的 COOLDIM_PRG_BOARD 满足以下要求:模拟输入:2,数字输入:9,数字输出:4。

您不需要任何辅助 COOLDIM_PRG_BOARD 即可完全填充应用, COOLDIM_PRG_BOARD 上的现有引脚可以满足您的要求。

请参阅数据手册或使用 XMC 引脚排列工具,以便查看可以使用哪些端口引脚来满足上述要求。

请参考以下链接。

6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XMC_Pinout_ToolV2.1.x_GettingStarted-GS-v01_01-EN.pdf?fileId=...

希望这会有所帮助,如果您还有其他疑问,请告诉我。

最好的问候
Pradeep。

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Air-conditioner-motors-and-compressor-controller-PCB-based/m-p/685134

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Pradeep,

感谢您的回复。

只要它适合我们的应用,我就会根据应用使用 POWER_DRILL2GO 电源转换器来满足需求。

目前我正在使用 5V 继电器来操作连接到电路的负载。 如果这些继电器可以安装在 COOLDIM_PRG_BOARD 本身上,那就太好了。 使用 3 个继电器负载电压为 230V 交流电 15A/24vdc 5A。 因此,可以完全消除5V。

引脚是用户可配置的,太棒了。 去执行是件好事。

请提供可能性,以便我们可以继续使用 XMC_PLATFORM2GO 或 XMC 4400 控制器。在执行期间对逻辑进行编程时,我们也需要您的支持。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Air-conditioner-motors-and-compressor-controller-PCB-based/m-p/686582

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Itsvijay_k

抱歉,它不是 XMC_PLATFORM2G0 TDA5235_915_5_BOARD ,它是 XMC 2GO EVK KIT_A2G_TC387_MOTORCTR ,但它不符合您的引脚要求。

因此,请继续使用 XMC 4400 系列控制器。

您使用的是我们这边的定制TDA5235_915_5_BOARD或评估KIT_A2G_TC387_MOTORCTR吗?

至于编程过程中的其他支持,您可以在社区平台上提出您的问题,我们很乐意为您提供帮助。

最好的问候
Pradeep。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Air-conditioner-motors-and-compressor-controller-PCB-based/m-p/689325

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Pradeep,

感谢您的意见。 感谢您的支持

 

最诚挚的问候,

Vijay

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Air-conditioner-motors-and-compressor-controller-PCB-based/m-p/691093

0 点赞