你好,

我打开了一个旧的程序,通过重新安装 WICED Studio 6.6.1 来更新我的电子卡。

尝试用 JTAG 对我的卡进行编程时,我收到了以下错误消息:

“制作截图扫描BCM943362WCD4.bin
正在下载引导加载程序...
“**** OpenOCD 失败 - 确保您已从驱动程序目录安装驱动程序,并且调试器未运行 **** 在 Linux 中,这可能是由于 USB 访问权限。 在虚拟机中,这可能是由于 USB 直通设置造成的。 检查任务列表中是否有另一个 OpenOCD 进程未在运行。 检查目标设备是否正确,并已插入 JTAG 设备。 "
正在下载 DCT ...
“**** OpenOCD 失败 - 确保您已从驱动程序目录安装驱动程序,并且调试器未运行 **** 在 Linux 中,这可能是由于 USB 访问权限。 在虚拟机中,这可能是由于 USB 直通设置造成的。 检查任务列表中是否有另一个 OpenOCD 进程未在运行。 检查目标设备是否正确,并已插入 JTAG 设备。 "
正在下载应用程序...
“**** OpenOCD 失败 - 确保您已从驱动程序目录安装驱动程序,并且调试器未运行 **** 在 Linux 中,这可能是由于 USB 访问权限。 在虚拟机中,这可能是由于 USB 直通设置造成的。 检查任务列表中是否有另一个 OpenOCD 进程未在运行。 检查目标设备是否正确,并已插入 JTAG 设备。 **** "
重置目标 "

有人能解释一下正确安装或测试设置的步骤吗?

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @jeco

请参考以下 KBA,告诉我们它是否有帮助或者问题是否仍然存在。
OpenOCD-wiced 

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

没有任何效果,
我甚至尝试过使用 ST Link V2 进行编程,但它不起作用。
我只安装并打开了 WICED Studio 6.1,没有安装和打开其他软件。 使用 ST-Link 实用程序,我能够找到并连接到我的设备。

你有连接到 STM32F415 的代码以至少用你的软件发出一个 “你好世界” 吗? 如果我切换到 STM-Cube IDE,我将无法访问您的所有功能和测试程序。"

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Wi-Fi-Combo/WICED-STUDIO-WITH-JTAG/m-p/653268

0 点赞