Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

不揮発性RAM (F-RAM & NVSRAM) フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
不揮発性RAM (F-RAM & NVSRAM)
STK12C68-L35Mの代替品としてCY14U256LA-BA35XIを使用しています。 A13 と A14 は 64kbit のみを使用するため、使用しません。 POWER_DRILL2GO ON/OFF 自動リコール/ストア機能のみを使用するため、HSB は接続されていません。 設計と部品交... Show More
Translation_Bot
不揮発性RAM (F-RAM & NVSRAM)
CY14B101LA-BA45XITについて、フラッシュメモリのようにデバイスIDやUIDを読み取るコマンドはありますか?データシートには記載されていないので、教えていただけますか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Non-Volatile-RAM... Show More
Translation_Bot
不揮発性RAM (F-RAM & NVSRAM)
親愛なるインフィニオンチーム、 OPN: FM24CL64B-GTRには、次のように複数のSP番号が付けられていますSP005640605 SP005640708 Opn - Infineon Technologiesでチェックすると、まったく異なるSP番号が反映されます このような違いがあるのは... Show More
Translation_Bot
不揮発性RAM (F-RAM & NVSRAM)
私はyocto linuxで CYPRESS™ FM25V20Aを働かせようとしています。 .6年前の別のスレッドには、 EVAL_BDPS_DRIVERがないと書かれています。そこで、代わりに前述のSPI-NORを使用しました。 https://community.infineon.com/t5/Non-Volatile-RAM-F-RAM-NVSRAM/FRAM-FM25V20A-linux-EVAL_BDPS_DRIVER/m-p/42193#M94... Show More
Translation_Bot
不揮発性RAM (F-RAM & NVSRAM)
Infineon の IC (p/n: S25FL064LABMFV000) を使用して QPI モードに入りますが、ロックされており、ロックを解除できません。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9D%9E%E6%98%93%E5%A4%B1... Show More
Translation_Bot
不揮発性RAM (F-RAM & NVSRAM)
こんにちは インフィニオン/ CYPRESS™ は、FRAM CY15B104Q(フルパーツナンバー CY15B104Q-SXIまたは類似品)またはこのパーツファミリーの放射線試験データを持っていますか? 具体的には、SELまたはDSEEのしきい値を探しています。 このフォーラムで中性子のデータを見... Show More
Translation_Bot
不揮発性RAM (F-RAM & NVSRAM)
データシートにHBMとCDMの値が記載されていません。 メーカー マニュファクチュールP/N ESDは敏感ですか? HBMの CDMの 電圧 レベル 電圧 レベル CYPRESS™ CY14V101QS-BK108XQ           CYPRESS™ CY14V101QS-S... Show More
Translation_Bot
不揮発性RAM (F-RAM & NVSRAM)
こんにちは、デザインのSPIラインをシミュレートしてシグナルインテグリティを確認し、オーバーシュート/アンダーシュートをチェックしようとしています。 ネットの EVAL_BDPS_DRIVER 付近に直列抵抗があるとすれば、今こそ直列抵抗を追加する時です。 CY15B102Q-SXE用のIBISモデ... Show More
Translation_Bot
不揮発性RAM (F-RAM & NVSRAM)
親愛なる技術サポーター FM28V020-SGのFIT値を要求しています。 このデバイスの信頼性データを送ってください。 よろしくsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Non-Volatile-RAM-F-RAM-NVSRAM/FM28V020-SG-... Show More
Translation_Bot
不揮発性RAM (F-RAM & NVSRAM)
こんにちは 「無効なオペコードを受信すると、オペコードは無視され、デバイスはCSの次の立ち下がりエッジまでSIピン上の追加のシリアルデータを無視し、SOピンはトライステートのままになります」と書かれています。 データシートに記載されています。 無効なオペコードによってシステムタイムアウト後に新しい有... Show More
掲示板情報

不揮発性RAM (F-RAM & NVSRAM)

不揮発性RAMフォーラムは、F-RAMやnvSRAMなど、最大16 Mbit密度の不揮発性データストレージとRAMの高い性能を組み合わせた技術についてディスカッションしています。これらの低消費電力メモリは、高耐久性、高データ保持力、外部バッテリバックアップなしの即時不揮発性を提供し、システムの信頼性とコスト削減を可能にします。