Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

レーダーセンサー フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
レーダーセンサー
工程师你好: 我使用的是Distance2GoL,雷达母板使用的MCU是XMC4700(LFBGA-196) 的,板载的デバッガ是XMC4200我想根据英飞凌官网给出的用在XMC4700开发板( LQFP-144)上的例程:想tf卡写入内容,再读取内容,通过UART发送到电脑上用串口控制台来查看读... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
インフィニオンの公式手順(Infineon/sensor-xensiv-bgt60trxx (github.com))を参照して、bgt60-configurator-cliを使用してレジスタ値を生成しています。 ドキュメントのすべての手順を実行していますが、ファイルを正しく出力できないことにようや... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは BGT60シリーズのプロセスを教えてください。BGT60LTR11AIPBGT60UTR11AIPBGT60TR13CBGT60ATR24C ありがとうございます中村 Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは。XMC を使用して SPI モードで制御する BGT60LTR11AIP モーション センサーを使用するボードを設計しました。 SPIを介してセンサーをアドバンスモードに設定できるかどうか疑問に思っていました。 このデザインでは VDD と QS1 が VDD PLL_TRIG、新しいボ... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
Radar Fusion GUIを使用せずにレーダー BGT60TR13Cからデータを収集することは可能ですか? はいの場合、収集したデータをpython / matlabコードに直接ダンプ/送信することは可能ですか? Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
工程师你好:我使用的是Distancs2GoL这款fmcw毫米波雷达,固件参数都是原始的配置,一个Chirp内会采64个点我用matlab采集了一段raw data,应该IF信号的raw data,我的做法是在你们提供的extract_raw_data.m中自己加了一个名为data的变量,用来存iq... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは、私はBGT60LTR11AIPモジュールを使用しており、Pythonでテストしようとしましたが、GUIで確認したところ、デバイスが接続され、正常に動作していることが示されていたにもかかわらず、「互換性のあるデバイスが見つかりません」というエラーが発生しました。 Pythonスクリプトを実... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは生データを取得するためにコードを実行すると、以下のデータが何に出力されるかは不明です。 256サンプルを出力しますが、データが何を示しているのかは不明です。 データを可視化する目的で、以下に添付されているデータをどのように解釈できるかについて説明していただけますか。 プログラムコードも添付... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
インフィニオンチームの皆さん、こんにちは。 BGT60UTR11AIPレーダーセンサーをタンク/水位センシングのユースケースに使用したいと考えています。 いくつかの調査によると、RFBeamはV-LD1モジュールのBGT60UTR11AIPレーダーから1mmの解像度を得ることに成功したようです。 B... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
レーダーの生データ((100,3,64,64)npyデータ)を取得したら、GUIと同じレンジスペクトルとドップラースペクトル画像を自分で完成させたい。 対応するPythonコードがあるかどうか知りたいですか?   #bgt60tr13C #Process データ #raw データ #python コ... Show More
掲示板情報

レーダーセンサー

このフォーラムでは、インフィニオンのXENSIV™レーダーセンサーに関する質問、コメント、フィードバックなどを投稿できます。産業、民生、車載の幅広いアプリケーションをサポートするために設計されたインフィニオンのミリ波 (mmWave) レーダーのラインアップは、24 GHz、60 GHz、77/79 GHzに対応するFMCWとドップラーレーダーの両センサーを提供しています。ここでは、最新のボードページ、GitHub、ドキュメント、ツール、FAQへのリンクも掲載しています。