Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

レーダーセンサー フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは 私は「KIT_CSK_BGT60TR13C」評価されており、ガイドラインに従ってBGT60TR13Cのデータログを確認します。 リンクをたどってください: 「https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN667_Distance_estimation_using_XENSIV_KIT_CSK_BGT60TR13C-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c8900bb5701890257117a1aa4」... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは プロジェクトでジェスチャー認識を使用したい。 私はBGT60TR13C開発キットを試しました。 しかし、それは私たちにとって少し遅いようです。 私はより説得力のある解決策を探しています。 RADARジェスチャー認識の新しいバージョンはありますか? または、IR LEDのような他の技術。 ... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
Distance2GoLからI2C経由で別のマイクロコントローラに距離データ(レーダーGUIで可視化されているもの)を送信したいと考えています。 基本的には、Distance2GoLが計算する距離を電圧に関連付けるか、値自体を関連付けて、別のMCU上のデータを理解できるようにする必要があります。 I... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは DEMO BGT60LTR11AIPとPythonの間の接続に問題があります。 Radar Fusion GUI(3.5.4)を介して接続を取得できますが、Pythonの例の1つを介してデバイスを開こうとすると、コードは常に「with DeviceFmcw() as device:」で停... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
ねえ皆さん IF信号出力電圧の最大値について、何か規格はありますか?申し訳ありませんが、明確な説明が見つかりません。   感謝 陽smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは 私は2つのボードを持っています。 そのうちの1つはレーダーベースボードMCU7に接続され、もう1つはRockchipを備えたAndroidボードに接続されています。 Android用の実装がすでにあるかどうか疑問に思っていました。 現在、GPIOから位相/目標値を読み取る単純なLinux... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
親愛 なる BGT24ATR12を使って時速60kmまでの速度を検出したいと考えています。 それ(ICハードウェア)は目標を達成できますか? 感謝。  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/The-detection-spee... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
ユーザーズ ガイドに、推奨されるバイアス電流設定に関する情報が記載されていません。 どの条件にどの設定が必要ですか? 操作中に調整が必要/役立つヒントは何ですか? 現在、マスターモードが主な焦点です。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-s... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
ねえ皆さん   以下のSDKをダウンロードしましたので、サンプルソースコードについてお伺いします。 BGT60LTR11AIP-DOC-HW-SW_V2.9.0\SW\Python\PythonWrapper\doppler_fft.py   sampling_frequency = 2000 # ... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは Sense2GoLパルスレーダーデモをArduinoまたはラズベリーパイに接続しようとしています https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN605_Sense2GoL_Pulse_Demo_Board-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462700c0ae601708bd8d71f1440... Show More
掲示板情報

レーダーセンサー

このフォーラムでは、インフィニオンのXENSIV™レーダーセンサーに関する質問、コメント、フィードバックなどを投稿できます。産業、民生、車載の幅広いアプリケーションをサポートするために設計されたインフィニオンのミリ波 (mmWave) レーダーのラインアップは、24 GHz、60 GHz、77/79 GHzに対応するFMCWとドップラーレーダーの両センサーを提供しています。ここでは、最新のボードページ、GitHub、ドキュメント、ツール、FAQへのリンクも掲載しています。