Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

レーダーセンサー フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
レーダーセンサー
みなさん。 DEMO BGT60TR13Cを使用しているときに、Radar Fusion GUIの「Start Recording」をクリックしても、raw.binファイルではなくnpyファイルしか生成されません。 代わりにraw.binファイルが生成されるようにするにはどうすればよいですか?C:\... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは 以下の内容につきましては、 「XENSIV™ BGT60LTR11AIPレーダーセンサーは日本のISMバンドで動作できますか?」https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Can-XENSIV-BGT60LTR11AIP-radar-sensor-operate-on-Japanese-ISM-band/ta-p/696899?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufExTVDJQOTZXWFFXQUlXfDY5Njg5OXxTVUJTQ1JJUFRJT05TfGhL... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
MCU7 RBB と AiP34V1.0 SHIELD_AUTONOM_BGT60を使用しています。 RADAR_SPEED_MONITOR Fusion GUI_3.5.4 を起動すると ファームウェアを正常にフラッシュできます。 しかし、ボタンをクリックすると、ソフトウェアがクラッシュします。 ... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
BGT60TR13CとSDKを使用して範囲を測定しようとしています。 範囲fftを実行しましたが、結果は疑わしいです。 上の画像は、私の範囲fftのステム結果です。 チェックした赤いマークが狙いだと思います。 直流除去をしてみても、直流とその周辺の周波数成分がターゲットよりも振幅が大きいことを確認... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
Distance2GoLのFMCWにはアップチャープのみが含まれていますか、それともアップチャープとダウンチャープの両方をトランシミングしていますか?     Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
Matlab コードを介してRADAR_SPEED_MONITOR distance2GOL からRADAR_SPEED_MONITOR生データを抽出するためのユーザー マニュアルによると、 RADAR_SPEED_MONITORをコンピューターに接続しているときにコンピューターでコード「extra... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
BGT60TR13C RADAR_SPEED_MONITORからデータを収集し、以下のコードを使用して bin ファイルを読み取り、numpy 配列に変換しました。 しかし、numpy配列のサイズは、.txtを読み取ったときに取得された4d adcデータのサイズよりも小さいです ファイル。 誰かが理... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは ドキュメント「BGT60LTR11AIP のユーザーガイド」3.2.10 での PRT 250us の後ろの「10km/h」とは何だろうと思っていました。 手段。 曖昧さのない最高速度は36km / hまたは10m / sである必要があります(式v =(λ / PRF)/ 2に従います)... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
Windows PCに接続した後、デバイスマネージャーでBGT60TR13Cデバイスまたはポートが見つかりませんでした。 ファームウェアを実行して実行しても、デバイスが見つかりません。 誰かが私がこの問題を解決する方法を教えてもらえますか? Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは。BGT60TR13C レーダーセンサーの SPI を高速モードに切り替えるにはどうすればよいですか? MISO_HS_RD を 1 に設定し、MCU の SPI クロックは 48M に設定しましたが、データがありません。 レーダーモジュールのSPIの高速モードを正しく有効にする方法は? ... Show More
掲示板情報

レーダーセンサー

このフォーラムでは、インフィニオンのXENSIV™レーダーセンサーに関する質問、コメント、フィードバックなどを投稿できます。産業、民生、車載の幅広いアプリケーションをサポートするために設計されたインフィニオンのミリ波 (mmWave) レーダーのラインアップは、24 GHz、60 GHz、77/79 GHzに対応するFMCWとドップラーレーダーの両センサーを提供しています。ここでは、最新のボードページ、GitHub、ドキュメント、ツール、FAQへのリンクも掲載しています。