KIT_A2G_TC387_MOTORCTR CSK BGT60TR13C - FIFO データ

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは。
私は KIT_A2G_TC387_MOTORCTR CSK BGT60TR13Cを使用しています。
この RADAR_SPEED_MONITORから速度データを取得したいので、xensiv_bgt60trxx_get_fifo_data()」を使用してFIFOデータを取得し、自分で速度を計算します。 しかし、FIFOデータしか取得できないことがあります。
この RADAR_SPEED_MONITOR EVAL_PASCO2_SENSOR を一から起動する方法がわからないので、「人存在検知」のサンプルプログラムを使っていますが、これを使うと、このプログラムが人を検知した時だけFIFOデータが送られてきます。 動きや人が検出されなくてもFIFOデータを取得したい。

これは可能ですか? もしそうなら、これを行う方法を教えてください。

ありがとうございました。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/td-p/661911

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ねえ @TK7

そうそう、今提供したコードでデータが同じになるように TESTBOARD_150PC_OUT になっていることがわかります。 これは、ループ内で毎回xensiv_bgt60trxx_start_frame()が呼び出されていたため、ループのその TESTBOARD_150PC_OUT を移動してください。

以下は新しいコード例です。 printingステートメント中にfifoが読み取られず、オーバーフローが発生してスタックするため、データ全体を印刷することはできません RADAR_SPEED_MONITOR 、フレーム番号を印刷しています。

 

#include 

#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"

#include "cy_retarget_io.h"
#include "xensiv_bgt60trxx_mtb.h"

#define XENSIV_BGT60TRXX_CONF_IMPL
#include "presence_radar_settings.h"

/*******************************************************************************
* Macros
*******************************************************************************/
/* sensor SPI interface */
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK       CYBSP_SPI_CLK
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI       CYBSP_SPI_MOSI
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MISO       CYBSP_SPI_MISO
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_CSN        CYBSP_SPI_CS

/* sensor interrupt output pin */
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_IRQ            CYBSP_GPIO10
/* sensor HW reset pin */
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_RSTN           CYBSP_GPIO11
/* enable 1V8 LDO on radar wingboard*/
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_LDO_EN         CYBSP_GPIO5

#define XENSIV_BGT60TRXX_SPI_FREQUENCY      (25000000UL)

#define NUM_SAMPLES_PER_FRAME               (XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_RX_ANTENNAS *\
                                             XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_CHIRPS_PER_FRAME *\
                                             XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_SAMPLES_PER_CHIRP)

/*******************************************************************************
* Global variables
*******************************************************************************/
static cyhal_spi_t cyhal_spi;
static xensiv_bgt60trxx_mtb_t sensor;
static volatile bool data_available = false;

/* Allocate enough memory for the radar dara frame. */
static uint16_t samples[NUM_SAMPLES_PER_FRAME];
static uint32_t stat;

/* Interrupt handler to react on sensor indicating the availability of new data */
#if defined(CYHAL_API_VERSION) && (CYHAL_API_VERSION >= 2)
void xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_handler(void *args, cyhal_gpio_event_t event)
#else
void xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_handler(void *args, cyhal_gpio_irq_event_t event)
#endif
{
    CY_UNUSED_PARAMETER(args);
    CY_UNUSED_PARAMETER(event);
    data_available = true;
}

int main(void)
{
    cy_rslt_t result = CY_RSLT_SUCCESS;

    /* Initialize the device and board peripherals. */
    result = cybsp_init();
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    __enable_irq();

    /* Initialize retarget-io to use the debug UART port. */
    result = cy_retarget_io_init(CYBSP_DEBUG_UART_TX, CYBSP_DEBUG_UART_RX, CY_RETARGET_IO_BAUDRATE);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    printf("XENSIV BGT60TRxx Example\r\n");

    /* Initialize the SPI interface to BGT60. */
    result = cyhal_spi_init(&cyhal_spi,
                            PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI,
                            PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MISO,
                            PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK,
                            NC,
                            NULL,
                            8,
                            CYHAL_SPI_MODE_00_MSB,
                            false);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    /* Reduce drive strength to improve EMI */
    Cy_GPIO_SetSlewRate(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CY_GPIO_SLEW_FAST);
    Cy_GPIO_SetDriveSel(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CY_GPIO_DRIVE_1_8);
    Cy_GPIO_SetSlewRate(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CY_GPIO_SLEW_FAST);
    Cy_GPIO_SetDriveSel(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CY_GPIO_DRIVE_1_8);

    /* Set SPI data rate to communicate with sensor */
    result = cyhal_spi_set_frequency(&cyhal_spi, XENSIV_BGT60TRXX_SPI_FREQUENCY);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    /* Enable the LDO. */
    result = cyhal_gpio_init(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_LDO_EN,
                             CYHAL_GPIO_DIR_OUTPUT,
                             CYHAL_GPIO_DRIVE_STRONG,
                             true);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    /* Wait LDO stable */
    (void)cyhal_system_delay_ms(5);

    result = xensiv_bgt60trxx_mtb_init(&sensor,
                                       &cyhal_spi,
                                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_CSN,
                                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_RSTN,
                                       register_list,
                                       XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_REGS);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    /* The sensor will generate an interrupt once the sensor FIFO level is
       NUM_SAMPLES_PER_FRAME */
    result = xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_init(&sensor,
                                                 NUM_SAMPLES_PER_FRAME,
                                                 PIN_XENSIV_BGT60TRXX_IRQ,
                                                 CYHAL_ISR_PRIORITY_DEFAULT,
                                                 xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_handler,
                                                 NULL);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    int frame_idx = 1;

    if (xensiv_bgt60trxx_start_frame(&sensor.dev, true) != XENSIV_BGT60TRXX_STATUS_OK)
    {
        CY_ASSERT(0);
    }

    while(1)
    {
    	//xensiv_bgt60trxx_get_fifo_status(&sensor.dev,&stat);
    	//printf("FIFO_STAT%" PRIu32 " \r\n",stat);
        while (data_available == false);
        data_available = false;
        if (xensiv_bgt60trxx_get_fifo_data(&sensor.dev, samples,NUM_SAMPLES_PER_FRAME) == XENSIV_BGT60TRXX_STATUS_OK)
        {
           	printf("Got %d frames \r\n",frame_idx);
        	frame_idx++;
        }
    }
}

 

これが役立つかどうか教えてください。

よろしく

シッダールタ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/662788

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
6 返答(返信)
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@TK7

EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7はい、これはRTOSTLE9243QK_BASE_BOARD コード例であり、常にデータを取得するわけではないため、そのように ことが期待されます。

したがって、ライブラリ(retarget-io& EVAL_PASCO2_SENSOR-XENSIV™-bgt60trxx)を空のアプリにインポートし、以下のコードをmain.cとして使用し、添付した構成/設定ファイルをコピーすることをお勧めします。

理解を深めるには、docs/api_reference_manual.html の API リファレンス マニュアルを参照してください。

以下は、データを出力するサンプルコードのメインファイルです。

 

#include 

#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"

#include "cy_retarget_io.h"
#include "xensiv_bgt60trxx_mtb.h"

#define XENSIV_BGT60TRXX_CONF_IMPL
#include "presence_radar_settings.h"

/*******************************************************************************
* Macros
*******************************************************************************/
/* sensor SPI interface */
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK       CYBSP_SPI_CLK
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI       CYBSP_SPI_MOSI
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MISO       CYBSP_SPI_MISO
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_CSN        CYBSP_SPI_CS

/* sensor interrupt output pin */
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_IRQ            CYBSP_GPIO10
/* sensor HW reset pin */
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_RSTN           CYBSP_GPIO11
/* enable 1V8 LDO on radar wingboard*/
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_LDO_EN         CYBSP_GPIO5

#define XENSIV_BGT60TRXX_SPI_FREQUENCY      (25000000UL)

#define NUM_SAMPLES_PER_FRAME               (XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_RX_ANTENNAS *\
                                             XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_CHIRPS_PER_FRAME *\
                                             XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_SAMPLES_PER_CHIRP)

/*******************************************************************************
* Global variables
*******************************************************************************/
static cyhal_spi_t cyhal_spi;
static xensiv_bgt60trxx_mtb_t sensor;
static volatile bool data_available = false;

/* Allocate enough memory for the radar dara frame. */
static uint16_t samples[NUM_SAMPLES_PER_FRAME];

/* Interrupt handler to react on sensor indicating the availability of new data */
#if defined(CYHAL_API_VERSION) && (CYHAL_API_VERSION >= 2)
void xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_handler(void *args, cyhal_gpio_event_t event)
#else
void xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_handler(void *args, cyhal_gpio_irq_event_t event)
#endif
{
    CY_UNUSED_PARAMETER(args);
    CY_UNUSED_PARAMETER(event);
    data_available = true;
}

int main(void)
{
    cy_rslt_t result = CY_RSLT_SUCCESS;

    /* Initialize the device and board peripherals. */
    result = cybsp_init();
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    __enable_irq();

    /* Initialize retarget-io to use the debug UART port. */
    result = cy_retarget_io_init(CYBSP_DEBUG_UART_TX, CYBSP_DEBUG_UART_RX, CY_RETARGET_IO_BAUDRATE);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    printf("XENSIV BGT60TRxx Example\r\n");

    /* Initialize the SPI interface to BGT60. */
    result = cyhal_spi_init(&cyhal_spi,
                            PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI,
                            PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MISO,
                            PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK,
                            NC,
                            NULL,
                            8,
                            CYHAL_SPI_MODE_00_MSB,
                            false);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    /* Reduce drive strength to improve EMI */
    Cy_GPIO_SetSlewRate(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CY_GPIO_SLEW_FAST);
    Cy_GPIO_SetDriveSel(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CY_GPIO_DRIVE_1_8);
    Cy_GPIO_SetSlewRate(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CY_GPIO_SLEW_FAST);
    Cy_GPIO_SetDriveSel(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CY_GPIO_DRIVE_1_8);

    /* Set SPI data rate to communicate with sensor */
    result = cyhal_spi_set_frequency(&cyhal_spi, XENSIV_BGT60TRXX_SPI_FREQUENCY);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    /* Enable the LDO. */
    result = cyhal_gpio_init(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_LDO_EN,
                             CYHAL_GPIO_DIR_OUTPUT,
                             CYHAL_GPIO_DRIVE_STRONG,
                             true);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    /* Wait LDO stable */
    (void)cyhal_system_delay_ms(5);

    result = xensiv_bgt60trxx_mtb_init(&sensor,
                                       &cyhal_spi,
                                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_CSN,
                                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_RSTN,
                                       register_list,
                                       XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_REGS);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    /* The sensor will generate an interrupt once the sensor FIFO level is
       NUM_SAMPLES_PER_FRAME */
    result = xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_init(&sensor,
                                                 NUM_SAMPLES_PER_FRAME,
                                                 PIN_XENSIV_BGT60TRXX_IRQ,
                                                 CYHAL_ISR_PRIORITY_DEFAULT,
                                                 xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_handler,
                                                 NULL);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    uint32_t frame_idx = 0;

    for(;;)
    {
        xensiv_bgt60trxx_start_frame(&sensor.dev, true)
        while (data_available == false); // Wait for the radar device to indicate the availability of the data to fetch.
        data_available = false; 
        xensiv_bgt60trxx_get_fifo_data(&sensor.dev, samples,NUM_SAMPLES_PER_FRAME);
        for(int i=0;i

 

私はそれを TESTBOARD_150PC_OUT 疲れさせました、そしてそれはうまくいきます:) これが役立つかどうか教えてください。

感謝

シッダールタ。

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/662184

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

どうもありがとう、シッダールタ!!
うまく行きました! これはまさに私がやりたかったことです。

TK7です。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/662526

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

私はそれがうまくいったと思っていましたが、実際にはそうではありませんでした...
データは確かに送信されていますが、どのフレームでもまったく同じです。
これでよろしいですか? それとも何か問題があったのでしょうか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/662544

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ねえ @TK7

そうそう、今提供したコードでデータが同じになるように TESTBOARD_150PC_OUT になっていることがわかります。 これは、ループ内で毎回xensiv_bgt60trxx_start_frame()が呼び出されていたため、ループのその TESTBOARD_150PC_OUT を移動してください。

以下は新しいコード例です。 printingステートメント中にfifoが読み取られず、オーバーフローが発生してスタックするため、データ全体を印刷することはできません RADAR_SPEED_MONITOR 、フレーム番号を印刷しています。

 

#include 

#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"

#include "cy_retarget_io.h"
#include "xensiv_bgt60trxx_mtb.h"

#define XENSIV_BGT60TRXX_CONF_IMPL
#include "presence_radar_settings.h"

/*******************************************************************************
* Macros
*******************************************************************************/
/* sensor SPI interface */
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK       CYBSP_SPI_CLK
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI       CYBSP_SPI_MOSI
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MISO       CYBSP_SPI_MISO
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_CSN        CYBSP_SPI_CS

/* sensor interrupt output pin */
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_IRQ            CYBSP_GPIO10
/* sensor HW reset pin */
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_RSTN           CYBSP_GPIO11
/* enable 1V8 LDO on radar wingboard*/
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_LDO_EN         CYBSP_GPIO5

#define XENSIV_BGT60TRXX_SPI_FREQUENCY      (25000000UL)

#define NUM_SAMPLES_PER_FRAME               (XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_RX_ANTENNAS *\
                                             XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_CHIRPS_PER_FRAME *\
                                             XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_SAMPLES_PER_CHIRP)

/*******************************************************************************
* Global variables
*******************************************************************************/
static cyhal_spi_t cyhal_spi;
static xensiv_bgt60trxx_mtb_t sensor;
static volatile bool data_available = false;

/* Allocate enough memory for the radar dara frame. */
static uint16_t samples[NUM_SAMPLES_PER_FRAME];
static uint32_t stat;

/* Interrupt handler to react on sensor indicating the availability of new data */
#if defined(CYHAL_API_VERSION) && (CYHAL_API_VERSION >= 2)
void xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_handler(void *args, cyhal_gpio_event_t event)
#else
void xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_handler(void *args, cyhal_gpio_irq_event_t event)
#endif
{
    CY_UNUSED_PARAMETER(args);
    CY_UNUSED_PARAMETER(event);
    data_available = true;
}

int main(void)
{
    cy_rslt_t result = CY_RSLT_SUCCESS;

    /* Initialize the device and board peripherals. */
    result = cybsp_init();
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    __enable_irq();

    /* Initialize retarget-io to use the debug UART port. */
    result = cy_retarget_io_init(CYBSP_DEBUG_UART_TX, CYBSP_DEBUG_UART_RX, CY_RETARGET_IO_BAUDRATE);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    printf("XENSIV BGT60TRxx Example\r\n");

    /* Initialize the SPI interface to BGT60. */
    result = cyhal_spi_init(&cyhal_spi,
                            PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI,
                            PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MISO,
                            PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK,
                            NC,
                            NULL,
                            8,
                            CYHAL_SPI_MODE_00_MSB,
                            false);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    /* Reduce drive strength to improve EMI */
    Cy_GPIO_SetSlewRate(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CY_GPIO_SLEW_FAST);
    Cy_GPIO_SetDriveSel(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CY_GPIO_DRIVE_1_8);
    Cy_GPIO_SetSlewRate(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CY_GPIO_SLEW_FAST);
    Cy_GPIO_SetDriveSel(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CY_GPIO_DRIVE_1_8);

    /* Set SPI data rate to communicate with sensor */
    result = cyhal_spi_set_frequency(&cyhal_spi, XENSIV_BGT60TRXX_SPI_FREQUENCY);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    /* Enable the LDO. */
    result = cyhal_gpio_init(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_LDO_EN,
                             CYHAL_GPIO_DIR_OUTPUT,
                             CYHAL_GPIO_DRIVE_STRONG,
                             true);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    /* Wait LDO stable */
    (void)cyhal_system_delay_ms(5);

    result = xensiv_bgt60trxx_mtb_init(&sensor,
                                       &cyhal_spi,
                                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_CSN,
                                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_RSTN,
                                       register_list,
                                       XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_REGS);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    /* The sensor will generate an interrupt once the sensor FIFO level is
       NUM_SAMPLES_PER_FRAME */
    result = xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_init(&sensor,
                                                 NUM_SAMPLES_PER_FRAME,
                                                 PIN_XENSIV_BGT60TRXX_IRQ,
                                                 CYHAL_ISR_PRIORITY_DEFAULT,
                                                 xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_handler,
                                                 NULL);
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);

    int frame_idx = 1;

    if (xensiv_bgt60trxx_start_frame(&sensor.dev, true) != XENSIV_BGT60TRXX_STATUS_OK)
    {
        CY_ASSERT(0);
    }

    while(1)
    {
    	//xensiv_bgt60trxx_get_fifo_status(&sensor.dev,&stat);
    	//printf("FIFO_STAT%" PRIu32 " \r\n",stat);
        while (data_available == false);
        data_available = false;
        if (xensiv_bgt60trxx_get_fifo_data(&sensor.dev, samples,NUM_SAMPLES_PER_FRAME) == XENSIV_BGT60TRXX_STATUS_OK)
        {
           	printf("Got %d frames \r\n",frame_idx);
        	frame_idx++;
        }
    }
}

 

これが役立つかどうか教えてください。

よろしく

シッダールタ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/662788

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

シッダールタさん、どうもありがとうございました。
あとはなんとかなるさ。

あなたがfifoオーバーフローについて言及した問題は、マルチスレッドを使用して解決できると思います。 というわけで、試してみます。

TK7

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/662927

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ねえ @TK7

いいですね! どういたしまして 🙂

よろしく

シッダールタ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/663014

0 件の賞賛