Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

XMC コントローラーに接続されている Shield2Go レーダー BGT6011ULTRAIPから IFQ および IFI 値を取得できます。 これらの値を使用して、センサーから物体までの距離を測定するにはどうすればよいですか?

NA97_0-1701100791893.png

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/IFQ-AND-IFI-ADC-VALUE/td-p/648073

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@NA97

BGT60LTR11AIPはドップラーレーダー装置であることに注意することが重要です。 ドップラーレーダーは、主にターゲットの速度を測定するために使用されます。 このタイプのレーダーでは、連続波(CW)信号がターゲットに向かって送信されます。 信号がターゲットに反射すると、レーダーとターゲットの間の相対速度に正比例するドップラー効果により周波数シフトが発生します。

ターゲットまでの距離を直接測定する必要がある場合は、通常、FMCWレーダーと呼ばれる別のタイプのレーダーを使用することをお勧めします。

よろしくお願いいたします

プギタ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/IFQ-AND-IFI-ADC-VALUE/m-p/648298

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@NA97

BGT60LTR11AIPはドップラーレーダー装置であることに注意することが重要です。 ドップラーレーダーは、主にターゲットの速度を測定するために使用されます。 このタイプのレーダーでは、連続波(CW)信号がターゲットに向かって送信されます。 信号がターゲットに反射すると、レーダーとターゲットの間の相対速度に正比例するドップラー効果により周波数シフトが発生します。

ターゲットまでの距離を直接測定する必要がある場合は、通常、FMCWレーダーと呼ばれる別のタイプのレーダーを使用することをお勧めします。

よろしくお願いいたします

プギタ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/IFQ-AND-IFI-ADC-VALUE/m-p/648298

0 件の賞賛