Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

FMCWレーダーランプ生成用のHSPDMモジュール用のリファレンスローパスフィルタ設計はありますか?

準備ができたリファレンスデザインがない場合、そのようなランプを生成するためのLPFデザインに関する提案:
0~3.3Vフルレンジスイープ、ランプ持続時間約100us、ランプ間のギャップタイム6us。

  • シンプルなRCフィルターで十分ですか? 適切なカットオフ周波数はどれくらいですか?
  • フィルタリングされた信号に漏れる高周波ノイズを回避する方法は?
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @koala

返信が遅れたことをお詫びします

レーダーセンサーは、電源領域でのノイズとクロストークに非常に敏感です。 したがって、異なる供給
ドメインを分離する必要があります。 シールド(BGT60LTR11AIP(ドップラーレーダー)、BGT60TR13C(FMCW)、BGT60ATR24C(FMCW))では、これは各電源ドメイン(および発振器電源)のパイ形状ローパスフィルタによって実現されます。 同じことについては、次のアプリケーションノートを参照してください。

カットオフ周波数に関しては、画像はSHIELDアプリケーションノート BGT60LTR11AIP ものです

HoneyDhandhukia_0-1689747745602.png

お役に立てれば!

よろしくお願いいたします
蜂蜜

 

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @koala

返信が遅れたことをお詫びします

レーダーセンサーは、電源領域でのノイズとクロストークに非常に敏感です。 したがって、異なる供給
ドメインを分離する必要があります。 シールド(BGT60LTR11AIP(ドップラーレーダー)、BGT60TR13C(FMCW)、BGT60ATR24C(FMCW))では、これは各電源ドメイン(および発振器電源)のパイ形状ローパスフィルタによって実現されます。 同じことについては、次のアプリケーションノートを参照してください。

カットオフ周波数に関しては、画像はSHIELDアプリケーションノート BGT60LTR11AIP ものです

HoneyDhandhukia_0-1689747745602.png

お役に立てれば!

よろしくお願いいたします
蜂蜜

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

私の質問は、HSPDMモジュールのLPF設計についてであり、擬似DACのPDM信号をアナログ信号にフィルタリングして、レーダーモジュールのVCOを制御し、FMCW周波数を制御します。

ただし、電源のLPF設計に関する回答は、PCB設計にも関連していますので、ありがとうございます。

0 件の賞賛