Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

DEMO BGT60TR13Cをテストしましたが、これをカスタム設計に統合して進めたいと考えています。

いくつか質問があるのですが、

  • 「stratula」ライブラリなしでレジスタにアクセスするにはどうすればよいですか?
  • レジスタを設定するには、どのようなSPIメッセージを送信する必要がありますか。
  • 低レベルレジスタが直接コンフィギュレーションされている場合、FSMはどのように動作しますか。

ありがとうございました。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Integrating-BGT60TR13C-in-a-custom-design/td-p/693162

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Beatfrequency

1) SPI通信でレジスタに直接アクセスすることができます。

2) SPIの書込み動作は、このデバイスに対してどのように行われるかを示します。

Siddharth_H_0-1707806724681.png

5.6 を実行できます。 詳細については、データシートの「SPI Functionality」セクションを参照してください。

3)低レベルのレジスタは常に直接設定されますDEMO_5QR0680AG_42W1 TDA5235_868_5_BOARDでも同様です。 SPI 経由でデバイスを設定する場合、つまりレジスタに直接書き込む場合、デバイスは同じように動作します。

 

感謝

シッダールタ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Integrating-BGT60TR13C-in-a-custom-design/m-p/693462

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Beatfrequency

1) SPI通信でレジスタに直接アクセスすることができます。

2) SPIの書込み動作は、このデバイスに対してどのように行われるかを示します。

Siddharth_H_0-1707806724681.png

5.6 を実行できます。 詳細については、データシートの「SPI Functionality」セクションを参照してください。

3)低レベルのレジスタは常に直接設定されますDEMO_5QR0680AG_42W1 TDA5235_868_5_BOARDでも同様です。 SPI 経由でデバイスを設定する場合、つまりレジスタに直接書き込む場合、デバイスは同じように動作します。

 

感謝

シッダールタ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Integrating-BGT60TR13C-in-a-custom-design/m-p/693462

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはシッダールタ、

お返事ありがとうございます。

私は次のレジスターにしかアクセスできません。 他のレジスターに関する文書はありますか?

Beatfrequency_0-1708003063238.png

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Integrating-BGT60TR13C-in-a-custom-design/m-p/695057

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Beatfrequency

すべてのレジスタに関する完全な情報は、完全なデータシートに記載されています。 完全なデータシートをご希望の場合は、ダイレクトメッセージでメールアドレスを共有していただければ、ドキュメントの送信に取り組みます。

感謝

シッダールタ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Integrating-BGT60TR13C-in-a-custom-design/m-p/695487

0 件の賞賛