Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ユーザーズ ガイドに、推奨されるバイアス電流設定に関する情報が記載されていません。 どの条件にどの設定が必要ですか? 操作中に調整が必要/役立つヒントは何ですか? 現在、マスターモードが主な焦点です。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR22-bias-currents/td-p/648933

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@radar1

同じ設定に厳密に推奨される設定はありませんが、一般的に、電流が高いほど、高温マージンが大きくなります。 低温では効果は見られませんが、高温では配電網のゲインが失われ、すべてのステージが飽和しているわけではありません。 これにより、TX 出力電力が低下し、RX パフォーマンスが低下します。 低温ではバイアス電流を低減してDC電流を節約し、高温ではバイアス電流を増加させてTX/RX性能を最大にする、温度依存のバイアスを検討することもできます。

お役に立てれば!

よろしくお願いいたします

ディーパ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR22-bias-currents/m-p/649537

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
6 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@radar1

SPIレジスタ10のSet_Bias_Current_Master_Modeビットを使用して、マスターモードのバイアス電流値を設定してください。同じことについては、AN63の607ページを参照してください。

よろしくお願いいたします

ディーパ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR22-bias-currents/m-p/649334

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Deepa_V

迅速なお返事ありがとうございます。 しかし、それは上記の私の質問に答えませんでした。 バイアス電流の設定方法は知っています。 これは文書化されています。 しかし、私の質問についてはマニュアルには何もありません...

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR22-bias-currents/m-p/649379

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Deepa_V

はい、「どの条件にどの設定が必要ですか? 操作中に調整が必要/役立つヒントは何ですか?」

では、どのようなタイミングでおすすめなのでしょうか?
どのような条件で上昇/縮小するのが良いですか?

明らかに0mAはオフですが、通常は3mAですか?

 

ありがとうございます! よろしく!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR22-bias-currents/m-p/649385

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@radar1

より正確には、1mAまたは2mAをいつ選択するか、またはそのように選択したいということですか? それとも、マスターモードに関する特定のものですか? 質問を説明していただけますか?

よろしくお願いいたします

ディーパ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR22-bias-currents/m-p/649383

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@radar1

同じ設定に厳密に推奨される設定はありませんが、一般的に、電流が高いほど、高温マージンが大きくなります。 低温では効果は見られませんが、高温では配電網のゲインが失われ、すべてのステージが飽和しているわけではありません。 これにより、TX 出力電力が低下し、RX パフォーマンスが低下します。 低温ではバイアス電流を低減してDC電流を節約し、高温ではバイアス電流を増加させてTX/RX性能を最大にする、温度依存のバイアスを検討することもできます。

お役に立てれば!

よろしくお願いいたします

ディーパ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR22-bias-currents/m-p/649537

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

はい、これは質問に答えます、ありがとう! 温度とTX電力に注目する

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR22-bias-currents/m-p/649605

0 件の賞賛