[BGT24LTR11] I/Fシングル出力の最大電圧について

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ねえ皆さん

IF信号出力電圧の最大値について、何か規格はありますか?
申し訳ありませんが、明確な説明が見つかりません。

 

感謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-of-I-F-Singal-output/td-p/643813

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@YoJa_3107936

返信が遅れたことをお詫びします

BGT24LTR11チップの最大Vccは3.3ボルトです。 外部OPAベースのアンプ部に3V0を使用する場合は、最大IF pp電圧が通常3Vより低いため、問題ありません。 ただし、ミキサ出力にはDCオフセットがあり、これはIF信号レベル(RF RX信号)の強度に依存します。 したがって、3V0より大幅に低くすることはお勧めしません。 通常、IF OPAセクションは第1段でAC結合され、多くの場合、第2段でもAC結合されます。 したがって、中心電圧は3V0/2に設定する必要があります。 中心電圧が3V0/2に設定されているため、IF OPA段でのADCの最大範囲も3Vです。 また、3V3の入力電圧を使用することも可能です。

お役に立てれば!
よろしくお願いいたします
蜂蜜

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-of-I-F-Singal-output/m-p/650314

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@YoJa_3107936

このBGT24LTR11は、レシーバから同相と直交の両方の位相IF信号を供給します。 レーダーアンテナの前方にあるターゲットによっては、BGT24LTR11チップセットからのアナログ出力信号の振幅が非常に小さくなる場合があります(マイクロボルトまたはミリボルトの範囲)。 これらの低振幅信号を処理するには、IF信号を増幅する必要があるため、ミキサの後には常にIFアンプが続きます。

よろしくお願いいたします
蜂蜜

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-of-I-F-Singal-output/m-p/644121

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ローハニー

コメントありがとうございます。
最大電圧を教えていただけますか?

感謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-of-I-F-Singal-output/m-p/644958

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ローハニー

急ごしらえで申し訳ありませんが、早急に回答していただけませんか?

お客様の意図は次のとおりです。

オペアンプを設計する場合、BGT24LTR11の動作電圧は3.3Vです。
アンプの電源電圧を3.0Vに設計したいので、IF信号の最大出力電圧がアンプの入力電圧定格を超えていないか確認したいという。

 

感謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-of-I-F-Singal-output/m-p/647934

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@YoJa_3107936

返信が遅れたことをお詫びします

BGT24LTR11チップの最大Vccは3.3ボルトです。 外部OPAベースのアンプ部に3V0を使用する場合は、最大IF pp電圧が通常3Vより低いため、問題ありません。 ただし、ミキサ出力にはDCオフセットがあり、これはIF信号レベル(RF RX信号)の強度に依存します。 したがって、3V0より大幅に低くすることはお勧めしません。 通常、IF OPAセクションは第1段でAC結合され、多くの場合、第2段でもAC結合されます。 したがって、中心電圧は3V0/2に設定する必要があります。 中心電圧が3V0/2に設定されているため、IF OPA段でのADCの最大範囲も3Vです。 また、3V3の入力電圧を使用することも可能です。

お役に立てれば!
よろしくお願いいたします
蜂蜜

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-of-I-F-Singal-output/m-p/650314

0 件の賞賛