BGT24ATR12の検出速度

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛 なる

BGT24ATR12を使って時速60kmまでの速度を検出したいと考えています。 それ(ICハードウェア)は目標を達成できますか? 感謝。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/The-detection-speed-of-BGT24ATR12/td-p/648561

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @User19535

最大速度の計算式は次のとおりです。

Max. speed (m/s) = 𝜆 /(4 ×PRT)
where, 𝜆 = wavelength (m)
       𝑃𝑅𝑇 = Pulse Repetition Time

デバイスの帯域幅が限られているため、PRTを調整できます チャープの繰り返し時間により、最大検出速度を上げます。

Siddharth_0-1701256323212.png

お役に立てれば。

よろしく

シッダールタ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/The-detection-speed-of-BGT24ATR12/m-p/649693

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @User19535

測定可能な最大速度はMMICではなく、設計する システム全体(PLL、PA、アンテナなどを含む)に依存します。

あなたのV_maxはlamda / PRTになります。

Siddharth_0-1701172189217.png

したがって、V_maxはシステム設計、主にPLLに大きく依存します。

要約すると、最大範囲はアンテナシステムと変調方式の速度に大きく依存し、一般的な車載用コーナーレーダーアプリケーションでは最大です。 航続距離は約100m、速度は+/- 200km/h程度。

ありがとうございました

シッダールタ。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/The-detection-speed-of-BGT24ATR12/m-p/648824

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは シッダールタ

わかりました。

PLL を変更した場合、どのパラメーターで確認する必要があるかわかりますか。 感謝。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/The-detection-speed-of-BGT24ATR12/m-p/649510

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @User19535

最大速度の計算式は次のとおりです。

Max. speed (m/s) = 𝜆 /(4 ×PRT)
where, 𝜆 = wavelength (m)
       𝑃𝑅𝑇 = Pulse Repetition Time

デバイスの帯域幅が限られているため、PRTを調整できます チャープの繰り返し時間により、最大検出速度を上げます。

Siddharth_0-1701256323212.png

お役に立てれば。

よろしく

シッダールタ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/The-detection-speed-of-BGT24ATR12/m-p/649693

0 件の賞賛