Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

私は2つのボードを持っています。 そのうちの1つはレーダーベースボードMCU7に接続され、もう1つはRockchipを備えたAndroidボードに接続されています。

Android用の実装がすでにあるかどうか疑問に思っていました。

現在、GPIOから位相/目標値を読み取る単純なLinuxカーネルモジュールを作成しました。

ただし、感度を動的に変更できるPythonデモに似たものを作成したいと思います。

すでに実装されているものはありますか? そうでない場合、私の目的に役立つ可能性のあるC / C ++ソースコードはありますか?

感度を変更するには、SPIを使用する必要がありますか? SPIを介してレジスタを読み書きするオープンソースSDKはありますか?

感謝。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Shield-BGT60-LTR11AIP-on-Android/td-p/647962

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@fbenetello

感度の設定には、レジスター 2 の「検出器しきい値」を使用できます。詳細については、このアプリケーションノートのセクション4.2を参照してください:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN608_BGT60LTR11AIP_Shield-ApplicationNotes-v01_06-EN-Applica...。 SPIを介して他のパラメータを構成する場合も、個々のレジスタを構成できる上記のコードリポジトリを確実に使用できます。

お役に立てれば!

よろしくお願いいたします

ディーパ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Shield-BGT60-LTR11AIP-on-Android/m-p/650039

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@fbenetello

Android for BGT60LTR11AIPで実装されたコード例はありません。 はい、設定にSPIを使用できます。 PSoC 6 : https://github.com/Infineon/cce-mtb-psoc6-bgt60ltr11-spi-interface で実装されたBGT60LTR11AIPのコード例があります。 これを実装の参照として使用できます。

お役に立てれば!

よろしくお願いいたします

ディーパ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Shield-BGT60-LTR11AIP-on-Android/m-p/647967

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Deepa_V

ありがとうございました!

SPIレジスタを使用してレーダーの感度を調整する方法を理解したいと思います。 オープンソースリポジトリで利用可能な例があるかどうか疑問に思っていました。 もしそうなら、特定のリソースに私を案内したり、プロセスをよりよく理解するのに役立つ例を提供したりできますか?

レジスタの設定については、このドキュメント https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Users_guide_to_BGT60LTR11SAIP-ApplicationNotes-v01_05-EN.pdf?... を参照しています

たとえば、感度を上げるには、どのレジスタを変更する必要がありますか? それらをどのように変更すべきかの例を持つことは可能ですか?

前もって感謝します、

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Shield-BGT60-LTR11AIP-on-Android/m-p/649878

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@fbenetello

感度の設定には、レジスター 2 の「検出器しきい値」を使用できます。詳細については、このアプリケーションノートのセクション4.2を参照してください:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN608_BGT60LTR11AIP_Shield-ApplicationNotes-v01_06-EN-Applica...。 SPIを介して他のパラメータを構成する場合も、個々のレジスタを構成できる上記のコードリポジトリを確実に使用できます。

お役に立てれば!

よろしくお願いいたします

ディーパ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Shield-BGT60-LTR11AIP-on-Android/m-p/650039

0 件の賞賛