Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

皆さん、こんにちは

Distance2GoLレーダーセンサーは、地中レーダーアプリケーションで使用することを目的として使用しています。 したがって、私の研究は、異なる材料の厚さを得るための答えは、送信されたRFエネルギーの反射と吸収にあると信じるようになりました。 したがって、レーダーGUIに表示されるターゲットホールドデータプロットをMATLABで再作成して、反射が発生する場所であるため、山と谷の間の距離を計算する関数 CAN 書こうとしています。 この「大きさ対範囲」プロットを再現するためにMATLABでアクセスする必要があるパラメータを知っている人はいますか? MATLABで再作成しようとしているGUIからプロットのスクリーンショットを添付しました。

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@User17

残念ながら、現在、レーダーGUIからターゲットホールドデータを取得することはできませんが、ホールドしきい値データにアクセスする必要がある場合は、Distance2GoLパッケージの一部であるD2GLアプリケーションを実行してアクセス CAN 。

パッケージをまだお持ちでない場合は、以下のリンクからダウンロードしてインストール CAN 。

 https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.ifxdistance2gol

表示されたデータには CAN コードを少し変更するだけでアクセスできます。

NarraPugitha_0-1695804610462.png

よろしくお願いいたします

プギタ

 

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
8 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@User17

残念ながら、現在、レーダーGUIからターゲットホールドデータを取得することはできませんが、ホールドしきい値データにアクセスする必要がある場合は、Distance2GoLパッケージの一部であるD2GLアプリケーションを実行してアクセス CAN 。

パッケージをまだお持ちでない場合は、以下のリンクからダウンロードしてインストール CAN 。

 https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.ifxdistance2gol

表示されたデータには CAN コードを少し変更するだけでアクセスできます。

NarraPugitha_0-1695804610462.png

よろしくお願いいたします

プギタ

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはプギサ、

「D2GLアプリケーションの実行」とは具体的にどういう意味ですか? D2GLアプリケーションをダウンロードしましたが、アプリケーションを開くと、DAVEまたはMATLABを使用してソースコードを表示するための手順が含まれているだけで、アプリケーションの実際の機能はありません。 これについて明確にCANしてください。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @User17

commlib24_D2GL_basics アプリケーションは、ホールド データ、アクティブ化データ、生データ、速度、範囲、移動方向、強度など、さまざまな種類のデータを CAN 抽出するアプリケーションの良い例です。

このサンプル アプリケーションは CAN 下の図に示す場所にあります。

NarraPugitha_0-1696234205293.png

センサーを接続した後、d2gl_basics アプリケーションを実行してコンソールにデータを表示する CAN 。

よろしくお願いいたします

プギタ

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはプギサ、

表示した場所に移動しましたが、このフォルダーにd2gl_basicsアプリケーションまたはCMakeファイルが表示されません。 私が行方不明のものはありますか?

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @User17

続行するには、以下に概説するすべての手順を実行していることを確認してください。

  1. MINGW を MSYS と共にインストールする
  2. pacman を使って gcc、g++、gdb、cmake をインストールしてください:
    • パックマン -S ミングウ-w64-x86_64-gcc
    • パックマン -S ミン w64-x86_64-gdb
    • パックマン -S ミングウ-w64-x86_64-cmake
  3. 次のコマンドを使用して、gcc、g++、および gdb のバージョンを確認して、インストールを確認します。
    • gcc --version
    • g++ --version
    • gdb --version
  4. アカウント (PATH) の環境変数を編集するには、次のディレクトリを追加します。
    • C:\msys64\mingw64\bin
    • C:\Program Files\CMake\bin
  5. 正しいバージョンの CMake がインストールされていることを確認します。

上記のセットアップが完了したらD2GL_basicsフォルダー内のコードをコンパイルしてビルドします。

よろしくお願いいたします

プギタ

0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@NarraPugithaありがとう。MATLABの「生データの抽出」ファイルを介してプロットされたデータを解釈して、相対的なレーダーの大きさと範囲を計算してプロットCANしようとしています。MATLABに示すIプロットとQプロットを添付CAN、このデータを理解し、このデータを使用してレーダーのマグニチュードと範囲を計算する方法を教えてください。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @User17

範囲と大きさを取得するには、I信号とQ信号に対して高速フーリエ変換を実行する必要があります。」

よろしくお願いいたします

プギタ

0 件の賞賛