視野BGT60TR13C調整

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

RDKのstatic_distance.pyアルゴリズムを使用しています。 レーダーの視野を標準の40/45度から変更することは可能ですか? この3次元円錐形の視野を狭めて、より正確な位置でレーダーからデータを受信したいと考えています。 これが可能な場合、どのファイルを編集すればよいですか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Adjust-BGT60TR13C-Field-of-View/td-p/652452

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Tanner

アンテナの視野は、ソフトウェアでは制御できない放射パターンによって決定されます。 ただし、アンテナによって形成されるビームを狭くするように設計された外部レンズまたはレドーム構造を取り付けることで、視野を調整できます。 このような構造の設計は、最終機器の特定のニーズに依存し、さまざまな形状や材料から選択する必要があります。 設計プロセスでは、アンテナによって送信される電磁波に対する材料の影響や、使用する材料の誘電率などの要因を考慮する必要があります。 BGT60TR13C用レドームの設計の詳細については、提供されている アプリケーションノート を参照してください。

お役に立てれば!

よろしくお願いいたします
蜂蜜

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Adjust-BGT60TR13C-Field-of-View/m-p/652614

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Tanner

アンテナの視野は、ソフトウェアでは制御できない放射パターンによって決定されます。 ただし、アンテナによって形成されるビームを狭くするように設計された外部レンズまたはレドーム構造を取り付けることで、視野を調整できます。 このような構造の設計は、最終機器の特定のニーズに依存し、さまざまな形状や材料から選択する必要があります。 設計プロセスでは、アンテナによって送信される電磁波に対する材料の影響や、使用する材料の誘電率などの要因を考慮する必要があります。 BGT60TR13C用レドームの設計の詳細については、提供されている アプリケーションノート を参照してください。

お役に立てれば!

よろしくお願いいたします
蜂蜜

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Adjust-BGT60TR13C-Field-of-View/m-p/652614

0 件の賞賛