Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

これは、スクリプトの1つを構成するときに発生するエラーです。

RadarDevice.check_error_code の使用中にエラーが発生しました
通信またはバッファリングの問題によりフレームがドロップされました(データレートが高すぎる
基になるリンクまたはメモリ割り当ての不一致) (IFX_ERROR_FRAME_ACQUISITION_FAILED)

seは私が使用しているパラメータです:

mross3_0-1701637578063.png

 

RadarFusion GUIでは正常に動作しているようですが、スクリプトで機能しない理由はありますか?

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Error-when-configuring-BGT60TR13C-with-certain-parameters/td-p/651570

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@mross3 

返信が遅くなり申し訳ありません。 私はあなたの設定でBGT60TR13C MATLABコードをテストするのに忙しかったです。 私の環境では正常に動作しています。 MATLABを再起動し、アプリケーションの数を減らして、MATLABがレーダーからフレームデータをできるだけ早く取得できるようにすることをお勧めします。

また、まず「*\BGT60TR13C\presence_detection.m」が正常に動作していることを確認してください。

 

よろしくお願いいたします

ジュリス

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Error-when-configuring-BGT60TR13C-with-certain-parameters/m-p/652849

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@mross3 

返信が遅くなり申し訳ありません。 私はあなたの設定でBGT60TR13C MATLABコードをテストするのに忙しかったです。 私の環境では正常に動作しています。 MATLABを再起動し、アプリケーションの数を減らして、MATLABがレーダーからフレームデータをできるだけ早く取得できるようにすることをお勧めします。

また、まず「*\BGT60TR13C\presence_detection.m」が正常に動作していることを確認してください。

 

よろしくお願いいたします

ジュリス

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Error-when-configuring-BGT60TR13C-with-certain-parameters/m-p/652849

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感謝!はい、このエラーが発生した場合は、アプリケーションを再起動する必要がある場合があります。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/Error-when-configuring-BGT60TR13C-with-certain-parameters/m-p/654258

0 件の賞賛