Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

現在、SPI通信を使用して、Shield2go BGT60LTR11AIPレーダーセンサーとXMC 7000のインターフェースを試みています。 Dave IDEで開発されたREF_BGT60LTR11AIP_M0サンプルコードに従っています。 ただし、Dave IDEはXMC7200をサポートしていないため、Modus Toolboxを使用してプロジェクトを開発し、Dave IDEからサンプルコードを移行しています。 Dave IDEで使用されているドライバは、プリコンパイルされたライブラリ(.aファイル)として提供されており、ソースファイルが読み取り可能な形式ではないため、使用とデバッグに問題があります。 上記のレーダーセンサーで利用可能な代替ドライバーはありますか、それとも使用できる別の例がありますか?

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@NA97

独自のアルゴリズムであるAdvanced Motion Sensingは、意図的にユーザーから隠されています。 したがって、このファイルにアクセスしたりデバッグしたりすることはできません。

代わりにできることは、motion_detector.cを使用することです また、モーション検出を行うファイル。

AMSとモーションディテクターは似ていますが、AMSは範囲と干渉検出が改善された高度なバージョンです。

ありがとうございました

シッダールタ。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@NA97

現在、BGT60LTR11AIPで利用できる代替ドライバーはありません。

どのプリコンパイル済みライブラリ(.aファイル)で問題が発生していますか、それはlibAMS_Lib.aですか? その場合は、このファイルと関連する関数呼び出しは、レーダーとのインターフェースに必要のない高度なモーションセンシング機能用であるため、スキップ/除外できます。

感謝

シッダールタ。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

SPI通信を介して、Radar Shield2Go BGTLTR11AIPとXMC7200 EVKを使用してモーション検出を実装する必要があります。 AMS Libは私がデバッグしようとしているものです。

NA97_0-1700056494222.png

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@NA97

独自のアルゴリズムであるAdvanced Motion Sensingは、意図的にユーザーから隠されています。 したがって、このファイルにアクセスしたりデバッグしたりすることはできません。

代わりにできることは、motion_detector.cを使用することです また、モーション検出を行うファイル。

AMSとモーションディテクターは似ていますが、AMSは範囲と干渉検出が改善された高度なバージョンです。

ありがとうございました

シッダールタ。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@NA97

AMSアルゴリズムを使用する必要がある場合は、デバッグを必要とせずに、提供されているプリコンパイル済みライブラリを使用することをお勧めします。

ただし、AMSアルゴリズムが不要な場合は、オープンソースの代替手段として利用可能なFFTピークアルゴリズムを選択できます。

乾杯
モンタッサル。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/RADAR-SHEILD2GO-BGT60LTR11AIP-INTERFACE-WITH-XMC7200EVK/m-p/645969

0 件の賞賛