Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

レガシー マイクロコントローラー フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
こんにちは! 評価ボード OPTIGATRUSTMV3S2GOTOBO1 をテストするときに、アプリケーションで TrustM チップを使用していくつかのキー ファイルを保存しようとしましたが、SDK を移植した後、コンパイルされた 2 つの動的ライブラリは trustm_engine.so と l... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
CY90F598GPF-GSE1とCY90F598GPF R-GE1の違いを説明する 前回購入時に購入し、CY90F598GPF-GSE1を使用していますが、在庫不足のため、市場でCY90F598GPFR-GE1の購入を検討しています。 CY90F598GPFR-GE1を代替形態CY90F598GP... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
1. 通信プロトコル、ドキュメント内に返信フォーマットの記載がありません。データの戻り形式の説明が必要 2. 元のプロトコルを別の形式に変換する必要があるのはなぜですか? たとえば、1e 0 36 e4 は 36 レジスタを読み取り、実際に送信して 78 0 6c 27 に変換します。ドキュメントの... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
富士通から2013年にスパンションに譲渡されているMB3761PF-E1はMB3761PF-EFE1と同等品でしょうか Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
IRS2092SPBF irs2092sとIRS2092STRPBFは同じですか? Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
古いOS構成から特定のISRを1つ削除しようとしています。 そのため、現在、RTA-OS構成ツール、バージョン6.2のtricoreタスクは、ライセンスされた古い構成ファイル.rtaos & .arxml です。 ビルドするには、BuildOS.bat(トライコアコンパイラ)ファイルを使用しています... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
こんにちは、 このIC(ICE5GR2280AGXUMA1)はデュアル出力絶縁に使用しています。 一次側は12V 2A、二次側は12V 2Aです。 しかし、両側を0.8Aでテストしたところ、電圧は約9Vに低下しました。 このICの最大電力定格は24Wです。 ICの定格電力を上げることはできますか、そ... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
みなさん! BTN9970LVシールドを使用してDCモーターを流れる電流を直接測定することは可能ですか? データシートとユーザーマニュアルで答えを見つけようとしましたが、見つかりませんでした。 ご回答ありがとうございます!smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
CY7C2565XV18 verilog モデルと tb ファイルを使用して vivado でシミュレーションすると、読み取られたデータが 3 ビート遅延し、クロックが所定の 2.5 ビートではないことがわかりました。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
MCU情報
solved msg Solved
XC2234のレジスタマニュアルはどこからダウンロードできますか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E4%BC%A0%E7%BB%9F%E5%BE%AE%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8/MCU%E8%B5%84%E6%96%... Show More