Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

レガシー マイクロコントローラー フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
ESP7670でA32C GSMブレークアウトボードを使用しています。 コネ RX-TXの TX-RXの GND-GND接続 GSMモジュールに外部電源を供給しており、製品説明によると3.8Vです。 GSMモジュールにATコマンドを送信したところ、Arduino IDEのシリアルモニターに出力さ... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
S25FL256SAGMFB010(AG = 133MHzの速度)を注文しました 彼らが到着したとき、部品は「FL256SAVFR0」とマークされています   次の注文では、同じ S25FL256SAGMFB010 を注文しました(AG = 133MHzの速度) 彼らが到着したとき、彼らは「FL25... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
こんにちは~   CY96610シリーズ(例:CY96F612RBPMC-GS-UJE1)にASIL定格があるかどうか疑問に思っています。 また、HSMが含まれているかどうかを探しています。 どうもありがとう ティッカーsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
こんにちは、私はあなたの助けが必要です。 ありがとうございましたプログラムがブートエリアからアプリエリアにジャンプするのは正常ですが、アプリエリアからブートエリアにジャンプした後、アプリエリアのプログラムが正常に動作せず、一箇所でループしています。 プログラムは0x00C00090でループし続けます... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
皆さん、こんにちは   この投稿では、時代遅れになったCYRF69103チップの適切な後継者があるかどうかを理解したいと思います。 私は自分のプロジェクトの1つでこのチップをほぼ同様のチップに置き換えることに興味があります。 私はすでにCYRF6935ラベルが付いているものに出くわしました。 これは... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
BTN8982TA のシルク スクリーン印刷が公式 Web サイトの仕様と一致しません。この質問に回答していただければ幸いです。ありがとうございます。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%8... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
こんにちは、インフィニオンです。   MB9B110TとCY9B100Aには、推奨動作条件での平滑コンデンサの最小値と最大値があります。 (最小値は1uF、最大値は10uFです。 推奨動作条件は下記リンク先よりご確認ください。   DS MB9B110T: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CY9BF116S_T_CY9BF117S_T_CY9BF118S_T_FM3_CY9B110T_Series_32-bit_Arm_Cortex_-M3_based_Microcontroller-DataSheet-v04_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0ede6d38635a... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
SAF-XE167F-96F80L AC 需要帮忙解答一下尾缀AC表示什么意思呀?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontrollers/SAF-XE167F-96F80L-AC-%E9%9C%80%E8%A6%81%E5... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
SDカードから512バイトのパケットを読み取り、DMX512プロトコルで送信する必要があり、UARTモジュールと512バイトの2つのバッファを交互に読み取って送信します。 残念ながら、コントローラ(PSOC4 48MHz)の速度は十分ではなく、送信間に24ミリ秒の一時停止があります。割り込みなしでパ... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
こんにちは ホールをドライブ入力としてIMC102Tでホールを実装しようとしていますが、モーターは実行しようとしますが、実行されていません。 誰かがこれに対する解決策を提案することができれば、それは前もって役立つでしょう 参考までにMCEウィザード構成ファイルを添付しましたsmartconx_tar... Show More