Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

レガシー マイクロコントローラー フォーラムのディスカッション

YuMa_1534086
レガシー マイクロコントローラー
インフィニオン・チーム   FM4(S6E2C4AH0AGV2000A)の端子処理について下記内容をご教授下さい。   ============================================ ①P08,P09,P0Aの端子がOPENで、プルダウン・プルアップ論理固定処理をしないで使... Show More
TeMa_2997106
レガシー マイクロコントローラー
リセット中、およびリセット解除時のピン状態について、記載されている資料はありますでしょうか。 PDRレジスタは初期値が不定となっていますが、これがリセット中も解除直後も適用される、という認識で正しいでしょうか。 対象デバイス(知りたいデバイス)はCY90F481と488です。90480シリーズと48... Show More
TeMa_2997106
レガシー マイクロコントローラー
FM4に搭載している 外部割込みにてRTCモードを解除した場合に、それまでカウントした時間を取得したいのですが、方法はありますでしょうか。 RTC機能はタイマモードを使用する予定で、タイマ設定レジスタ(WTTR0-2)にタイマ値の設定を行いますが、TRMを見る限りだと上記のようなカウント値は取得でき... Show More
AkKa_1244106
レガシー マイクロコントローラー

メモリ容量の異なる製品への置き換えを検討していますが、

メモリ容量の異なる製品ではSRAMの領域は

スタートアドレスもズレる仕様となっているようですがなぜでしょうか。

MARTIAL_EXCITE
レガシー マイクロコントローラー
ULINKproなどのデバッガを使用してフラッシュ書き込みやデバッグを実施する場合、MD0:MD1の組合せは下記のどちらになるでしょうか?。(フラッシュ書き込み時、デバック時、で違いはないですよね) ①MD0:MD1=0:0 ユーザーモード 内部ROM(Flash)起動②MD0:MD1=1:0 シリ... Show More
NXTY_hayashi
レガシー マイクロコントローラー
■対象品目CY9BF516NPMC-G-JNE2 ■質問内容ADコンバータの消費電力について データシートにはADコンバータ1unitの時の電流が記載されています(下図)。 内蔵3unitを同時に動作させた場合の消費電力は単純に3倍し、 電源電流 I CCAD = 1.41(標準)、 1.86(... Show More
NXTY_hayashi
レガシー マイクロコントローラー
■対象品目①CY9BF414NPMC-G-JNE2 メインフラッシュ256kByte②CY9BF516NPMC-G-JNE2 メインフラッシュ512kByte ■質問内容FLASH MCU Programmer for FM0+/FM3/FM4を使用しています。基板搭載マイコン②に対して、下図の通り... Show More
YaNi_3193241
レガシー マイクロコントローラー
■対象品目①CY9BF414NPMC-G-JNE2②CY9BF516NPMC-G-JNE2 ■質問内容①→②への置換えを検討しております。②ではUSBのI/Fが追加されているためUSB関連のレジスタ処理を変更しています。 書込みツール上でターゲットを516へ変更する必要があると考えていたのですが、 ... Show More
TeMa_2997106
レガシー マイクロコントローラー
購入後、一度も書込みを実施していない状態(ワークメモリフラッシュはブランク)で書込みを初めに実施しても問題ないでよいでしょうか? フラッシュ/セクタ消去は時間を要するため、ブランク状態においては消去しなくてもよいのであればそのように対応したい、というのが質問の意図です。そもそもEraseしてからの書... Show More
Kamille85
レガシー マイクロコントローラー

FR Family Softune Workbench V30L29を利用しています。
利用にあたりV30L29以降に発見された不具合情報(eratta, bugfix)を調べる必要があるのですが、どこから入手できるでしょうか?こちらで教えていただくことは可能でしょうか?