Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
MiIs_3771746
Level 1
Level 1
First reply posted First question asked

貴社ICS6J331EJSEでEthernetを使用する際のクロックに必要な周波数公差を教えてください。

MACI/FMIIなので、EthernetPHYICには±100ppm相当の水晶振動子が搭載されると思います。

MAC I/Fのデータの内にもクロックもあり、PHYICで±100ppmの精度がある振動子を使っていれば、

マイコン側にも±100ppmのクロックがMAC I/Fにも入力され、MAC/I/Fの通信は可能となり、

マイコンのクロックとしては、±100ppmの精度のクロックは不要かと考えます。

一方で、マイコンがEthernetから入力されるデータを処理するにはやはり、EthernetPHYと同じ

±100ppmの精度のクロックが必要になるのかとも考えていて、どちらが正しいかがわからず教えて頂けませんか。

MIIの設定や、ICのメモリ量やデータの通信量にも依存するものなのでしょうか?

MIIの±100ppmであればまだ良いですが、将来RGMIIとなると±50ppmとなり、-40~125℃の温度範囲で±50ppmを満足する水晶振動子の入手は難しいと思っています。

0 件の賞賛
1 解決策
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

デバイスとして、S6J33100 SeriesでEtherのクロックに対する周波数交差の規定はございません。

S6J3310/S6J3320/S6J3330/S6J3340 Series 32-bit Microcontroller Spansion® Traveo Family

https://www.cypress.com/file/233626/download

をまずはご確認ください。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

デバイスとして、S6J33100 SeriesでEtherのクロックに対する周波数交差の規定はございません。

S6J3310/S6J3320/S6J3330/S6J3340 Series 32-bit Microcontroller Spansion® Traveo Family

https://www.cypress.com/file/233626/download

をまずはご確認ください。

0 件の賞賛