Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

U-Link Proを使用して、インフィニオン-TL988xマイクロコントローラのブートローダーを更新したいと思います。 必要な接続(SWDIO、SWDCLK、VCC、およびGND)が確立されると、 KEILで「SWD通信障害」エラーが発生します。 時計の設定や接続の変更など、このリンク ですべてを試しましたが、その問題を処理できませんでした。しかし、それが機能したSTM32F429名前を付けた別のMCUに同じ接続を試したところ、そのため、接続は正しいように見え、ULINKプロは正常に機能しています。必要なのはSWDIO、SWDCLK、VCC、GNDなどの4ピンだけを接続しました。私たちの問題は5Vで動作するTLE988xマイクロコントローラに関連しているかもしれないと思いましたが、STM32ボードは3.3Vで動作しています。それは可能ですか、そしてその問題についてあなたからの勧告はありますか?この問題は重大ですので、できるだけ早く支援 CAN いただければ幸いです。

ティッカー

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @semihurtekin

エラー「SWD通信障害」は CAN デバッグブロックに電力が供給されていないか、正しくクロックされていないことが原因である可能性があります。 TIのTLE988xは5Vで動作し、ターゲット・デバイス用のULINK Proデザインは3.3Vで動作します。 したがって、TLE988xとのSWD通信には次のデバイスを使用してください。

  • XMC LINK - 2.5V〜5.5Vのターゲット電圧動作をサポートします。
  • J-LINKアーム – 1.2V〜5.5Vのターゲット電圧動作をサポートします。
  • アーム®キールULINK2 – 2.7V〜5.5Vのターゲット電圧動作をサポートします。
  • Vアダプタ を備えたULINKプロ CAN 5Vターゲット電圧をサポートするために使用できます 詳細については、次のArm開発者リンクを参照してください。

>> https://developer.arm.com/documentation/101416/0100/Hardware-Description/5V-Adapter-Option?lang=en

>>https://developer.arm.com/documentation/101416/0100/Troubleshooting/Troubleshooting-Guide

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @semihurtekin

エラー「SWD通信障害」は CAN デバッグブロックに電力が供給されていないか、正しくクロックされていないことが原因である可能性があります。 TIのTLE988xは5Vで動作し、ターゲット・デバイス用のULINK Proデザインは3.3Vで動作します。 したがって、TLE988xとのSWD通信には次のデバイスを使用してください。

  • XMC LINK - 2.5V〜5.5Vのターゲット電圧動作をサポートします。
  • J-LINKアーム – 1.2V〜5.5Vのターゲット電圧動作をサポートします。
  • アーム®キールULINK2 – 2.7V〜5.5Vのターゲット電圧動作をサポートします。
  • Vアダプタ を備えたULINKプロ CAN 5Vターゲット電圧をサポートするために使用できます 詳細については、次のArm開発者リンクを参照してください。

>> https://developer.arm.com/documentation/101416/0100/Hardware-Description/5V-Adapter-Option?lang=en

>>https://developer.arm.com/documentation/101416/0100/Troubleshooting/Troubleshooting-Guide

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

0 件の賞賛