Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは親愛なる承認済み、

 

FlexSPIインターフェイスでHyperRAMを使用しようとしていますが、NXP IMXRT1064 MCUに適したカスタムボードでのテスト中にエラーが発生しました。 調べてみたところ、LUTインストラクションセットがFlexSPIを使用するためにLUTインストラクションセットが必要であることを知りました。 そのため、S27KS0641DPBHV020にはLUTインストラクションセットが必要です。 たとえば、以下のようなIMX MCUのNXPユーザーが使用するRAMがいくつかあります。 データシートには命令セット表が含まれていますが、私の製品が見つかりません。

これがカスタムボードのソリューションを研究する私のテストリンクです https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/IMXRT1064-HyperRAM-Usage/m-p/1760772

手伝ってもらえますか?

 

Lukas_Frank_0-1701070365351.png

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/LUT-Installation-for-S27KS0641DPBHV020/td-p/648451

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@lukasfrank

ルックアップテーブルは、可変レイテンシと可変データ長で異なる操作を実行する異なるオペコードが存在するOctal xSPIまたは同様のプロトコルにより関連しています。 一方、 HYPERBUS™の場合は簡略化されます。 CA + すべてのメモリ書き込みのレイテンシ + レジスタの書き込みを除く読み取り。 HYPERBUS™のLUTは次のようになります。

 

HYPERRAM™ 操作

コマンド/アドレス (CA)

クロック・サイクル・レイテンシ

データフェーズ

バイト0

バイト1

バイト 2

バイト3

バイト4

バイト5

x または 2x (クロックサイクル)

(CSロー<=tCSM)

メモリ書き込み

コマンド + メモリ アドレス

x は 3 から 7 クロック変化します。 TLE9243QK_BASE_BOARD 周波数について。デフォルトでは7CK(Gen 2)。
(固定レイテンシー:2倍(常に);可変レイテンシー:1倍または2倍)

2N バイト (バースト)

メモリ読み取り

コマンド + メモリ アドレス

2N バイト (バースト)

レジスタ (CR/ID) の読み出し

コマンド+アドレスの登録

2 バイト

レジスタ(CR/ID)書き込み

コマンド+アドレスの登録

0

2 バイト

                 

 

よろしく

アーデシュ

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Hyper-RAM/LUT-Installation-for-S27KS0641DPBHV020/m-p/658625

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@lukasfrank

ルックアップテーブルは、可変レイテンシと可変データ長で異なる操作を実行する異なるオペコードが存在するOctal xSPIまたは同様のプロトコルにより関連しています。 一方、 HYPERBUS™の場合は簡略化されます。 CA + すべてのメモリ書き込みのレイテンシ + レジスタの書き込みを除く読み取り。 HYPERBUS™のLUTは次のようになります。

 

HYPERRAM™ 操作

コマンド/アドレス (CA)

クロック・サイクル・レイテンシ

データフェーズ

バイト0

バイト1

バイト 2

バイト3

バイト4

バイト5

x または 2x (クロックサイクル)

(CSロー<=tCSM)

メモリ書き込み

コマンド + メモリ アドレス

x は 3 から 7 クロック変化します。 TLE9243QK_BASE_BOARD 周波数について。デフォルトでは7CK(Gen 2)。
(固定レイテンシー:2倍(常に);可変レイテンシー:1倍または2倍)

2N バイト (バースト)

メモリ読み取り

コマンド + メモリ アドレス

2N バイト (バースト)

レジスタ (CR/ID) の読み出し

コマンド+アドレスの登録

2 バイト

レジスタ(CR/ID)書き込み

コマンド+アドレスの登録

0

2 バイト

                 

 

よろしく

アーデシュ

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Hyper-RAM/LUT-Installation-for-S27KS0641DPBHV020/m-p/658625

0 件の賞賛