S26KS512SDABHV030用のLUTインストール

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは親愛なる承認済み、

 

HyperBUS上でFlexSPIインターフェイスを介してHyperFLASHを使用しようとしていますが、NXP IMXRT1064 MCUに適したカスタムボードでのテスト中にエラーが発生しました。 調べてみたところ、LUTインストラクションセットがFlexSPIを使用するためにLUTインストラクションセットが必要であることを知りました。 そのため、 S26KS512SDABHV030にはLUTインストラクションセットが必要です。 たとえば、以下のように、NXPユーザーがIMX MCUに使用するメモリがいくつかあります。 データシートには命令セット表が含まれていますが、私の製品が見つかりません。

これがカスタムボードのソリューションを研究する私のテストリンクです https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/IMXRT1064-HyperFlash-via-FlexSPI/m-p/1763855

手伝ってもらえますか?

 

Lukas_Frank_0-1701070365351.png

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/LUT-Installation-for-S26KS512SDABHV030/td-p/648468

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

NXP i.MX RT1064リファレンスマニュアルには、インフィニオンハイパーフラッシュのLUTサンプルは含まれていません。 また、インフィニオンのシリアルフラッシュのLUTサンプルも含まれています。

syamalarao_0-1701258852348.jpeg

ただし、NXP i.MX RT1050には、HyperFlash用のLUT実装が含まれています。 したがって、i.MX RT1064にも適用可能で有効なLUTの例については、i.MX RT1050リファレンスマニュアルのセクション27.6.3.1を参照してください http://www.nxp.com/doc/IMXRT1050RM

 

syamalarao_1-1701258852358.jpeg

 

よろしく

サイアム

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/LUT-Installation-for-S26KS512SDABHV030/m-p/649739

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛なる@syamalarao

 

おっしゃるとおり、NXP製品でHyperRAMとHyperFlashを使用するという大きな問題に直面しました。 複数の問題についてNXPサポートに連絡する場合。 リンク[1]の指定されたドキュメントに記載されているサポートされているメモリのみを記載しています。 以下のリンク[1,2,3]で、HyperFlashとHyperRAMの問題に関する問題全体を見つけることができます。 ちなみに、私はS26KS512SDABHV030 HyperFlashとS27KS0641DPBHV020 HyperRAMをRT1064で使おうとしています。 どちらのケースも失敗しています。

 

要約として、要件が正常に満たされた後、大量生産になります。 このフェーズを通過できない場合、申し訳ありませんが、多くのS26KS512SDABHV030ハイパーフラッシュメモリの調達プロセスは保証されません。 したがって、このフェーズをうまく処理する必要があります。

 

インフィニオン側で何かできることはありますか? そうでない場合は、メモリオプションの変更に完全に焦点を当てます。

 

おかげで、よろしく。

 

[1] https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/IMXRT1064-HyperRAM-Usage/m-p/1764070

[2] https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/IMXRT1064-HyperFlash-via-FlexSPI/m-p/1763368

[3] https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/IMXRT1064-HyperRAM-Configuration-Issue/m-p/1763813

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/LUT-Installation-for-S26KS512SDABHV030/m-p/652696

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

 社内チームに問題を確認しました

彼らはインフィニオンとNXPのコミュニティエントリを調べましたが、まだエラーは見つかりませんでした。
ただし、アプリケーションの実行中にブートフラッシュに書き込みたいことは理解できますが、これは少し独特です。 現在のところ、これを達成するために満たす必要のある正確な要件は不明です。
私たちはこれについて引き続き調査し、さらなる洞察を提供しますが、もう少し時間が必要です

 

よろしく

サイアム

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/LUT-Installation-for-S26KS512SDABHV030/m-p/672666

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

ケースを徹底的に検討し、問題の解決に役立つ可能性のある推奨事項をいくつか用意しました。

 

HYPERRAM™の問題に関しては、S27KS0641DPBHV020デバイスを使用しています。
ただし、最初の HYPERRAM™ 世代にはいくつかの既知の問題があったため、S27KS0642GABHV020に切り替えることを強くお勧めします。
第2世代にすると、問題が解決する場合があります。

 

HYPERRAM™LUTについては、インフィニオンのコミュニティエントリーがあり、現在は解決されているようです。
あなたはそれをここで見つけることができます: https://community.infineon.com/t5/Hyper-RAM/LUT-Installation-for-S27KS0641DPBHV020/m-p/648451

このエントリでは、LUTについて詳しく説明します。

 

HYPERFLASH™問題については、NXPコミュニティのエントリによると、EVKではQSPIフラッシュとハイパーフラッシュの両方を使用できますが、ピン配置が制御されていても、カスタムTDA5235_868_5_BOARDで接続されたハイパーフラッシュを使用することはできません https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/IMXRT1064-HyperRAM-Usage/m-p/1764070
ソフトは正常に動作しているようです。 ハードウェアの問題が問題の原因である可能性があります。

よろしく

サイアム

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/LUT-Installation-for-S26KS512SDABHV030/m-p/687473

0 件の賞賛