Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

UART FIFOモードプロトコルをIMD111T-F040マイクロコントローラに実装しようとしています。 このpdf(Infineon-AN2021-10_How_to_Use_iMOTION_Configurable_UART-ApplicationNotes-v02_00-JP)を参考にしました。 この PDF には FIFO およびバッファー モード プロトコルの実装サンプル プログラムが含まれていますが、ピン構成の詳細はありません。 したがって、FIFOモードを実装しようとしている間、マイクロコントローラからのデータ送信は機能しています。 しかし、マイクロコントローラにどのようなデータを送信しても、割り込みは生成されません(データ受信は発生していません)。 だからあなたは私の質問に答えることができますか質問: 1.ソリューションデザイナーのCOMポートを有効または無効にできますか?2. TxおよびRxピン構成(入力または出力)を宣言できますか?3.現在、FW5.03.07を使用しています。 では、このバージョンではUARTがサポートされていますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Query-regarding-UART-FIFO-Mode-protocol-implementation-in-IMD111T-F040/td-p/686933

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

1)はい、IMD111TデバイスにはUARTが1つしかないため、UARTはユーザーUARTまたはソリューションデザイナーCOMM UART(プログラミング)のいずれかとして使用できます。

2)いいえ、事前設定されており、専用ピンのみ使用できます

3)はい、ユーザーUARTがサポートされています

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Query-regarding-UART-FIFO-Mode-protocol-implementation-in-IMD111T-F040/m-p/689422

0 件の賞賛