Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

1. ブランク DUAL_SENSOR_BOX_KIT 、NVMは64kのサイズで設定するだけで済みますか(作業用フラッシュの合計サイズは128kです)
2. ブランクモードを使用してマッピングAでNVMを介してworkFlashに書き込まれたデータは DUAL_SENSOR_BOX_KIT マッピングに自動的に同期されますか?
3.関連する DEMO_5QR0680AG_42W1はありますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/CYT2B9-dual-blank-NVM-How-to-achieve/td-p/671947

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@yefe

インフィニオンは、Traveo IIのSecure Firmware Over-The-Air(FOTA)アップデートに関するAN229058、およびTRAVEO™ T2Gファミリのフラッシュアクセス手順に関するAN220242のアプリケーションノートを公開しています。 あなたの質問を検討する際には、以下に提供するセクションをご覧になることをお勧めします。

質問1. ブランク DUAL_SENSOR_BOX_KIT 、NVMは64kのサイズで設定するだけでよいのでしょうか(作業用フラッシュの合計サイズは128kですか?

>4.1.7 ワークフラッシュマーカー(AN229058)

Q2 ブランクモードを使用してマッピングAでNVMを介してworkFlashに書き込まれたデータは DUAL_SENSOR_BOX_KIT マッピングに自動的に同期されますか?
> DUAL_SENSOR_BOX_KIT バンク方式によるフラッシュ書換え(AN220242)
TRAVEO™ T2G MCUの>バンク切替機構(AN229058)


Q3 関連する DEMO_5QR0680AG_42W1はありますか?
>、これらのトピックに特に関連するデモに出くわしませんでした。 ただし、アプリケーションノートには、各セクションに関連する擬似コードが含まれています。 私はこれを願っています

情報はあなたにとって有用であることが証明されています!


アプリケーションノートの6EDL_SPI_LINK
1> インフィニオンは、Traveo II(AN229058)のセキュアファームウェア無線(FOTA)アップデートに関するアプリケーションノートを公開しました。
6EDL_SPI_LINK: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Secure_Firmware_Over_the_Air_(FOTA)_Update_in_Traveo_II-Appli...

2> TRAVEO™ T2Gファミリのフラッシュアクセス手順(AN220242)
6EDL_SPI_LINK: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN220242_Flash_Accessing_Procedure_for_Traveo_II_Family-Appli...

3> TRAVEO™ T2Gファミリーのセキュアなシステム構成(AN228680)
6EDL_SPI_LINK: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN228680_Secure_System_Configuration_in_Traveo_II_Family-Appl...


感謝
シュバム

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/CYT2B9-dual-blank-NVM-How-to-achieve/m-p/672033

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

コード Flash を DualBlank モードに設定し、workFlash を SingleBlank モードに設定できますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/CYT2B9-dual-blank-NVM-How-to-achieve/m-p/672931

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@yefe

フラッシュメモリコントローラは、シングルバンクまたは DUAL_SENSOR_BOX_KIT バンクモードを使用できるようにする機能を提供します。コードフラッシュとワークフラッシュメモリは、シングルバンクモードと DUAL_SENSOR_BOX_KIT バンクモードの両方をサポートしています。 DUAL_SENSOR_BOX_KIT バンクモードでは、フラッシュメモリは、メモリのサイズに関係なく、論理バンク0と論理バンク1と呼ばれる2つのハーフバンクに分割されます。


感謝
シュバム

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/CYT2B9-dual-blank-NVM-How-to-achieve/m-p/673993

0 件の賞賛