Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

モーター制御IC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
モーター制御IC
ねえ皆さん PFC をオフにしてカスタム ボードをテストすると、バス電圧にまだ影響があるようです。 制動抵抗器は使用しておらず、過電圧レベルは390Vに定義されています。 PFCの電圧ランプを変更すると、テストケースでバス電圧が変化するため、原因がPFCであることに気付きました。 バス電圧は(下の写... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは PMSMの WM_MOTOR_CONTROL_01 制御のためにIMC101を調整しようとしています。 現在のフィードバックは問題なく機能すると信じています。 しかし、ロータ角フィードバックのためにFlux PLLを使用して閉ループ電流制御を試みると(つまり、速度制御ループが無効になりま... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは私はIMC102T IM564を使用して POWER_DRILL2GO COOLDIM_PRG_BOARD をテストしています。そして、私はiMOTIONソリューションデザイナーを使用しています。この写真はDCLINK(オフセット360v)、入力電流グレープです。 図のように、入力電流のス... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
最低走行速度を300rpm以下に設定すれば、モーターの始動は問題ないようです。 ただし、最低走行速度を500 rpmに変更すると、モーターが始動せず、約4秒後にフラックス制御不能エラーが発生します。 モーターが作動しているとき、Flex_Mは良好な範囲にあります。 初期角度検出を有効にすると、モータ... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは USBからUARTへのコンバーターを使用してTX / RX 0に接続し、MCEDesignerでimc102Tをプログラムしようとしています。 通常、パラメータがimc102tにない場合は問題なく実行できます CAN 。 しかし、ファームウェアパラメータをプログラムした後、もう一度プログ... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
用Arduino板子想驱动一个12V的直流电机 ,空载电流0.18A, 堵转电压4A,最大功率4.34W。本来我选择的是L293,但是后来考虑到一个传送装置,实际使用时很可能会堵转,所以选择H桥控制芯片上迷惑。是否要选择最大电流超过4A的芯片?   希望工程师可以帮忙解答,介绍如何选择直流电机驱动芯... Show More
掲示板情報

モーター制御IC

このフォーラムは、モーター制御IC (iMOTION™、MOTIX™、MADKなど) についてディスカッションしています。