Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

モーター制御IC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
モーター制御IC
私の理解によれば、1〜3のtpchg、tpdchg、Ichg、tdon、tdoffが構成されています。 Ichgを変更するとTriseの時間を変更できます 現在の問題は次のとおりです。 1. Tdon_off レジスタを読み取ってもデータがありません 2. PWM_ICHG レジスタを変更しても、... Show More
Rick_Najano
モーター制御IC
BTN7030/IFX007Tは電流センス出力(ISpin)がありますが、精度が低いため外付けに添付の図(Figure1.png)のように電流検出抵抗を追加し電流センス増幅回路を追加します。1)図のように外付けに電流センスの為の低抵抗を追加することは可能ですか?2)可能な場合、注意点を教えて下さい。... Show More
Rick_Najano
モーター制御IC
( In English)Please see attached file.Figure.1 -- I have a question about this circuit.Figure.2--  I assume that  the signals shown in the diagram is ... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは IMC コントローラーの弱め界磁の設定が混乱しています。 弱め界磁コントローラーに影響を与える2つの異なる設定があるようです。 1. ソリューション デザイナーの設定>モーター制御構成>制御レギュレーターには、弱め界磁電流制限と、弱め界磁をアクティブにする変調しきい値が存在します。 2.... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
iMOTION Solution Designerのオシロスコープに問題があります。 マイプロジェクトはCドライブのドキュメントフォルダに保存されます。 リファレンスデザインキット(REF-MHA50WIMI111T)をプログラムしてモータを動かすことはできますが、オシロスコープ機能が動作しません。... Show More
Rick_Najano
モーター制御IC
( In Japanese)こんにちは。IFX9201SG/TLE9201SGについて質問します。DUTY100% HIGHのPWM信号は入力可能ですか?質問の背景IFX9201/TLE9201は内部にチャージポンプ回路を内蔵しています。一般的なチャージポンプ内臓のモータドライバICは100% DU... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは、私は新しいiMOTIONソリューション設計を使用していますが、以前は古いMCEデザイナーとウィザードを使用してモーターとファンをプログラムしていました。 最近、新しいアプリケーションiMOTIONに移行したいと考えています。 最初にウィザードを設定し、プログラムをビルドし、ファンを接続し... Show More
Rick_Najano
モーター制御IC
IFX007T Datasheet page21にH-bridge回路例が掲載されていますが、1)(Figure2赤丸印の)C101V, C102V, COUT1,COUT2の必要な理由は何でしょうか?2)スイッチング時にC101V,C102V,COUT1,COUT2キャパシタに突入電流が流れるため... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
TLE7182EM #モータードライバチップ TLE7182EM の RPP 端子にこんな回路があります。   Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
おはようございます コンテキスト:230V AC 50Hz、IMotion V5.03.07、 ウィザード設定:最小ACライン周波数45Hz、最大55Hz、UARTとの通信。 読み取りPFCステータス:0x01、0x05、0x03、0x41、0x00、0x00、0x00、0xFC、0xB9 答え :... Show More
掲示板情報

モーター制御IC

このフォーラムは、モーター制御IC (iMOTION™、MOTIX™、MADKなど) についてディスカッションしています。