Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

モーター制御IC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは モーター制御ソフトウェアに慣れるために、EVAL-M3-102T ボードと EVAL-M3-IM564 を組み合わせて使用しています。 最終的なアプリケーションでは、ユーザーUART通信を使用して、パラメータセットの選択を含むiMotion ICを制御します。 ソリューション設計者は、ア... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは 私は、IFX007T をベースにした小型 DC モーター ドライバー ボードを構築中です。 データシート[1]の図16(アプリケーション回路)には、スルーレート・ピンとGNDの間に100nFのコンデンサと抵抗R_SRを配置する必要があると記載されています。 高速スイッチング時間に関心があ... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
おはようございます。MatlabとEmbedder Coderパッケージを使用したFieldOrientedControlモータ制御について、あなたの助けをお願いします。私はマイクロコントローラTLE987の最初のステップにいて、レジスタへのアクセスとV×F制御の基本的な計算を行いました。私の例は、... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは IRMCK201 の読み出しレジスタ グループのフォルト ステータス レジスタで Execution Time Fault が発生する原因や意味を教えてください。データシートには、明確な定義や根本原因は記載されていません。 PWMを無効にし、モーションなどを許可しないため、この問題を解決... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは、設定されたゲイン設定が正しいかどうかを確認するためにGain_CSAのセルフテストを実行しようとしていますが、いくつかの問題があります。 1. レジスタMisc_ctrにビットsh_op_gainを設定し、すべてのCSAのゲインが15.71の場合、ADCの結果は(Vro + ゲイン*VS... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
私はファンアプリケーションに IMC101T-T038 を使用していますが、UART 制御方式を使用して MCEdesigner からモーターを実行すると、速度は変動しません。 しかし、VSPモードを使用している間は、速度は正弦波状に振動し、VSPピンの電圧は一定であり、変動しません。 また、RPM... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは私はArduinoシールドを使用しておりTLE9879単純なシングルモーター実行プログラムを実行しており、モーターは完璧に動作していますが、確認すると、MISOと他のいくつかのピンがGNDで不足しており、シールドを取り外すと不足していません。 それで、私のボードに問題はありますか? Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
私の理解によれば、1〜3のtpchg、tpdchg、Ichg、tdon、tdoffが構成されています。 Ichgを変更するとTriseの時間を変更できます 現在の問題は次のとおりです。 1. Tdon_off レジスタを読み取ってもデータがありません 2. PWM_ICHG レジスタを変更しても、... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
  こんにちは キャッチスピン機能に関するスコープ画像があります。 黄色のチャンネルはVbus電圧を表し、ピンクのチャンネルは1相のモータ電流を表します。 低速でモーターを始動すると、キャッチスピン機能が正しく作動します。 モータ電流はほぼゼロで、バス電圧は正常なままです。 しかし、モータを高速で始... Show More
Rick_Najano
モーター制御IC
BTN7030/IFX007Tは電流センス出力(ISpin)がありますが、精度が低いため外付けに添付の図(Figure1.png)のように電流検出抵抗を追加し電流センス増幅回路を追加します。1)図のように外付けに電流センスの為の低抵抗を追加することは可能ですか?2)可能な場合、注意点を教えて下さい。... Show More
掲示板情報

モーター制御IC

このフォーラムは、モーター制御IC (iMOTION™、MOTIX™、MADKなど) についてディスカッションしています。