Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

モーター制御IC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは、IMC101T-Q48を使用したカスタムアプリケーションでのブートストラップ充電中のPWMシーケンスに奇妙なバグ/エラーが見つかりました。 フェーズVのローサイドPWMは、フェーズUのローサイドの少し前にHIGHになり、その後、LOWになるまでHIGHのままになりますが、これは問題ありま... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
親愛なるコミュニティの皆さん、こんにちは! 少なくとも前の仕様のコンポーネントを探しています! ピンと互換性があり、利用可能であることが重要です。 すでに投稿がありますが、残念ながら、それは私には役に立ちませんでした...。 廃止されたコンポーネントに関するものです: SO28 の BTS7740... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
私は IFX007T と古い BTN/BTS7960 (後者はSP4X_DEV_KIT TDA5235_868_5_BOARD 、前者はカスタム設計 PCB 用) を組み合わせて作業しています。 実際の電流制限を十分に下回って動作し、非常に急峻なスパイク波形を実行するために使用しています ( EVA... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
電磁弁の駆動にTLE92464EDを使用しています。SPIを介してバージョンIDを読み取ることができますが、その後、MISO回線の応答は8504000になります。CRCを無効にしようとしましたが、発生していません。データシートにICを正しく初期化する手順が見つかりませんでした。利用可能なサンプルコー... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
質問: IRSM005-301MHTR Hブリッジ   - ON/OFFスイッチとして使用可能(PWM入力なし) 出力でPWMからVbootが生成されているようです。 私のアプリケーションはオン時間= 20秒オフ時間>+無限大です つまり、すべての出力がトライステートされるよりも、SPSTスイッチ2... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
ねえ皆さん EVAL-M3-IM564に関連した質問があります。ユーザーマニュアルには入力電圧が165Vから265Vであると記載されていますが、私のプロジェクトでは110V 60Hzまたは220V 50Hzの入力が必要です。 1- 110V 60Hzと220V 50Hzの両方を使用できるようにする... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
みなさん 誘導 WM_MOTOR_CONTROL_01を使用した電流の検出と電流制限の制御に関連する問題があります。 この記事は、以前の記事「 WM_MOTOR_CONTROL_01 Current Register in iMotion - Infineon Developer Community... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは REF-MHA50WIMI111T を評価しており、ターゲット へのTDA5235_868_5_BOARD に、既製の低コストの絶縁型 USB to TTLMULTICH_CONNECT_PCB TDA5235_868_5_BOARDインターフェイスを使用しようとしています。インターフェ... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちはWM_MOTOR_CONTROL_01制御には IMC101 を使用しており、 EVAL_NLM0011_DC_RE 6EDL_SPI_LINKは 3ph ダイオード整流器によって供給されます。 したがって、 EVAL_NLM0011_DC_RE 6EDL_SPI_LINK電圧リップルは、... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは。 iMotion Solution Designerを使用しています。 pfc も使用中です。 370Vは目標電圧です。速度制御はWM_MOTOR_CONTROL_01の動作に使用されます。WM_MOTOR_CONTROL_01の現在の電圧は可変 (150 ~ 350 VDC)、 WM_... Show More
掲示板情報

モーター制御IC

このフォーラムは、モーター制御IC (iMOTION™、MOTIX™、MADKなど) についてディスカッションしています。